Colombia - Español

FIFA Quality Programme announces Signify as a FIFA Preferred Provider for Floodlights

22 de julio de 2025

El Programa de Calidad de FIFA anuncia a Signify como proveedor preferido de FIFA para iluminación Floodlights

 

  • El sistema de iluminación deportiva conectado de Signify cumple con los más altos estándares de calidad de FIFA
  • Esto reconoce a Signify como un líder en la industria con relación a los estándares técnicos para iluminación Floodlights
  • La iluminación de Signify optimiza la experiencia de los jugadores, aficionados, transmisión y espectadores en partidos y torneos

 

Eindhoven, Países Bajos – Signify (Euronext: LIGHT), el líder mundial en iluminación ha sido seleccionada como Proveedor Preferido de iluminación por el organismo rector global del fútbol, FIFA. Esto significa que la iluminación de Signify cumple con los más altos estándares de calidad de FIFA y que Signify es un proveedor de confianza y recomendado dentro de la industria del fútbol.

 

Como proveedor preferido de la FIFA para iluminación nocturna (FPP), Signify cumple con rigurosos requisitos de rendimiento de producto, producción e infraestructura del sistema. Signify también trabajará con el Programa de Calidad de la FIFA para impulsar la investigación y el desarrollo en iluminación deportiva, avanzando en los estándares técnicos para el futuro.

 

La iluminación Floodlights de los estadios de Signify han revolucionado la experiencia en el día del partido. La iluminación de clase mundial ayuda a garantizar una experiencia óptima para los jugadores, los espectadores y millones de televidentes. La iluminación superior juega un papel clave en el apoyo a las tecnologías basadas en óptica, como la tecnología del asistente de video, la tecnología de línea de gol y los sistemas de seguimiento óptico.

 

La iluminación de estadios de Signify también ofrece oportunidades para entretenimiento adicional en eventos importantes, por ejemplo, entretener a los fanáticos con espectáculos de luces personalizados antes, durante y después de los partidos.

 

Los estadios que trabajan con Signify como parte de su estatus de Proveedor Preferido de la FIFA pueden recurrir a una amplia gama de tecnología, incluyendo:

 

Arenavision  LED gen3.5 - la iluminación LED innovadora ofrece una calidad de luz excepcional, una gestión térmica efectiva, una larga vida útil y es compatible con aplicaciones de control como el sistema de gestión de iluminación Signify Interact Sports Professional, que permite la gestión remota de la luz y la programación. El sistema cumple con los estándares internacionales de transmisión para cualquier deporte.

 

OptiVision LED gen3.5 - Sistema Floothlights - una solución completa para el deporte recreativo, desde los más simples hasta los más complejos. Cumple con los más altos estándares de rendimiento, proporciona una calidad de luz excepcional, uniformidad, y asegura la seguridad y el confort visual. La amplia gama de ópticas asegura una distribución precisa de la luz con un mínimo de luz desperdiciada y, cuando se combina con controles, permite ahorros adicionales de energía de hasta el 65%.

 

Cada sistema de iluminación puede ser gestionado de forma remota en todo el recinto, incluyendo el campo, la fachada del estadio y las áreas de hospitalidad, lo que ayuda a mejorar la eficiencia operativa.

 

La iluminación de Signify se está utilizando actualmente en estadios de clase mundial en todo el mundo, incluido el Stadion Feijenoord en Róterdam, Países Bajos, donde un nuevo sistema de iluminación Arenavision ha mejorado la experiencia del día del partido para todos y proporciona ahorros de energía del 63 % en comparación con los sistemas anteriores.

Este reconocimiento de la FIFA, que es responsable de algunos de los eventos deportivos más prestigiosos y vistos del mundo, es un hito importante para Signify y un reflejo de nuestro liderazgo en iluminación deportiva. La iluminación de alta calidad es extremadamente importante en el deporte moderno, especialmente en el fútbol de élite. Es vital tanto para el rendimiento de los jugadores, como para el arbitraje y la transmisión, y es una parte esencial de la experiencia del aficionado en el día del partido.”

 

Niels Geven,

Director Internacional de Deportes y Arenas de Signify

Signify tiene más de 60 años de experiencia trabajando con iluminación deportiva en una variedad de deportes, incluyendo fútbol, hockey, baloncesto, cricket y tenis. El líder mundial en iluminación también es el socio oficial de iluminación del equipo Mercedes-AMG PETRONAS de Fórmula 1.

 

Para más información sobre la iluminación de arenas y estadios, haga clic aquí.

Para más información, por favor contacte a:

Integrated Communications Manager México & North Latam

Diana Flores

Tel: +52 1 55 8023 1300

Correo electrónico: diana.flores@signify.com

 

 

Archivos multimedia

Acerca de Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales, consumidores y el Internet de las Cosas. Nuestros productos Philips, sistemas Interact  y servicios habilitados para datos, ofrecen valor comercial y transforman la vida en hogares, edificios y espacios públicos. En 2024, tuvimos ventas de 6,1 billones de euros, aproximadamente 29,000 empleados y presencia en más de 70 países. Desbloqueamos el extraordinario potencial de la luz para vidas más brillantes y un mundo mejor. Hemos estado en el Índice Mundial de Sostenibilidad Jones  desde nuestra oferta pública inicial durante ocho años consecutivos y hemos logrado la calificación Platinum de EcoVadis durante cinco años consecutivos, posicionando a Signify en el top uno por ciento de las empresas evaluadas. Las noticias de Signify se pueden encontrar en la Sala de Noticias, en X, LinkedIn e Instagram. La información para inversores está ubicada en la página de Relaciones con Inversores.

Meydan Bridge

Más comunicados de prensa

  • Las soluciones Signify Interact de próxima generación proporcionan iluminación más inteligente para edificios y ciudades inteligentes

    marzo 09, 2026

    Las soluciones Signify Interact de próxima generación proporcionan iluminación más inteligente para edificios y ciudades inteligentes

  • Signify lanza Brighter Lives, Better World 2030: mejorando vidas, ahorrando energía, preservando recursos

    marzo 09, 2026

    Signify lanza Brighter Lives, Better World 2030: mejorando vidas, ahorrando energía, preservando recursos

  • Resultados de Signify en el cuarto trimestre y de todo el año 2025

    enero 30, 2026

    Resultados de Signify en el cuarto trimestre y de todo el año 2025