Centroamérica - Español
Borgernes Hus en Odense

Borgernes Hus en Odense

Municipio de Odense, Dinamarca

Un proceso participativo que involucró activamente a los ciudadanos dio como resultado la creación de un centro dinámico y animado. Gracias a un acabado dorado y al uso de la luz, el edificio se ha convertido en un atractivo punto de encuentro. 

La arquitectura del Borgernes Hus está diseñada para sus usuarios, gracias al uso del oro, la luz y, lo más importante, la participación de los ciudadanos en la definición del concepto. Durante el día, la fachada dorada brilla con luz natural y, por la noche, se ilumina con LED empotradas fabricadas con luminarias especiales eW Graze QLX Powercore. El drama del exterior dorado se iguala internamente con un gran espacio vacío cuyo principal punto de interés es una escalera escultórica conocida como la Escalera de Harry Potter. Es un punto de referencia y orientación para cualquiera que se mueve a través del Borgernes Hus. Los arquitectos tenían una idea clara de que el edificio no estaba diseñado para ser observado desde afuera, sino para ser usado desde adentro.

Equipo

AI Architects Engineers, Henry Jensen A/S, Bravida, Claus Løgstrup, Signify Dinamarca

Borgernes Hus en Odense
Escaleras en la Casa del Ciudadano en Odense
Vista exterior de The Citizen House en Odense
Varias escaleras – Borgernes Hus en Odense