Deutschland - Deutsch

Philips Urban Lighting: Mit Licht die Stadt gestalten


Philips Urban Lighting: Mit Licht die Stadt gestalten

Mai 21, 2013

In den vergangenen Jahren hat sich die öffentliche Beleuchtung zwar langsam, aber dennoch stetig gewandelt. Die Entwicklung führte von einer eher sachlichen, verkehrsorientierten Anwendung hin zu einer Beleuchtung, die stärker das urbane Ambiente betont. Licht ist inzwischen ein wichtiges Gestaltungselement zur Verschönerung des städtischen Raumes. Mit Licht lässt er sich regelrecht inszenieren.

 

Mit Urban Lighting hat Philips ein geeignetes Konzept entwickelt, um die Lebensqualität und die Attraktivität des urbanen Raumes zu erhöhen. Es markiert gleichzeitig den Start verstärkter Aktivitäten zum Thema „Dekorative Außenbeleuchtung“ mit einem Team von Spezialisten. Mit der Integration des Unternehmens Indal erweiterte Philips das Angebot dekorativer Außenleuchten erheblich.

 

Ganzheitliche Lichtlösungen

Für einen harmonischen Gesamteindruck genügt es nämlich nicht, etwa eine attraktive Kirche in der Ortsmitte anzustrahlen. Auch der Kirchplatz, die umliegenden Wege und Gebäude verdienen Aufmerksamkeit, will man aus dem Gesamtensemble eine Umgebung erschaffen, in der sich Menschen wohlfühlen und gerne aufhalten. Von entsprechenden gestalterischen Maßnahmen mit Licht profitieren nicht nur Gäste, die einen Platz passieren, sondern in besonderem Maße die Bürger einer Stadt. Die höhere Anziehungskraft und die damit verbundene Identifikation der Einwohner mit ihrem Wohnort werden auch zum Standortvorteil mit wirtschaftlicher Bedeutung, wenn es darum geht, ein attraktives Umfeld für ansiedlungswillige Unternehmen zu schaffen.

 

Als Weltmarktführer in Sachen Licht hat Philips auch im Bereich Urban Lighting erstklassige Produkte zu bieten, die attraktives Design mit moderner Lichttechnik und Effizienz verbinden und höchsten Ansprüchen gerecht werden. Der Grundgedanke, mit ganzheitlichen Beleuchtungslösungen die individuelle Schönheit einer Umgebung zu betonen, kommt besonders gut im System+ zur Geltung. Dabei werden verschiedene Produkte zu einer Familie zusammengefasst, die in ihrer Gestaltung aufeinander abgestimmt sind. Neben Leuchten, Masten und Auslegern gehören auch Stadtmöbel wie Bänke, Absperrungen, Fahrradständer, Abfalleimer und Baumschutzgitter mit zur Familie und lassen sich nach dem Baukastenprinzip zu individuellen Lösungen zusammenstellen.

 

Modernste Technik

Ein gutes Beispiel für die gestalterischen Freiheiten, die System+ Planern an die Hand gibt, ist die Serie Ocean. Mit der Leuchte Ocean Road LED, ihrer großen Auswahl an Auslegern, geraden, geneigten und gebogenen Masten verschiedener Höhe und der Möglichkeit, mehrere Leuchten spiralförmig an einem Mast zu gruppieren, schafft sie in der Straßenbeleuchtung alle Voraussetzungen, bestimmte Bereiche nach Wunsch hervorzuheben. In Anliegerstraßen, Fußgängerzonen, Parks und auf Spielplätzen bietet sich die Ocean Ambiance LED als reizvolle Alternative an, die man zur Akzentuierung von Wegen und Plätzen durch Ocean LED Pollerleuchten ergänzen kann. Für einheitliche Stadtplanungslösungen stehen außerdem Bänke der Serie Ocean zur Verfügung, deren klare Linienführung sich auf Wunsch durch integrierte LED­-Beleuchtung unterstreichen lässt.

 

Zum großen Angebot dekorativer Beleuchtung gehören auch passende Lösungen für die Dorfsanierung wie zum Beispiel CitySpirit LED und CityCurve² LED oder zur Beleuchtung von Altstadtbereichen mit den LED-Leuchten Jargeau 400 oder Micenas. Für die Akzentuierung architektonisch herausragender Gebäude stehen LED-Strahler zum Beispiel von Philips Colour Kinetics zur Verfügung.

 

Alle Produktfamilien im Bereich Urban Lighting haben gemeinsam, dass sie mit hochwertiger LED-Technik und intelligenter Steuer­- und Regelungstechnik ausgerüstet sind. Damit ermöglicht Philips individuelle Lösungen, die technisch hochwertig und zuverlässig, aber gleichzeitig auch emotional und ansprechend sind – effiziente Beleuchtung auf dem neusten Stand der Technik, die höchste ästhetische Ansprüche erfüllt.

Download Presseinformation

Weitere Informationen für Journalisten:

Bernd Glaser

Unternehmenskommunikation
Lighting
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg

 

Tel: +49 (0)40 2899 2263

Fax: +49 (0)40 2899 2786

Email: Bernd.Glaser@signify.com

.

Über Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 116.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de.