Deutschland - Deutsch

Die neue Philips Ledino Außenleuchten-Kollektion: Lichtinszenierung im Garten


Die neue Philips Ledino Außenleuchten-Kollektion: Lichtinszenierung im Garten

April 3, 2013

Für manchen ist sie eine Last für die meisten eine Lust: Die Gartensaison. Mit dem Frühjahr kehren nicht nur die Gestaltung des eigenen Grüns, sondern auch die gemütlichen Abende im Garten oder auf der Terrasse zurück. Die neuen Philips Ledino Außenleuchten im modernen, eleganten Design eignen sich perfekt zur Beleuchtung von Gärten, Wegen und Hausfassaden und schaffen stimmungsvolle Akzente.

 

Jede Leuchte wird sorgfältig aus hochwertigen Komponenten und robusten Materialien wie Spritzguss-Aluminium und Edelstahl gefertigt. Als Lichtquellen dienen kompakte, langlebige Hochleistungs-LED-Module. Das weiche, glühlampenähnliche Licht lässt sich wegen der geringen Baugröße der LEDs exakt lenken und gelangt genau dorthin, wo es gewünscht ist. Störende Blendung und ungewolltes Streulicht wird so vermieden. Dabei sparen sie im Vergleich zu herkömmlichen Beleuchtungslösungen bis zu 80 Prozent Energie. Die Lebensdauer der nahezu wartungsfreien Leuchten beträgt 20.000 Stunden. Alle Leuchten haben die Schutzart IP 44 und sind damit gegen das Eindringen von Insekten und Spritzwasser geschützt.

 

Ledino Dunetop Außenleuchten

Das warmweiße Licht der Ledino Dunetop Wand- und Wegeleuchten schafft eine einladene Atmosphäre. Das elegante aber gleichzeitig zurückhaltende Design mit klaren Linien fügt sich harmonisch in jedes Ambiente ein. Die Leuchte eignet sich perfekt für die Beleuchtung von Terrassen und Wegen rund ums Haus.

 

  • Robustes, wetterfestes Aluminiumgehäuse in Anthrazit
  • Hochleistungs-LED
  • Warmweißes Licht, 2.700 Kelvin
  • Ausstrahlungswinkel: 40 Grad
  • 7,5 Watt, 350 Lumen
  • Unverbindliche Preisempfehlung: ab 99,99 Euro

 

Ledino Hills Wandaußenleuchte

Mit ihrem markanten Design in Dreiecksform ist die Ledino Hills ein echter Hingucker an Balkon- oder Terassenwänden. Ihr weiches, natürliches Licht strahlt nach unten ab – genau richtig für gemütliche Leseabende im Freien.

 

  • Edelstahl-Wandleuchte
  • Hochleistungs-LED
  • Warmweißes Licht, 2.700 Kelvin
  • Ausstrahlungswinkel: 160 Grad
  • 2 x 2,5 Watt, 240 Lumen
  • Unverbindliche Preisempfehlung 79,99 Euro

 

Ledino Hedgerow Wegeleuchte

Die schnörkellose Silhouette der anthrazitfarbenen Wegeleuchte Ledino Hedgerow aus Aluminium wirkt sachlich und edel. Sie überzeugt durch gerade Linien und dominiert nicht die Gartenanlage. Der ovale Lichtauslass verbreitet ein warmweißes Licht, das durch seinen Abstrahlwinkel optimal für die Ausleuchtung von Wegen, Terrassen oder Blumenbeeten ausgelegt ist.

 

  • Dimmbare Wegeleuchte
  • Hochleistungs-LED
  • Warmweißes Licht, 2.700 Kelvin
  • Ausstrahlungswinkel: 40 Grad
  • 7,5 Watt, 350 Lumen
  • Unverbindliche Preisempfehlung 169,99 Euro

 

Ledino Riverside

Die minimalistische anthrazitfarbene Wegeleuchte Ledino Riverside bereichert den Garten bei Tag und Nacht. Sie erzeugt ein kräftiges, warmweißes Licht und eignet sich sehr gut, um die Gartenanlagen oder den Terrassenabsatz anzustrahlen oder um Einfahrten oder Wege zu beleuchten. Am Abend kann die elegante Leuchte gedimmt werden.

 

  • Dimmbare Wegeleuchte
  • Hochleistungs-LED
  • Warmweißes Licht, 2.700 Kelvin
  • Ausstrahlungswinkel: 40 Grad
  • 7,5 Watt, 350 Lumen
  • Unverbindliche Preisempfehlung 129,99 Euro

Ledino Riverside

Presseinformation

Weitere Informationen für Journalisten:

Bernd Glaser

Unternehmenskommunikation
Lighting
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg

 

Tel: +49 (0)40 2899 2263

Fax: +49 (0)40 2899 2786

Email: Bernd.Glaser@signify.com

.

Über Philips

Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 118.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de 
.