Deutschland - Deutsch

Philips Ledino LED-Leuchten


Die ideale Lösung für Stilbewusste

November 29, 2011
September 2, 2010
September 2, 2010
März 2, 2011
März 2, 2011

Glühlampenähnliches Licht, ausgewählte Materialien und ein klares Design kennzeichnen die Philips Ledino Leuchten. Sie sind eine anspruchsvolle und nachhaltige Beleuchtungslösung, die den Wunsch vieler Verbraucher nach einer individuellen, zeitgemäßen Wohnraumgestaltung kreativ ergänzt. Als Lichtquelle werden ausschließlich Hochleistungsleuchtdioden verwendet, die entweder als Dreieck im sogenannten „Puck-Modul“ oder hintereinander in einem schmalen LED-Strip angeordnet sind.

 

Das Resultat sind noch mehr Formenvielfalt und Einsatzmöglichkeiten. Bei einer elektrischen Leistung von nur 7,5 Watt erzeugt jedes LED-Modul ein warmweißes Licht mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin und einem Lichtstrom von 350 Lumen. Das entspricht etwa einer 40-Watt-Standardglühlampe. Eines ist jedoch allen Ledino Leuchten gemeinsam: Ihr hochwertiges Licht und Leuchtendesign schafft ein natürliches Ambiente und das setzt neue Glanzpunkte in der Wohnkultur.

 

Zeitgemäßes Leuchtendesign
Mit der jüngsten Leuchtenkollektion baut der weltweit größte Anbieter von Wohnraumleuchten die Ledino Produktreihe weiter aus. Sie vereint Funktionalität, Design und Lichtambiente perfekt miteinander. Darüber hinaus bleiben kaum Wünsche offen, wenn es darum geht, modernes, zeitgemäßes Design mit natürlichen Lichtfarben für ganz persönliche Akzente im Innenbereich zu verbinden. Die dimmbaren Ledino Leuchten lassen sich an einem handelsüblichen Phasenabschnitts-Dimmer betreiben.

 

Bei einigen Modellen ist außerdem die Lichtfarbe zwischen hell und brillant sowie warm und gemütlich in vier Stufen manuell einstellbar. Die Auswahl der Farbtemperaturen zwischen 2.500 und 4.000 Kelvin (warm- und neutralweiß) erfolgt mit Hilfe von Filtern und einem speziellen Schlüssel. Diese praktische Funktion hilft den Anwendern, das Licht ihrer Ledino Leuchte an das gewünschte Ambiente anzupassen.

 

Große Auswahl
Ledino Leuchten sind daher die ideale Lösung für stilbewusste Verbraucher. Dazu stehen als Pendel- und Deckenleuchten, Steh- und Tischleuchten sowie als Strahler und Wandleuchten inzwischen über 100 Modelle für die individuelle Wohnraumbeleuchtung zur Verfügung. Im Vergleich zu herkömmlichen Lichtquellen brauchen sie bis zu 80 Prozent weniger Energie und haben bei einer durchschnittlichen Brenndauer von drei Stunden täglich eine Lebensdauer von bis zu 20 Jahren.

 

Auch die Leuchtenmontage ist problemlos, denn die Blenden halten entweder magnetisch oder mit einem zuverlässigen Clip-System. Das hat den weiteren Vorteil, dass der ästhetische Gesamteindruck durch keine Schraubenköpfe gestört wird. Die Modelle sind im Leuchtenfachhandel erhältlich, die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen je nach Ausführung zwischen 99 und 549 Euro.

 

Mehr Informationen zur kreativen Wohnraumbeleuchtung unter www.philips.de/lichtkannmehr

Ledino Deckenstrahler
Ecomoods Außenleuchten
Ecomoods Außenleuchten
Ecomoods Außenleuchten

Ledino Pendelleuchte
ARCITONE Pendelleuchte Lifestyle
ARCITONE Pendelleuchte Lifestyle

Ledino Wandleuchte
ARCITONE Pendelleuchte Lifestyle
ARCITONE Pendelleuchte Lifestyle

Download Presseinformation

   

Weitere Informationen nur für Journalisten:      
Bernd Glaser
Unternehmenskommunikation
Lighting
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg

Tel: +49 (0)40 2899 2263
Fax: +49 (0)40 2899 2786
Email: Bernd.Glaser@signify.com .        

     

Über Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Philips erzielte 2009 in Deutschland einen Umsatz von knapp 3,4 Milliarden Euro und beschäftigt hier 6.900 Mitarbeiter.
Mehr über Philips im Internet: www.philips.de

Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:

Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser 
Support Center.      

Über Royal Philips Electronics

 

Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Philips erzielte 2008 in Deutschland einen Umsatz von knapp 3,5 Milliarden Euro und beschäftigt hier gut 7.000 Mitarbeiter.


Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:

  Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser Support Center.

 

Über Royal Philips Electronics

 

Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Philips erzielte 2008 in Deutschland einen Umsatz von knapp 3,5 Milliarden Euro und beschäftigt hier gut 7.000 Mitarbeiter.


Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:

  Wir bitten um Verständnis, dass der genannte Kontakt exklusiv unseren Medienpartnern zur Verfügung steht. Endkonsumenten und Händler erhalten Informationen über unser Support Center.