Schweiz - Deutsch

Fit für die Zukunft: Philips Lighting führt neue Familie von LED-Strassenleuchten für das IoT-Zeitalter ein

März 17, 2016

Frankfurt – Philips Lighting kündigte zur Light + Building mit DigiStreet eine neue Leuchtenreihe an, mit der Städte auf effiziente LED-Strassenbeleuchtung umrüsten können und zudem die Option haben, auf vernetzte Beleuchtung umzusteigen, sobald sie es wünschen.

 

Philips DigiStreet ist in mehreren Formen und mit verschiedenen Optiken verfügbar und kann die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen von Städten und urbanen Räumen erfüllen. Die Spezifikationen jeder einzelnen Leuchte sind per QR-Code des Philips „Service tag“ am Leuchtenmast via Smartphone abzurufen, was den Zugang zu Informationen für Inbetriebnahme und Instandhaltung besonders einfach macht.

 

Philips DigiStreet ist mit neuester LED-Technologie ausgestattet, womit in der Regel vom ersten Tag an Energieeinsparungen von bis zu 40 Prozent im Vergleich zu konventioneller Strassenbeleuchtung herbeizuführen sind. Die hohe Qualität des LED-Lichts, das für mehr Sicherheit und die richtige Helligkeit auf Strassen sorgt, macht Städte zudem lebenswerter.

 

DigiStreet-Leuchten bieten die Option zur Vernetzung der Beleuchtung. An der Oberseite jeder Leuchte kann ein Konnektor für Philips CityTouch eingesteckt werden. Durch diese Plug-and-play-Integration wird eine Leuchte kabellos mit dem CityTouch Lichtmanagement-System automatisch verbunden. So aufgerüstet kann die Strassenbeleuchtung aus der Ferne überwacht, gesteuert und verwaltet werden. Die derartige Vernetzung führt üblicherweise zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs um weitere 30 Prozent, zusätzlich zu den 40 Prozent, die bereits durch den Umstieg auf LED-Beleuchtung eingespart werden.

 

Auch Instandhaltungskosten und Zeitaufwand werden reduziert, da zentral auf Echtzeit-Informationen zu jedem einzelnen Lichtpunkt zugegriffen werden kann. Dies macht nicht nur die Fehleranalyse aus der Ferne möglich, sondern auch den effizienten Einsatz von Wartungsteams, die ganz gezielt zu entsprechenden Leuchten geschickt werden können. Langes Herumfahren auf der Suche nach Störungen ist damit Schnee von gestern. CityTouch bietet zudem ein Anlagenmanagement-Tool, das die effiziente Handhabung sämtlicher Arbeitsabläufe erlaubt.

 

DigiStreet-Leuchten sind ausserdem auch „sensor ready“: Über einen Universalanschluss an der Unterseite der Leuchte kann ein Sensor direkt angeschlossen werden. Beispielsweise ein Bewegungssensor, der für bedarfsgerechtes Dimmen sorgt, wenn keine Bewegung in der Nähe der Leuchte registriert wird. Denkbar ist auch die Integration von Sensoren für die Parkplatzbelegung zur Überwachung des Belegungsstatus oder für die Beobachtung von Strassenverkehr und Luftqualität. Bereits integriert in die DigiStreet ist der Philips Xitanium Sensor Ready Treiber, über den eine grosse Anzahl von Sensoren an die Leuchte anzuschliessen ist und funktionsfähig werden kann.

 

„Die Anforderungen an Beleuchtung sind von Stadt zu Stadt verschieden. Und auch wenn rund um den Globus bereits auf LED umgerüstet wird, ist noch nicht jede Gemeinde direkt bereit für die Vernetzung der Beleuchtung. Hier bietet Philips DigiStreet eine zukunftsgerichtete Erweiterbarkeit“, erklärt Vasanth Philomin, Public Segment Leader von Business Professional Systems bei Philips Lighting. „Wir sind überzeugt, dass Philips DigiStreet eine ideale Lösung für städtische Gemeinden egal welcher Grösse ist, weil damit sofort auf energiesparendes LED-Licht umgestiegen werden kann und zugleich die Möglichkeit besteht, durch die vernetzte Anwendung zu einem späteren Zeitpunkt auch die Vorteile von Smart-City-Technologien zu realisieren.“

 

Philips DigiStreet ist in sechs Leuchtentypen verfügbar, darunter vier Strassenleuchten mit Lichtströmen von 1.000 bis 30.000 Lumen. Durch die breite Auswahl und verschiedene Optiken wird den vielzähligen Anforderungen entsprochen, die die Beleuchtung von Haupt- und Nebenstrassen bis hin zu engen Gassen, öffentlichen Plätzen oder Fussgängerzonen mit sich bringt, während gleichzeitig ein einheitlicher Gesamteindruck gewährleistet ist. LED-Performance der Spitzenklasse garantiert, dass jede Leuchte optimale Effektivität liefert.

 

Neue Philips „Service tag“-Kennzeichnung

DigiStreet ist mit der neuen Philips Service-Kennzeichnung („Service tag“) ausgestattet, mit der Inbetriebnahme und Instandhaltung vor Ort deutlich vereinfacht werden. Das „Service tag“ befindet sich am unteren Teil des Mastes und enthält die Leuchten-spezifischen Informationen der jeweiligen Leuchte wie Produktspezifikation, Konfigurationseinstellungen und Wartungsdaten.

 

Die Informationen werden via Smartphone durch einfaches Scannen des QR-Codes des „Service tag“ abgerufen. Über die Smartphone-App kann ein Techniker auch passende Ersatzteile finden und bestellen. Diese sind per QR-Code auch einfach an Ort und Stelle zu programmieren, und zwar durch Datenübertragung via NFC-Technologie. Installiert ein Wartungstechniker etwa einen bestellten Treiber, kann es erforderlich sein, diesen den Werkseinstellungen einer einzelnen Leuchte entsprechend zu programmieren. Die individuellen Einstellungen sind zunächst über die Service-tag-App abzurufen, dann wird das Smartphone an den neuen Treiber gehalten und die Taste „Programmieren“ gedrückt. DigiStreet Aussenleuchten werden ab September 2016 in Europa erhältlich sein.

Weitere Informationen für Journalisten:

Pressesprecherin

Charlotte Loyal

Philips Lighting Switzerland AG, Allmendstrasse 140

+ 41 (0) 79 584 0083

Charlotte.loyal@signify.com

Über Philips Lighting

Philips Lighting ist ein Unternehmen von Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) und der weltweit führende Anbieter von Beleuchtungsprodukten, -systemen sowie -services. Wir kombinieren unser Verständnis um die positive Wirkung von Licht auf Menschen mit unserem umfassenden technologischen Know-how, um einzigartige, digitale Beleuchtungssysteme zu schaffen, die Anwendern neue Geschäftsfelder erschliessen und das Leben von Menschen verbessern. Sowohl für Geschäftskunden als auch für Endverbraucher verkaufen wir mehr energieeffiziente LED-Beleuchtung als jedes andere Unternehmen. Philips Lighting ist führend im Markt für Connected Lighting-Systeme und professionelle Dienstleistungen. Wir nutzen das Internet der Dinge, um Licht auch jenseits reiner Beleuchtung in eine vollständig vernetzte Welt zu transformieren – zuhause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. 2015 haben wir weltweit mit 33.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro erzielt.