Schweiz - Deutsch

Philips und Desso schliessen Partnerschaft


Entwicklung lichtdurchlässiger Teppichböden

November 26, 2014                  

Die für LED-Licht durchlässigen Teppichböden bieten viele Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen der Information, Wegweisung, Sicherheit und Gebäudeausstattung. Das gilt unter anderem für:

─ die Führung von Menschen in Gebäuden, einschliesslich Notausgängen und Notwege

 

─ die Verbesserung des Ambientes und der Atmosphäre im Innern von Gebäuden durch
   die Kombination von Licht mit Design und Farbe

 

─ die Übersichtlichkeit in Innenräumen, da Informationen nur bei Bedarf sichtbar sind.

 

Die LED-Teppich-Lösung eignet sich für Bereiche mit hohem Besucheraufkommen und wird in unterschiedlichen Farben, Formen und Grössen angeboten. Das ermöglicht eine hoch flexible Anwendung der neuen Technologie.

 

„Diese Lösung mit lichtdurchlässigem Teppichboden spricht direkt die Sinne der Menschen und die natürliche Neigung der Augen an, Licht wahrzunehmen. Die Technologie nutzt die Tatsache, dass Menschen sich eher vom Boden leiten lassen, wenn sie sich durch Räume bewegen. Sie vermittelt die nötigen Informationen zur Wegweisung, zur Beschaffenheit und Sicherheit des Bodenbelags, auf dem sie sich bewegen. Diese Partnerschaft zwischen Marktführern zielt darauf ab, bedeutende Innovationen auf den Markt zu bringen“, kommentiert Ed Huibers, Marketing and Sales Director bei Philips Lighting.

 

Alexander Collot d’Escury, CEO von Desso, fügt hinzu: „Menschen verbringen 90 Prozent ihrer Zeit in Innenräumen, und wir haben die Vision, Bodenbeläge zu schaffen, die zur Gesundheit und zum Wohlbefinden beitragen. Diese neue, gemeinsam mit unserem Partner Philips entwickelte Lösung erfüllt diese Anforderung und bietet aufregende Möglichkeiten, die Interaktion zwischen den Räumen und deren Nutzern zu verbessern.“

 

Der Partnerschaftsvertrag schreibt die ausschliessliche Zusammenarbeit bei der Entwicklung der Märkte im Wirtschaftsraum EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) fest. Ausserdem wurde ein gemeinsamer Entwicklungsvertrag unterzeichnet, der eine nahtlose Integration dieser Lösung in neue und bestehende Gebäude vorsieht.

 

Der Produktname wird 2014 im Rahmen der umfassenden Markteinführung bekannt gegeben, doch Philips und Desso arbeiten bereits an Pilotprojekten in Schlüsselmärkten.

 

Die Kombination der Bodenbeläge von Desso, wie zum Beispiel verbesserte Luftqualität, Akustik und Komfort in Innenräumen, mit der LED-Beleuchtung von Philips dient dem gemeinsamen Ziel von Philips und Desso, das Leben der Menschen zu verbessern und gleichzeitig Architekten, Designern und Endnutzern einen neuen Grad an gestalterischer Freiheit zu bieten.

Eine natürliche Art der Augen, Licht wahrzunehmen
Eine natürliche Art der Augen, Licht wahrzunehmen
Eine natürliche Art der Augen, Licht wahrzunehmen
 Diese Innovation schafft Übersichtlichkeit in Innenräumen
Der lichtdurchlässige Teppichboden soll u.a...
das Ambiente verbessern und...
Atmosphäre schaffen.

Weitere Informationen für Journalisten

Philips AG

Suzy Chisholm

Telefon: +41 44 488 29 05

Mobile: +41 79 238 74 46

E-Mail: suzy.chisholm@signify.com

Über Royal Philips


Royal Philips, mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 114'000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Ausserdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: www.philips.ch