Schweiz - Deutsch

Voller Energie durch den Tag mit den neuen EnergyUp-Modellen „White" und „Blue" von Philips

August 27, 2014                    

Lange Arbeitszeiten und ein voller Terminplan gehören für viele zum Alltag. Häufig fehlt es an Möglichkeiten, sich zwischendurch draussen an der frischen Luft bei Tageslicht und Sonne zu erholen und die Akkus wieder aufzuladen. Genau hier setzen die neuen EnergyUp von Philips an: Das EnergyUp White und das EnergyUp Blue nutzen den belebenden Effekt von Licht. Sie sorgen für frische Energie, mehr Wohlbefinden und lindern auch kleine Stimmungstiefs. Darüber hinaus unterstützen sie dabei, den Biorhythmus wieder ins Gleichgewicht zu bringen und hinterlassen ein Gefühl als hätte man einen Tag an der Sonne verbracht. Beide Geräte wurden mit Hilfe von Wissenschaftlern und Gesundheitsexperten entwickelt und sind klinisch erwiesen wirksam. Sie sind angenehm klein und kompakt und ab September im Handel erhältlich.

 

„Licht hat einen unmittelbaren Einfluss auf unsere Vitalität und einen grossen Anteil daran, ob wir uns fit und leistungsfähig fühlen. Neben regelmässigen Pausen, Sport und gesundem Essen spielt der Faktor Licht eine grosse Rolle, Unsere neuen EnergyUp sind kompakt, einfach zu bedienen und liefern eine Extraportion Kraft im Alltag. Es gibt sie mit weissem oder blauem Licht – ja nach persönlicher Vorliebe der Nutzer“, so Stefanie Voigt, Marketing Manager bei Philips Consumer Lifestyle Schweiz. „Besonders angenehm ist, dass man für die Anwendung seine jeweilige Tätigkeit nicht unterbrechen muss: Beide Geräte lassen sich bei Aktivitäten wie Essen, Lesen, Arbeiten oder Fernsehen quasi nebenbei nutzen, ohne dass man direkt hineinblicken muss“, so Voigt weiter.

 

Energie durch natürlich weisses Licht: Das EnergyUp White HF3419/01

Dieser Kickstarter für den Tag bringt den Energielevel wieder auf Touren, wenn es nötig ist. Das EnergyUp White spendet weisses LED-Licht mit bis zu 10‘000 Lux Lichtintensität – was der Lichtmenge entspricht, die man im Schatten bei einem Spaziergang im Sommer tankt. Via Touch Buttons lassen sich dabei fünf verschiedene Lichtintensitäten einstellen. Diese können einfach gespeichert werden. Die innovative Lichtführungstechnologie sorgt für eine gleichmässige Lichtverteilung – das ist besonders angenehm für die Augen, die nicht geblendet werden. Nur täglich 20 bis 30 Minuten einer EnergyUp White Dosis helfen, vital und energiegeladen Job und Alltag zu meistern. Dabei zeigt ein Zeitindikator an, wie lange das Gerät bereits angewendet wird. Ob an einem bedeckten Tag Zuhause oder bei ungünstigen Lichtverhältnissen am Arbeitsplatz - das Gerät mit der Modellnummer HF3419/01 ist mit seinen kompakten Massen besonders schmal und findet überall Platz, lässt sich aber auch an die Wand montieren. Dabei kann es sogar von zwei Personen gleichzeitig genutzt werden und sorgt so für doppelte Power.

 

Ideal für unterwegs: Das EnergyUp Blue HF3430/01

Für Menschen, die sehr unterschiedliche Arbeitszeiten haben, viel unterwegs sind und reisen, ist das HF3430/01 EnergyUp Blue die perfekte Energiequelle „to go“. Mit seinem kompakten Design und seinem Gewicht von nur 0,6 Kilogramm lässt es sich ganz einfach auch im Gepäck verstauen. Denn gerade bei Reisen über mehrere Zeitzonen hinweg kommt es häufig zu Jetlags oder Stimmungsschwankungen. Hier kann das EnergyUp Blue entgegenwirken: Sein konzentriertes, blaues Licht mit 200 Lux hat eine ähnliche Wirkungsstärke wie 10‘000 Lux weisses Licht. Es empfindet einen sonnigen, blauen Himmel nach und regt die Cortisol-Produktion im Körper an. So können Müdigkeit und Energielosigkeit verringert werden. Neben einem Zeitindikator, der anzeigt, wie lange man das Gerät schon anwendet, punktet die Blue-Variante insbesondere mit seinem integrierten Akku. Dadurch wird auch eine kabellose Nutzung möglich, was besonders für Reisen praktisch ist.

Alle Philips Highlights: www.philips.de/produktpresse

 

Philips EnergyUp White HF3419/01

  • 10.000 Lux Lichtintensität (weisses Licht)
  • Hoher Augenkomfort durch gleichmässige Lichtverteilung
  • Einfache Bedienung durch Touch Buttons
  • 5 Einstellungen (mit Speicher) für verschiedene Lichtintensitäten
  • Zeitindikator für eine optimale Anwendung
  • Möglichkeit der Wandbefestigung
  • 100 Prozent UV frei
  • Klinisch erwiesene Wirksamkeit
  • Modernes Design
  • Abmessungen (B/H/T): 29,4 x 37,6 x 4,1 Zentimeter
  • Unverbindliche Preisempfehlung: CHF 299.90
  • Ab September im Handel erhältlich

 

 

Philips EnergyUp Blue HF3430/01

  • 200 Lux Lichtintensität (blaues Licht mit einer ähnlichen Wirkungsstärke wie 10‘000 Lux weisses Licht)
  • Hoher Augenkomfort durch gleichmässige Lichtverteilung
  • Einfache Bedienung durch Touch Buttons
  • 5 Einstellungen (mit Speicher) für verschiedene Lichtintensitäten
  • Zeitindikator für eine optimale Anwendung
  • Wiederaufladbarer Akku mit 60 Minuten Laufzeit
  • Reisesicherung, Tasche
  • Kompaktes Design, ideal zum Mitnehmen
  • Klinisch erwiesene Wirksamkeit
  • Abmessungen (B/H/T): 14,3 x 14,3 x 3,5 Zentimeter
  • Unverbindliche Preisempfehlung: CHF 299.90
  • Ab September im Handel erhältlich
EnergyUp White HF3419/01 – Produktbilder
EnergyUp White HF3419/01 – Lifestylebilder
EnergyUp Blue HF3430/01 – Produktbilder

Weitere Informationen für Journalisten

Philips AG Schweiz

Nicoletta Studer

Telefon: +41 44 488 20 07

Mobile: +41 79 733 60 17

E-Mail: nicoletta.studer@signify.com

Über Royal Philips


Royal Philips, mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 113’000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2013 einen Umsatz von 23,3 Milliarden Euro.

Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Ausserdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: www.philips.ch