Das richtige Licht am richtigen Ort
Beleuchtung macht zwischen 50 bis70 Prozent des Energieverbrauchs und damit den Grossteil der Energiekosten in einem Warenlager aus. Mit der Intelligent Warehousing-Lichtlösung von Philips können Unternehmen eine auf Nutzungsmustern basierende Lichtverteilung vornehmen und so die Energie- und Arbeitseffizienz erheblich steigern. Nimmt beispielsweise ein Gabelstapler im vorderen Teil eines langen Gangs einen Artikel auf, wird auch nur dieser spezielle Bereich beleuchtet. Mit dem Beleuchtungssystem lassen sich skalierbare „Beleuchtungszonen“ einrichten, die mit den Arbeitsabläufen im Warenlager abgestimmt sind. Zudem kann das System problemlos über eine drahtlose Fernbedienung neu konfiguriert werden, so dass sich die Beleuchtung jederzeit an sich ändernde Anordnungs- oder Besitzverhältnisse anpassen lässt. Da die Leuchten drahtlos direkt mit Bewegungsmeldern vernetzt sind, ist keine zusätzliche Installation erforderlich.
Sichere und effiziente Transport- und Logistikzentren
Eine komplette intelligente Flächenbeleuchtungslösung für Flughäfen, Häfen und industrielle Logistikzentren ist IntelligentArea von Philips. In diesen Bereichen herrschen rund um die Uhr hohe Beleuchtungsanforderungen. In der Regel sorgen Flutlichtanlagen für die Sicherheit bei nächtlichen Be- und Entladevorgängen sowie Wartungsmassnahmen. LED-Beleuchtung ist bei solchen Anwendungen besonders vorteilhaft, weil sie ein qualitativ hochwertiges Licht bereitstellt und gleichzeitig deutlich weniger Energie als herkömmliche Flutlichtanlagen verbraucht. Zudem verringert die präzise gesteuerte Lichtverteilung der LED-Beleuchtung die Lichtverschmutzung in grossen Transport- und Logistikzentren, die gewöhnlich über leistungsstarke Flutlichtanlagen verfügen. Angesichts der bei Flutlichtanlagen üblichen Masthöhen von rund 36 Metern ist darüber hinaus eine lange Lebensdauer der Beleuchtung entscheidend, um die Wartungskosten niedrig zu halten.
Das IntelligentArea-System senkt den Energieverbrauch um bis zu 65 Prozent, indem die Beleuchtung kontinuierlich in Reaktion auf die Umgebungsbedingungen kontrolliert und reguliert wird. Dies geschieht mit Hilfe intelligenter Zonensensoren, die Bewegung, Tageslicht und andere Einflussfaktoren, wie das Wetter, im überwachten Bereich erfassen. Durch Anbindung an betriebliche Management- und Dispositionssysteme unterstützt das System zudem wichtige Geschäftsabläufe und stellt gleichzeitig die Energieeffizienz der Beleuchtung sicher.
Auf einem Flughafen beispielsweise sind, was den Passagierzugang, die Gepäckbeladung, die Flugzeugwartung oder einfach das Parken bis zum Abflug betrifft, rund um den Stellplatzbereich eines Flugzeugs unterschiedliche Lichtniveaus erforderlich. Die Schnittstelle zum zentralen Dispositionssystem stellt sicher, dass das Lichtniveau der jeweiligen Aufgabe entspricht, um schnelles und genaues Arbeiten zu ermöglichen und, dass Energie gespart wird, wenn hohe Lichtpegel unnötig sind.