Schweiz - Deutsch

Vernetzte Beleuchtung: Philips Hue macht digitales Licht noch intelligenter

Mai 15, 2013

Eine Heimbeleuchtung, die mitdenkt: Philips Hue eröffnet ab sofort praktisch grenzenlose Möglichkeiten, Licht intelligent und einfach mit Internetdiensten zu verknüpfen. So kann Hue beispielsweise auf Wetterumschwünge reagieren, auf wichtige E-Mails hinweisen oder Torstimmung verbreiten. Das kostenlose Update der Hue App auf Version 1.1 bringt zudem praktische Automatisierungsfunktionen, mit denen Nutzer ihr Beleuchtungssystem orts- und zeitabhängig in den Alltag integrieren können. Viele der Neuerungen basieren auf Wünschen und Vorschlägen aus der wachsenden Fan- und Entwickler-Gemeinschaft. Philips Hue ist damit ein weltweit einzigartig intelligentes und vernetztes LED-Beleuchtungssystem, mit dem sich Licht auf grundlegend neue Weise kontrollieren, gestalten und erleben lässt.

 

Hue begrüsst zuhause, informiert und entspannt

 

Auf dem Laufenden bleiben – Licht mit Nachrichten-Funktion

Die neue Hue App (Version 1.1) kann per Smartphone oder Tablet mit selbst ausgewählten Internetdiensten interagieren. Hue lässt sich damit noch einfacher und umfassender auf individuelle Bedürfnisse ausrichten: Zum Beispiel kann Hue das Farbambiente bei aufkommendem Regen ändern und per Blinkzeichen auf dringliche E-Mails, Facebook-Nachrichten oder Tweets von bestimmten Personen hinweisen. Sportfans können ihr Wohnzimmer in Vereinsfarben erstrahlen lassen, sobald ihre Mannschaft ein Tor schiesst. Auch die Veränderung von Aktienkursen ist visualisierbar. Ermöglicht werden die neuen Funktionen durch eine Partnerschaft mit dem Internet-Automatisierungsdienst IFTTT (If This Then That).

 

Vom Aufstehen bis zur abendlichen Entspannung – Licht auf neue Weise nutzen

Dank Zeitplanfunktion und automatisierten Programmen kann Hue sich ab sofort noch besser auf den individuellen Tagesablauf einstellen – ohne, dass man Einstellungen täglich neu vornehmen müsste. Morgens erleichtert ein sanft aufdimmender Sonnenaufgang das Aufstehen. Im Büro oder während der Hausaufgaben fördert ein entsprechendes Lichtrezept die Konzentration. Bei einsetzender Dämmerung kann Hue das Licht automatisch heller dimmen und mit einer warmen Entspannungsbeleuchtung zu später Stunde Ruhe einkehren lassen. Während des Urlaubs lässt die automatische Regelung das Haus bewohnt erscheinen.

 

Nie wieder „das Licht vergessen“ – standortbasierte Beleuchtung

Neu integriert ist zudem eine Geofencing-Funktion. Mittels dieser erkennt Hue den Standort des Smartphones oder Tablets, beispielsweise um die Beleuchtung automatisch an- oder auszuschalten, sobald man sein Zuhause verlässt beziehungsweise heimkehrt. Dazu muss man nicht einmal das Smartphone aus der Tasche nehmen. Auch das Farbambiente ist auf diese Weise automatisch anpassbar.

 

Unbegrenztes Entwicklungspotential

 

Weitere Apps durch offene Systeme

Nicht nur Philips, sondern auch eine weltweite Entwicklergemeinde erweitert das Funktionsspektrum des Lichtsystems kontinuierlich weiter. Neben der Integration von Hue in andere Produkte und Dienstleistungen sind bereits über dreissig Drittentwickler-Apps erschienen, seit Philips am 11. März offene Schnittstellen und ein Software-Entwicklungs-Programm (SDK, www.developers.meethue.com) veröffentlicht hat. Das Spektrum reicht von einer „Hue-Disco“ über eine Sprachsteuerung bis zur Visualisierung des eigenen Pulses beim Heimsport. Auch eine App, die die Filmstimmung vom TV-Schirm auf den gesamten Raum erweitert, gibt es bereits. Die weiteren für Hue entwickelten Apps sind über den App-Store oder meetHue.com erhältlich. In den nächsten Monaten vergrössert Philips das Hue-System zudem um weitere Lampentypen.

 

„Die Menschen integrieren Hue wie selbstverständlich in ihren Alltag. Die Idee einer digitalisierten Beleuchtung begeistert“, erklärt Filip Jan Depauw, Senior Director bei Philips Lighting und einer der Köpfe hinter Hue. „Es ist faszinierend zu beobachten, wie viele Dinge Hue im Leben der Menschen vereinfachen kann. Insofern treiben wir die Weiterentwicklung kontinuierlich voran, pflegen einen engen Austausch mit den Nutzern und unterstützen Entwickler bei ihren Ideen. Zudem werden wir die Grenzen des Möglichen mit weiteren Partnerschaften ständig erweitern und die LED-Beleuchtung ins Zentrum des vernetzten Zuhauses rücken.“

 

ZigBee-Standard ermöglicht Vernetzung mit weiteren Geräten

Über den ZigBee LightLink-Standard können Hue Leuchten nicht nur miteinander, sondern auch mit anderen Geräten auf ZigBee-Basis interagieren. Zum Beispiel mit Philips Living Colors ab der zweiten Generation, aber auch mit Bewegungsmeldern und Thermostaten. Dabei bieten sie eine breite Signalpalette und verbrauchen im Standby-Modus erheblich weniger Energie als herkömmliche WiFi-Systeme.

 

Distribution jetzt auch über weitere Partner

 

Ab sofort ist Hue nicht nur in Apple Stores sowie online auf Apple.com erhältlich, sondern auch über das Netz von 550 zugelassenen Apple-Händlern in Europa. Aufgrund des grossen Erfolgs wird der Verkauf zudem auf Länder wie Australien und Neuseeland, die gesamte EU und einige osteuropäische Länder ausgeweitet. Eine vollständige Liste der Vertriebspartner und Länder bietet Philips auf www.meetHue.com.

 

 

Über Philips Hue

Philips Hue ist die erste drahtlose, digitale Lichtlösung weltweit, die LED-Licht von hoher Qualität in allen Schattierungen von weissem Licht und in beliebigen Farben erzeugen kann.

 Hue kann:

 

  • weisses Licht in allen Schattierungen von warmem Kerzenlicht bis hin zu aktivierendem kalten weissen Licht darstellen
  • individuelle Licht-Stimmungen in jeder möglichen Farbe kreieren
  • Urlaubserinnerungen lebendig werden lassen, indem das Licht über Farbpunkte eines Handyfotos individuell gestaltet wird (und so beispielsweise an den Sonnenuntergang am Meer erinnert).
  • Beleuchtungsszenarien für beliebige Räume und Tageszeiten speichern, die sich ganz leicht auf Knopfdruck abrufen lassen
  • die Beleuchtung ortsunabhängig steuern und überwachen.
  • über Timer tägliche Routineabläufe durch entsprechende Beleuchtung unterstützen.
  • den Tag begleiten: Vom Lichtwecker am Morgen bis zur Entspannungsbeleuchtung am Abend für leichteres Einschlafen.
  • Die App für Philips Hue enthält weiterhin vier von Experten entwickelte Lichtszenarien auf der Grundlage der Forschung von Philips zur biologischen Wirkung von Licht. In diesen Szenarien werden die Lampen in der optimalen Schattierung und Helligkeit von weissem Licht angepasst, um verschiedene Tätigkeiten zu fördern: Entspannung, Lesen, Konzentration, Energie tanken.
Weitere Informationen finden Sie

Weitere Informationen für Journalisten

Philips AG

Suzy Chisholm                                         

Telefon: +41 44 488 29 05

Mobile: +41 79 238 74 46

E-Mail: suzy.chisholm@signify.com

Über Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 116.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Ausserdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: www.philips.ch