Schweiz - Deutsch

Philips Nick-Knack LED-Bodenleuchte der Premiummarke Lirio


Mehr Spass am Licht

April 15, 2012

Geniales erkennt man oft an der Schlichtheit, hinter der es sich verbirgt. Das ist auch einer der Gründe, mit denen Philips und die Leuchtenmarke Lirio immer wieder Akzente bei der Wohnraumbeleuchtung setzen. Die jüngste Kreation, die LED-Bodenleuchte Nick-Knack, ist ein faszinierendes Beispiel dafür, dass Licht viel mehr kann als nur Beleuchten. In dieser Leuchte ist der Spass mit inbegriffen.

 

NickKnackDas Leuchtendesign in Form einer schlanken, rechteckigen Stele wirkt auf den ersten Blick eher unspektakulär. Die Leuchte hat es aber in sich, denn im oberen Drittel der Stele befinden sich zwei bewegliche Elemente, die, auf zwei parallelen schiefen Ebenen mit einem Neigungswinkel von 45 Grad, drehbar gelagert sind. Beide lassen sich gegeneinander derart verdrehen, dass sich 16 unterschiedliche Raumwinkel einstellen lassen und beide Elemente unterschiedliche Positionen einnehmen können.

 

Das Resultat: faszinierende geometrische Formen und vielseitige Lichtakzente. So einfach die Form, so spektakulär ist die Verbindung von Lichtwirkung und Formensprache. Ob zur Betonung einer Skulptur oder als Wandfluter, als Lese-, Arbeits- oder Stimmungslicht, die geniale Nick-Knack bietet – ob direkt oder indirekt – immer das richtige Licht und weit mehr, als ihre klare Linienstruktur anfangs vermuten lässt.

 

Als Lichtquelle dienen zwei kompakte, dimmbare LED-Module mit warmweissem, glühlampenähnlichem Licht mit einer sehr guten Farbwiedergabe und hoher Gleichmässigkeit. Die elektrische Leistung beträgt 7,5 Watt. Der Gesamtlichtstrom von 700 Lumen entspricht etwa dem einer 60-Watt-Standardglühlampe. Ergänzt wird das aussergewöhnliche Leuchtendesign durch kräftige Farben. Neben Schwarz und Weiss gibt es die Nick-Knack auch in Rot, Gelb und Blau. Die Nick-Knack-LED-Leuchte ist ab September für eine unverbindliche Preisempfehlung von 795 Franken im Handel erhältlich.

 

Die jüngste Entwicklung der Philips Premiummarke Lirio zeigt eindrucksvoll, welche Vorteile die LED-Technologie zur Wohnraumbeleuchtung hat. Durch sie lassen sich aussergewöhnliche neue Designs und Beleuchtungskonzepte kreieren, die mit herkömmlicher Technologie nicht umzusetzen wären. Dadurch entstehen Formen und Lichteffekte, die jeden Wohnraum aufwerten. Der Mehrwert für die Verbraucher: LED-Produkte sind energieeffizient, dimmbar, langlebig und haben ein hochwertiges, warmweisses Licht, das dem der traditionellen Glühlampe weitgehend entspricht.

Bildmaterial

Weitere Informationen für Journalisten:

Philips AG

Suzy Chisholm

Telefon: +41 44 488 29 05

Mobile: +41 79 238 74 46

Email: suzy.chisholm@signify.com

Über Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 100 Ländern weltweit etwa 122'000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 22,6 Milliarden Euro im Jahr 2011 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Ausserdem ist Philips führender Anbieter von Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten.