Schweiz - Deutsch

Philips Maxos LED und Maxos LED Performer


Nachhaltige Beleuchtung für Industrie- und Verkaufsräume

April 15, 2012

Viele industrielle Betriebsabläufe und grossflächige oder regalbezogene Beleuchtung im Handel sind energieintensiv. Deshalb wird hier besonders auf Energieeffizienz geachtet und wenn nötig optimiert. Steigende Energiepreise und gesetzliche Vorgaben zur CO2-Reduzierung zwingen dazu, die Energie intelligent zu nutzen. Darüber hinaus steigert gutes Licht auch die Arbeitsleistung und –qualität und senkt die Unfallhäufigkeit. Notwendige energetische sowie ergonomische Verbesserungen sind durch die richtige Beleuchtung mit relativ wenig Aufwand zu schaffen. Dazu präsentiert Philips auf der Light+Building 2012 mit Maxos LED und Maxos LED Performer hocheffiziente LED-Lichtlösungen zur normgerechten Allgemein- oder regalbezogenen Beleuchtung, mit denen sich der Energieverbrauch deutlich reduzieren und die ergonomische Qualität der Arbeitsplätze steigern lässt.

 

Anwender aus Industrie und Handel fordern Lichtlösungen zur Allgemeinbeleuchtung, die nicht nur innovative Lichtquellen nutzen und alle einschlägigen Normen erfüllen, sondern sich auch in angemessener Zeit amortisieren. Der LED-Lichtträger Maxos LED bietet dazu die besten Voraussetzungen. Wegen seiner hohen Lichtausbeute von bis zu 117 Lumen pro Watt lassen sich im Vergleich zu Leuchtstofflampen im VVG-Betrieb bis zu 48 Prozent Energie einsparen.

 

Der sehr flache LED-Lichtträger, den es wahlweise mit einer integrierten eng-, breit- oder doppelt-asymmetrisch strahlenden Optik gibt, kann problemlos in eine bereits installierte oder neue Tragschiene eines Maxos Lichtbandsystems integriert werden. Mit einem Leuchtenlichtstrom von 4'000 Lumen eignet er sich entweder als direkter Sanierungs-Ersatz für 1-lampige 49- und 58-Watt Leuchtstofflampen-Lichtträger in bestehenden Maxos-Anlagen, oder als LED-Lichtträger mit 5'500 Lumen für Neuanlagen oder ebenfalls zur Sanierung. Im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen mit Leuchtstofflampen kann sich diese Ausführung bereits in weniger als drei Jahren amortisieren.

 

Höchste Energieeffizienz

Mit Maxos LED ist die zurzeit höchste Energieeinsparung, kürzeste Amortisationszeit und beste Lichtlenkung möglich. Der LED-Lichtträger ist vollständig dimmbar und verfügt über ein DALI-Betriebsgerät, durch das es sich zur weiteren Energieeinsparung in Lichtregelsysteme integrieren lässt. Mit Neutral- und Warmweiss stehen zwei Lichtfarben zur Auswahl, der Farbwiedergabeindex Ra ist 80, die Nutzlebensdauer beträgt 50.000 Stunden bei einem Lichtstrombehalt von 70 Prozent. Der modulare Aufbau des LED-Tragschienensystems erlaubt eine vielfältige Nutzung und die einfache Nachrüstung.

 

Mit Maxos LED Performer präsentierte Philips einen weiteren LED-Lichtträger, ebenfalls für das Maxos-Lichtbandsystem zugeschnitten, der höchste Effizienz und damit Energieeinsparung mit einem hochwertigen, blendfreien Licht verbindet. Die definierte Lichtabstrahlung und das brillante LED-Licht setzen sowohl die Produkte ins rechte Licht aber auch grossflächig Arbeitsplätze in anderen Innenbeleuchtungsanwendungen. Mit Maxos LED Performer kann ebenfalls jedes bestehende Maxos-Lichtband auf nachhaltige LED-Technologie umgerüstet oder einfach neu installiert werden.

 

Innovative LED Beleuchtungslösungen wie Philips Maxos LED und Maxos LED Performer tragen dazu bei, die Energieeffizienz in Industrie- und Gewerbebetrieben zu verbessern, ohne dass sie auf Lichtqualität verzichten müssen.

 

 Bilddownload

Weitere Informationen für Journalisten:

Philips AG

Suzy Chisholm

Telefon: +41 44 488 29 05

Mobile: +41 79 238 74 46

Email: suzy.chisholm@signify.com

Über Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 100 Ländern weltweit etwa 122'000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 22,6 Milliarden Euro im Jahr 2011 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Ausserdem ist Philips führender Anbieter von Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten.