Schweiz - Deutsch

Ein besseres Leben mit Licht

September 1, 2011

Die Welt befindet sich im Wandel. Überall zieht es immer mehr Menschen in eine städtische Umgebung: Innerhalb der nächsten 40 Jahre werden rund 75 Prozent der Menschen in Städten leben. Die Lebensgewohnheiten jedes Einzelnen werden sich verändern, die Zeit zu Hause wird immer mehr an Bedeutung gewinnen, um zu entspannen, Kontakte zu pflegen und mit der Familie und Freunden zu feiern. Diese Entwicklung ist für Philips die Grundlage dafür, das Leben zu Hause durch innovative Beleuchtungslösungen angenehmer zu gestalten. Die neuen Lichtkonzepte sind das Ergebnis sorgfältiger Auswertungen von Anforderungen und den Wünschen von Verbrauchern.

 

Ein exemplarisches Beispiel dafür ist das Lichtkonzept LivingAmbiance auf LED-Basis. Es ermöglicht, das Ambiente in Räumen anhand von weißem und farbigem Licht im Handum-drehen, ohne kostspielige Renovierungen, zu verändern. Es ist ein Paradigmenwechsel: Weg von konventioneller Beleuchtung, die entweder ein- und ausgeschaltet oder gedimmt wurde hin zur individuellen Wohlfühlatmosphäre. Mit dem Konzept LivingAmbiance von Philips ist es nun möglich, Licht zu nutzen, um die menschliche Erlebniswelt aufzuwerten. Millionen von Farbkombinationen und dynamische Lichteffekte ermöglichen es, die Wohnumgebung zu verändern, Licht an Stimmungen und Emotionen anzupassen und auf diese Weise Lebensräume zu schaffen, die Wohlbefinden vermitteln.

 

Durch Forschung belegt

Von Philips durchgeführte Studien haben gezeigt, dass sich fast 80 Prozent aller Menschen wünschen, die Atmosphäre in ihrem Zuhause auf einfache Weise je nach Anlass und Stimmung anpassen zu können. Dennoch meinen fast 70 Prozent, dass ihnen dafür nur begrenzte Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Das LivingAmbiance-Konzept erfüllt jedoch diese Wünsche, indem es fast jede Kombination aus weißem und farbigem Licht innerhalb nur eines Systems ermöglicht. Mit lediglich einer Fernbedienung können bis zu 50 Leuchten individuell eingestellt oder mit anderen Leuchten gemeinsam kontrolliert werden. Die kabellose Steuerung bietet eine hohe Flexibilität ohne kostspielige Neuinstallation oder aufwendige Verkabelung.

 

LivingColors Bloom

Die jüngste Ergänzung der Beleuchtungsreihe LivingAmbiance von Philips ist LivingColors Bloom. Das durch eine Blüte inspirierte Design passt nahezu zu jeder Einrichtung und bietet die Möglichkeit, alle Räume im Haus in jeder erdenklichen Farbe zu beleuchten. Allein durch die Berührung des Farbkreises auf der intuitiven Fernbedienung lässt sich das Ambiente durch eine nahezu unbegrenzte Auswahl an Farben verändern. Das schafft jederzeit und zu allen Gelegenheiten die gewünschte Atmosphäre – für einen entspannten Sonntag, ein romantisches Dinner oder einen Abend mit guten Freunden. Mit ihrem kompakten, attraktiven Design setzt die LivingColors Bloom sogar nicht nur mit Licht sondern auch im ausgeschalteten Zustand durch die Form außergewöhnliche Akzente.

 

Neue Licht-Accessoires

Zusätzlich zu der neuen Reihe LivingColors Bloom gibt es außerdem auch neue LED-CandleLights und mobile SpotOn-LED-Leuchten. Dabei handelt es sich um dekorative und funktionelle Leuchten, die nicht nur schön aussehen, sondern Anwendern auch die Möglichkeit bieten, Licht überall dort zu platzieren, wo es gewünscht wird.

 

Die neuen CandleLights erzeugen einen Lichteffekt, der von Kerzenlicht kaum zu unterscheiden ist. Ihr sanftes Flackern und das warmes Glühen verleihen jedem Raum Ambiente und Atmosphäre, ohne offene Flamme, heißes Wachs sowie ohne Ruß und Rauch. Die CandleLights sind damit eine schön anzusehende, sichere Alternative zu echten Kerzen. Hochwertiges Glas sowie die patentierte innovative LED-Technologie kennzeichnen die Produkte. Jede LED-Kerze wirkt natürlich und elegant. Die CandleLights entsprechen in vieler Hinsicht einer echten Kerze, nur sind sie sicherer und funktionieren auch bei stärkerer Luftbewegung.

 

Auch die Produktreihe mobiler SpotOn hat Philips erweitert. Diese batteriebetriebene, LED-Leuchten bieten überall dort Licht, wo es benötigt wird, aber kein elektrischer Anschluss vorhanden ist, wie zum Beispiel in Kleiderschränken oder unter Treppen. Je nach Ausführung verfügt das SpotOn über ein schwenkbares LED-Modul für eine präzise Ausrichtung. Damit lässt sich das Licht exakt dorthin lenken, wo es tatsächlich gebraucht wird. Aktiviert wird die Leuchte durch einen Bewegungssensor. Ein separater Lichtschalter ist nicht mehr nötig. Ein Tageslichtsensor verhindert, dass sich das Licht bei ausreichend Umgebungshelligkeit einschaltet. Das sorgt für einen energieeffizienten Betrieb und eine längere Nutzungsdauer der Batterien. Wie alle SpotOn-Produkte verfügt die neue Leuchte über ein kräftiges weißes Licht, dessen Niveau sich bei der Serie SpotOn Flex auch stufenlos auf die gewählte Anwendung einstellen lässt.
 

Bilddownload

Weitere Informationen:

Nicoletta Studer

Unternehmenskommunikation Schweiz
Allmendstrasse 140
8027 Zürich

 

T: +41 (0)44 488 2007

F: +41 (0)44 488 3265

M: +41 (0)79 733 6017

Email: nicoletta.studer@signify.com

Über Philips Royal Electronics

Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 100 Ländern weltweit etwa 119'000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 22,3 Milliarden Euro im Jahr 2010 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Ausserdem ist Philips führender Anbieter von Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Mehr über Philips im Internet: www.philips.ch