Schweiz - Deutsch

Philips gibt Übernahme von Indal in Spanien bekannt und baut damit seine führende Position für die professionelle Beleuchtung aus

Juni 30, 2011

Amsterdam (Niederlande) und Valladolid (Spanien) – Royal Philips Electronics (AEX:

PHI, NYSE: PHG) gab heute den Abschluss eines Vertrags zur Übernahme von Indal

bekannt. Indal ist eines der führenden spanischen Unternehmen für professionelle

Beleuchtungslösungen, mit dem Schwerpunkt Aussenbeleuchtung. Durch die Übernahme

will Philips sein Wachstum insbesondere bei professionellen Beleuchtungslösungen

stärken und eine Plattform schaffen, auf der das Unternehmen seine Marktposition in

Europa weiter ausbauen kann. Mit dem Abschluss dieser Transaktion, die aufsichtsbehördlichen

Genehmigungen und sonstigen Bedingungen unterliegt, wird Indal in den

Geschäftsbereich Professional Luminaires von Philips Lighting eingegliedert. Finanzielle

Einzelheiten der Übernahme wurden nicht genannt.

 

„Philips arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um Komplettlösungen in Sachen

Beleuchtung zu bieten, mit denen das Licht so gesteuert werden kann, dass funktionale,

attraktive und sichere Umgebungen entstehen. So erfahren die Menschen Licht auf eine

ganz neue Weise“, sagte Marc de Jong, General Manager Professional Luminaires von

Philips Lighting. „Indals Kompetenz bei Beleuchtungslösungen machen das Unternehmen

zum perfekten Partner für Philips. So können wir unseren Kunden komplette und

hochwertige Optionen für die professionelle Beleuchtung bieten.“

„Indal und Philips hatten schon immer eine sehr gute geschäftliche Beziehung zueinander.

Mit der Vereinbarung werden wir unsere Kräfte bündeln, unsere Technologien und

erfahrenen Teams sowie unsere Spitzenleistungen zusammenführen. Damit stärken wir

unsere gemeinsamen Fähigkeiten und übernehmen die Führung in dem Umbruch zur LED Beleuchtung, um unseren Kunden kontinuierlichen Mehrwert zu bieten“, so Sebastian Arias, CEO und Präsident des Verwaltungsrates von Indal.

 

Die Übernahme von Indal ist für Philips ein weiterer Schritt zum Ziel, seine Marktpräsenz

bei professionellen Beleuchtungslösungen auszubauen. So wird eine Plattform geschaffen,

die die Möglichkeiten des Unternehmens erweitert, nachhaltige Beleuchtungslösungen

anzubieten und den Wechsel zu energieeffizienten, LED-basierten Lichtanwendungen

voranzutreiben.

 

Indal wurde 1950 als Beleuchtungsunternehmen gegründet. Das Unternehmen beschäftigt

etwa 1000 Mitarbeiter in 11 Ländern. Der Umsatz betrug 156 Millionen Euro im Jahr 2010.

Indal entwirft, entwickelt und produziert Beleuchtungslösungen für professionelle Märkte,

darunter Anwendungen für Strassenbeleuchtung, industrielle Beleuchtung und Flutlicht. Das

Unternehmen verfügt über eine starke Marktposition bei Lösungen mit LED-Technologie.

Indal hat seinen Hauptsitz in Valladolid, Spanien, und verfügt über Vertriebsniederlassungen

in über 60 Ländern weltweit.

Weitere Informaitonen nur für Journalisten:

 

Joost Akkermans

Philips Corporate Communications

Tel: +31 20 59 77406

Email: joost.akkermans@signify.com

 

Angeles Barrios

Philips Corporate Communications Spain

Tel: +34915669040

Email: angeles.barrios@signify.com

Über Philips Electronics

 

Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 100 Ländern weltweit etwa 117.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 22,3 Milliarden Euro im Jahr 2010 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Ausserdem ist Philips führender Anbieter von Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Mehr über Philips im Internet: www.philips.ch