Auf Knopfdruck Wohnambiente schaffen


Vernetztes Lichtsystem LivingAmbiance

September 23, 2010

Licht sorgt nicht nur für Sehkomfort und Sicherheit, Licht beeinflusst auch Stimmungen und verändert die Atmosphäre von Räumen. Unterschiedliche Kombinationen von Lichtquellen, die je nach Anlass in der Helligkeit gedimmt, ein- oder ausgeschaltet werden, lassen das Zuhause im gewünschten Ambiente erscheinen. Wer diese zeitgemässe Art der Beleuchtung einsetzen will, stand bisher allerdings meist vor einer besonderen Herausforderung: Einen „Zentralschalter“ für die gewünschte Lichtstimmung gibt es in der Regel nicht – die Lichtinszenierung erfolgt durch Schalten und Dimmen von Lampen und Leuchten an verschiedenen Stellen des Raumes. Abhilfe schafft jetzt das LivingAmbiance-Konzept von Philips. Mit einer einzigen Fernbedienung ist es möglich, alle Leuchten im Raum zu steuern. Entweder einzeln oder auch alle gemeinsam.

Herzstück des Systems ist die LivingAmbiance-Fernbedienung. Mit ihr lassen sich die Lampen und Leuchten einzeln oder gemeinsam ansteuern, ein- oder ausschalten und – sofern sie dafür geeignet sind – in der Farbe und/oder Helligkeit verändern. Die jeweils gefundene Einstellung kann gespeichert werden und lässt sich jederzeit per Tastendruck wieder abrufen. So kann mit einem einzigen Tastendruck aus einem Raum mit kühler, sachlicher Arbeitsatmosphäre eine entspannende Wohlfühloase werden.

 

Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten

Bis zu 50 unterschiedliche Lichtquellen können drahtlos per Fernbedienung kontrolliert werden. Aussergewöhnlich ist, dass sich farbiges und weisses Licht kombinieren lässt. Damit sind nahezu unendlich viele Farb­stimmungen möglich. Ein wichtiges Element des Systems sind die neuen Up&Down-Leuchten aus der Familie der LivingColors in Form von Steh-, Pendel- und Tischleuchten. Alle strahlen aus einem klaren oder weiss mattierten Leuchtenkörper nach unten warmweisses Nutzlicht und nach oben farbiges, dekoratives Licht aus. Während Halogenlampen das weisse Licht erzeugen, bringen Leuchtdioden (LED) die Farbe ins Spiel. In welcher Nuance, das lässt sich über eine Farbskala auf der zugehörigen Fernbedienung einfach auswählen. Die Farbsättigung, wie auch die Helligkeit des weissen Lichts, kann stufenlos verändert werden.

 

Auch die neueste Generation des Klassikers LivingColors lässt sich einfach in das LivingAmbiance-System eingliedern – in wenigen Sekunden sind die Einstellungen vorgenommen, die dafür sorgen, dass die LivingColors der Systemfernbedienung gehorchen. Die neuen Leuchten gibt es in verschiedenen Ausführungen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie nun sieben statt bisher vier LEDs zur Lichterzeugung verwenden. Das Resultat: Sie haben eine um 50 Prozent höhere Lichtleistung – sorgen so für noch kräftigere Farbakzente.

 

Selbst bereits installierte Lichtquellen können problemlos in das LivingAmbiance-System integriert werden. Dazu werden entweder in vorhandenen Leuchten spezielle Philips Energiesparlampen eingesetzt, die auf die Systemfernbe­dienung ansprechen. Um auch vorhandene Steh- oder Tischleuchten einzubeziehen, ist ein Adapter erhältlich (im Jahr 2011), der zwischen Netzstecker und Steckdose gesetzt wird. Alle so eingebundenen vorhandenen Lichtquellen lassen sich dann ebenfalls an- und ausschalten oder, sofern sie dazu geeignet sind, auch dimmen.

 

Ein intuitives Lichtsystem

Die Reihenfolge, in der der Benutzer die einzelnen Leuchten mit der Fernbedienung anwählen möchte, legt er selbst fest und gelangt dann über eine Pfeiltaste zur jeweils nächsten. Gefällt dem Anwender die ausgewählte Lichtkomposition in einem Raum, speichert er diese Einstellung und kann sie jederzeit per Tastendruck wieder abrufen. Bis zu drei Lichtszenen lassen sich so speichern. Die Signalübertragung zwischen Fernbedienung und Lampe oder Leuchte erfolgt per Funk nach dem Industriestandard ZigBee. Die einfache Bedienung und die Vielseitigkeit machen LivingAmbiance besonders für den privaten Anwender attraktiv.

 

Menschen reagierten grundsätzlich sensibel auf Farb- und Lichtstimmungen. So wirkt kühles Licht beispielsweise anregend und aktivierend, warmes eher entspannend. Dass überhaupt Farben heute so vielseitig bei der Beleuchtung eingesetzt werden können, hat erst die rasante Entwicklung in der LED-Technologie ermöglicht. Keine bekannte Lichtquelle hat derart reine, gesättigte Farben, aus denen sich durch additive Mischung der Grundfarben unzählige Farbtöne erzeugt werden – und das auch noch auf höchst energieeffiziente Art.

 

Im professionellen Bereich ist das in Szene setzen mit Licht schon länger ein Thema. So setzen viele Geschäfte die Beleuchtung bereits gezielt ein, um ihren Verkaufsraum zu inszenieren und ihn so der Kollektion, der Tages- oder Jahreszeit anzupassen. Auch im Gesundheitsbereich nutzen immer mehr Mediziner die Wirkung von Licht und Farben, um ihre Patienten während Untersuchungen oder vor medizinischen Eingriffen zu beruhigen. In Büros passen dynamische Lichtsysteme die Arbeitsplatzbeleuchtung an den Verlauf des natürlichen Tageslichts und so an den menschlichen Biorhythmus an und stärken so das Wohlbefinden.

 

Preise und Verfügbarkeit:

Alle Modelle der LivingAmbiance-Reihe sind ab Oktober verfügbar:

LivingAmbiance kann live bei Pfister getestet werden (in den Filialen Dübendorf / Etoy / Suhr / Emmen / Genf-Meyrin / Lyssach / Mels / Pratteln / St. Gallen / Bern / Marin / Zürich-Walche)

 

  • Up&Down Stehleuchte, für CHF 1'299.–
  • Up&Down Pendelleuchte, für CHF 1'099.–
  • Up&Down Tischleuchte, für CHF 799.–
  • LivingColors Generation 2, für CHF 249.–
  • LivingWhites Energiesparlampe (Kit), für CHF 106.–
  • LivingWhites Leuchten-Adapter: Preis auf Anfrage, nächstes Jahr erhältlich

Up&Down-Stehleuchte

Mögliche LivingAmbiance Komponente

Up&Down-Pendelleuchte

Mögliche LivingAmbiance Komponente

Up&Down-Tischleuchte

Mögliche LivingAmbiance Komponente

Weitere LivingAmbiance Komponenten

LivingAmbiance kann bis zu 50 Lichtquellen mit einer einzigen Steuerung bedienen.

LivingColors Generation 2

Die neuen LivingColors bieten neu auch konische Formen und können wie alle Lampen aus dieser Familie einfach ins LivingAmbiance-System integriert werden.

Weitere Informationen nur für Journalisten:

Nicoletta Studer

Unternehmenskommunikation Schweiz
Allmendstrasse 140
8027 Zürich

 

T: +41 (0)44 488 2007

F: +41 (0)44 488 3265

M: +41 (0)79 733 6017

Email: nicoletta.studer@signify.com

Über Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips - im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" - Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Ausserdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Die Schweizer Niederlassung von Philips beschäftigt in Zürich und Gland rund 250 Mitarbeiter.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.ch