Österreich - Deutsch

Neue Partnerschaft: Signify und JUNG machen Gebäude EPBD‑konform

11. März 2026

Eine ganzheitliche Lösung für Licht und Raumklima: Signify und JUNG heben die intelligente Gebäudesteuerung auf die nächste Stufe

  • Die Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) soll die Energieeffizienz des europäischen Gebäudebestands verbessern
  • Weil die Richtlinie ihren Schwerpunkt auf intelligente Gebäudesysteme legt, haben Signify und JUNG einen integrativen Ansatz für ihre jeweiligen Managementtools entwickelt
  • Die gemeinsame Lösung ist äußerst intuitiv und erfordert keinerlei Vorwissen. Weil sie ganz ohne Kabel auskommt, ist auch die Installation denkbar einfach und unkompliziert
     

Hamburg – Öffentliche und gewerbliche Gebäude in Europa müssen effizienter und smarter werden. So will es die Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), die von den EU-Mitgliedsstaaten noch dieses Jahr in nationales Recht überführt werden muss. Signify (Euronext: LIGHT), der Weltmarktführer für Beleuchtung, und der deutsche Premiumanbieter für moderne Gebäudetechnik, JUNG, haben sich zusammengetan, um Gebäudebetreiber*innen auf dem Weg in eine energieeffiziente Zukunft zu begleiten: Das intelligente Lichtmanagementsystem Signify Interact wird kompatibel mit den smarten Heizthermosteten von JUNG HOME. So lassen sich gleich zwei zentrale Anforderungen der überarbeiteten Richtlinie mit einer einzigen Lösung erfüllen.

 

Für viele Gebäudebetreiber*innen besteht Handlungsbedarf

Die Zahlen sprechen für sich: Aktuell sind rund 40 Prozent des gesamteuropäischen Energieverbrauchs auf Gebäude zurückführen.[1] Damit sich das ändert, hat die Europäische Union eine Sanierungswelle auf den Weg gebracht, mit der die Energieeffizienz des Gebäudebestands verbessert und die Sanierungsrate beschleunigt werden soll. Die EPBD sieht vor, dass alle Nichtwohngebäude mit einer HLK-Leistung von über 290 kW bis 2028 über ein System zur Beleuchtungssteuerung mit Schnittstellen zum Datenaustausch verfügen. Ab 2030 gilt dies auch für Gebäude mit einer HLK-Leistung von mehr als 70 kW, die darüber hinaus ein System zur intelligenten Gebäudesteuerung benötigen.

 

Für Gebäudebetreiber*innen, die bislang noch keine smarten Steuerungssysteme genutzt haben, besteht akuter Handlungsbedarf – und genau dieser wird von Signify und JUNG nun auf direktem Wege adressiert. Die beiden Unternehmen vereinen ihre smart vernetzten Managementsysteme, damit die Vorgaben der Europäischen Union zuverlässig erfüllt werden können. Und weil beide Systeme über Bluetooth-Mesh, beziehungsweise Zigbee-Mesh kommunizieren[2], ist die Integration selbst in älteren Bestandsgebäuden ganz einfach realisierbar. Nahezu jede*r Installateur*in kann die Inbetriebnahme eigenständig durchführen. Die Bedienung über die App ist intuitiv und selbsterklärend.

Leuchten und Thermostate, die auf ihre Umgebung reagieren

Mit Signify Interact lässt sich die gesamte Beleuchtungsanlage eines Gebäudes automatisieren und aus der Ferne verwalten. Das Licht wird nur dann aktiviert, wenn es tatsächlich gebraucht wird. Über kluge Sensoren ist das System dazu in der Lage, auf wichtige Faktoren wie die Bewegung von Menschen oder das einfallende Tageslicht zu reagieren, um die Beleuchtungsintensität daran anzupassen. Weil so nie mehr Strom verbraucht wird als nötig, sinkt der Verbrauch bereits ab dem ersten Tag merklich.

 

Durch die Partnerschaft mit JUNG und JUNG HOME erweitert sich der Funktionsumfang des Systems: Sobald die Sensoren erkennen, dass ein bestimmter Raum nicht mehr genutzt wird, schaltet sich das Licht aus – während die intelligenten Thermostate von JUNG in den Eco-Modus wechseln. Pro reduziertem Grad Raumtemperatur sinken die Heizkosten um bis zu 8,2 Prozent.[3] Die nahtlose Verbindung beider Plattformen ermöglicht eine ganzheitliche Steuerung von Beleuchtung und Raumklima, womit ein zentraler Baustein der EPBD erfüllt wird. Bei Bedarf können aber auch weitere smarte Taster, SCHUKO-Steckdosen und Jalousien aus dem Ökosystem von JUNG HOME in den Steuerungsumfang integriert werden. So kann beispielsweise auch der Tageslichteinfall automatisiert und aus der Ferne verwaltet werden. Über offene Schnittstellen (APIs) lässt sich das System darüber hinaus um viele weitere Funktionen ergänzen.

 

Nicht nur die Umwelt profitiert

Installateur*innen und Planende können so ganz einfach die Weichen für eine energieeffiziente Zukunft stellen, die darüber hinaus sogar das Wohlbefinden der Menschen berücksichtigt. Schließlich lassen sich die einzelnen Elemente auch so aufeinander abstimmen, dass die Personen vor Ort noch konzentrierter und motivierter arbeiten können. Über die intuitive Interact App lässt sich das cloudbasierte Ökosystem ganz einfach einrichten und in individuelle Aktionsradien unterteilen. Außerdem passt sich die skalierbare Plattform jeder Gebäudegroße an – vom kleinen Start-Up-Space bis hin zum mehrstöckigen Gebäudekomplex.

 

„Die EPBD-konforme Gebäudesanierung kann auf den ersten Blick sehr herausfordernd wirken“, erklärt Christan Goebel, Vice President Marketing & Commercial Excellence BU Professional Europe, von Signify. „Durch das Zusammenspiel von Signify Interact und JUNG HOME geben wir Planenden ein Tool an die Hand, mit dem sie auch diese Hürde meistern können."

 

Die Beleuchtung und das Raumklima sind essenzieller Bestandteil unseres Alltags. Umso wichtiger ist die Möglichkeit, beide Elemente zielgenau an die eigenen Vorstellungen anpassen zu können.“

 

Deniz Turgut,

Head of Marketing at JUNG

 

[1] Quelle: https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-performance-buildings/renovation-wave_en

 

[2] JUNG HOME (Bluetooth‑Mesh) und Signify Interact (Zigbee‑Mesh) basieren auf etablierten globalen Standards, die vollständig ohne Server und Internetverbindung auskommen. Beide Systeme lassen sich über eine direkte Bluetooth‑Peer‑to‑Peer‑Verbindung vom Smartphone der Installateur*innen konfigurieren. Über diese Bluetooth‑Konfigurationsschnittstelle können die Leuchten von Signify so eingerichtet werden, dass sie mit den JUNG HOME Raumthermostaten zusammenarbeiten – während beide Systeme jeweils ihre eigene Struktur und Funktionsweise beibehalten. Das Ergebnis ist eine bedarfsorientierte automatische Steuerung von Licht und Raumtemperatur.

 

[3]Quelle: https://www.zvei.org/fileadmin/user_upload/Verband/Fachverbaende/Elektroinstallationssysteme/Studie_Energieeffizienz_durch_Gebaeudeautomation/Kurzfassung-ZVEI-Studie-Energieeffizienz-durch-Gebaeudeautomation.pdf?trk=public_post_comment-text

 

Ansprechpartner*in für weitere Informationen:

Stefan Zander
Pressesprecher

Signify GmbH

Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

Tel: +49 (0) 160 742 90 87

E-Mail: stefan.zander@signify.com

 

Petra Müller
Pressesprecherin

Signify GmbH

Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

Tel: +49 (0) 172 207 00 13

E-Mail: p.mueller@signify.com

Medienmaterial

Images

Über Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender*innen und Endkonsument*innen. Wir sind stolz darauf, die weltweit besten Beleuchtungsmarken wie Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Philips Dynalite und Color Kinetics auf den Markt zu bringen und weiterzuentwickeln. Unsere fortschrittlichen Produkte, vernetzten Systeme und maßgeschneiderten Dienstleistungen erschließen das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt.  Im Jahr 2025 erzielten wir einen Umsatz von 5,8 Milliarden Euro und beschäftigten rund 27.000 Mitarbeiter*innen in mehr als 70 Ländern. Wir sind im Dow Jones Sustainability World Index vertreten, haben für unsere Nachhaltigkeits- und Transparenzmaßnahmen vom Carbon Disclosure Project (CDP) die Bestnote „A“ erhalten und wurden von EcoVadis erneut mit dem Platin-Rating ausgezeichnet.

Meydan Bridge

Mehr Pressemitteilungen

  • Philips Smart Lighting macht das Zuhause zu einem Erlebnis

    Mai 12, 2026

    Philips Smart Lighting macht das Zuhause zu einem Erlebnis

  • „Sports Live“ erscheint für Philips Hue und Philips Smart Lighting

    Mai 06, 2026

    „Sports Live“ erscheint für Philips Hue und Philips Smart Lighting

  • Philips ArenaVision Gen 3.5 erhält offizielle Zulassung der FIBA

    Mai 04, 2026

    Philips ArenaVision Gen 3.5 erhält offizielle Zulassung der FIBA