Österreich - Deutsch

Signify präsentiert neue Lösungen für Signify Interact

9. März 2026

Für noch intelligentere Gebäude und Städte: Signify präsentiert neue Lösungen für sein smartes Lichtmanagementsystem Signify Interact

 

  • Interact Building Suite ermöglicht die zentralisierte Echtzeit-Verwaltung von professionell genutzten Innenräumen
  • Der neue KI-Assistent Bulbi ist rund um die Uhr erreichbar und hilft mit Anleitungen und konkreten Vorschlägen zur Fehlerbehebung
  • Interact EasyConnect erleichtert die Installation vernetzter Außenbeleuchtung, während das zentrale Managementsystem (CMS) die Basis für die Fernverwaltung größerer Beleuchtungsnetzwerke legt
  • Besucher*innen der Light + Building 2026 können die intelligenten Neuheiten von Signify noch bis 13. März 2026 am Messestand des Weltmarktführers erleben

 

HamburgSignify (Euronext: LIGHT), der Weltmarktführer für Beleuchtung, hat im Rahmen der Light + Building 2026 mehrere Neuheiten für sein intelligentes Lichtmanagementsystem Signify Interact vorgestellt. Die neuen Lösungen können Unternehmen und Kommunen dabei helfen, Gebäude intelligenter und Städte noch nachhaltiger zu gestalten.

 

Signify Interact für intelligente Gebäude ist eine vernetzte Beleuchtungsplattform, die Gebäude in smarte Ökosysteme verwandelt und weltweit in mehr als 40.000 Projekten zum Einsatz kommt. Sie bietet Gebäudeeigentümer*innen und Facility-Manager*innen umfassende Einblicke und Kontrolle über die gesamte Beleuchtungsinfrastruktur. Weitere Informationen gibt es hier.

Interact Building Suite bietet noch mehr Möglichkeiten

 

Die neue Interact Building Suite erweitert den Funktionsumfang des intelligenten Lichtmanagementsystems auf mehreren Ebenen: So werden etwa die Analysen zum Energieverbrauch, der Raumbelegung oder dem allgemeinen Systemzustand noch umfangreicher, während sich die KPIs auf mehrere Gebäude übertragen lassen. Die Wartung erfolgt derweil vorrausschauend – basierend auf der Lebensdauer und den bisherigen Betriebsstunden der Beleuchtung.

 

Vorgeschriebene Tests der Notbeleuchtung können über die Interact Building Suite automatisiert durchgeführt werden und auch die Dokumentation wird von dem System übernommen. Die Interaktion mit Signify Interact wird dank KI-basierter Features noch einfacher und intuitiver: So können Nutzer*innen bestimmte Daten künftig ganz einfach über die Tonspur erfragen. Das Interact Dashboard bereitet diese anschließend übersichtlich auf.

 

Der neue KI-Assistent Bulbi steht rund um die Uhr zur Verfügung

 

Die künstliche Intelligenz spielt für Signify Interact auch an anderer Stelle eine wichtige Rolle: Mit Bulbi erhält die Plattform einen kontextbewussten KI-Assistenten, der beispielsweise Anleitungen liefert und bei der Behebung von Fehlern hilft. Er legt die Basis für eine First-Line-Support-Automatisierung vor Ort. Darüber hinaus hilft die künstliche Intelligenz bei der Inbetriebnahme eines neuen Interact Systems: Kurze Sprach- oder Textbefehle (zum Beispiel: „Erstelle zehn Besprechungsräume und nummeriere sie“) genügen, damit die KI weiß, was sie zu tun hat.

 

Die gesamte Architektur von Signify Interact wird KI-fähig, was sich auch im neuen Interact Gateway zeigt. Dieses wächst in seiner Kapazität. Über ein einziges Gateway lassen sich künftig bis zu 200 Lichtpunkte verbinden, wobei ein Projekt aus bis zu 100 Gateways bestehen kann. Parallel rücken Over-the-Air-Funktionen und regelmäßige Sicherheitsupdates noch stärker in den Fokus.

 

Dass sich die Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), die den Gebrauch einer effizienten Gebäudeautomation europaweit vorschreibt, mit Signify Interact konsequent umsetzen lässt, hängt auch mit den APIs zusammen, über die sich die Plattform mit anderen Systemen zur Gebäudeautomation verbinden lässt. So entsteht ein nahtloses Zusammenspiel, das Gebäude als Ganzes intelligenter und nachhaltiger macht.

Interact Building Suite bietet noch mehr Möglichkeiten

 

Die neue Interact Building Suite erweitert den Funktionsumfang des intelligenten Lichtmanagementsystems auf mehreren Ebenen: So werden etwa die Analysen zum Energieverbrauch, der Raumbelegung oder dem allgemeinen Systemzustand noch umfangreicher, während sich die KPIs auf mehrere Gebäude übertragen lassen. Die Wartung erfolgt derweil vorrausschauend – basierend auf der Lebensdauer und den bisherigen Betriebsstunden der Beleuchtung.

 

Vorgeschriebene Tests der Notbeleuchtung können über die Interact Building Suite automatisiert durchgeführt werden und auch die Dokumentation wird von dem System übernommen. Die Interaktion mit Signify Interact wird dank KI-basierter Features noch einfacher und intuitiver: So können Nutzer*innen bestimmte Daten künftig ganz einfach über die Tonspur erfragen. Das Interact Dashboard bereitet diese anschließend übersichtlich auf.

 

Der neue KI-Assistent Bulbi steht rund um die Uhr zur Verfügung

 

Die künstliche Intelligenz spielt für Signify Interact auch an anderer Stelle eine wichtige Rolle: Mit Bulbi erhält die Plattform einen kontextbewussten KI-Assistenten, der beispielsweise Anleitungen liefert und bei der Behebung von Fehlern hilft. Er legt die Basis für eine First-Line-Support-Automatisierung vor Ort. Darüber hinaus hilft die künstliche Intelligenz bei der Inbetriebnahme eines neuen Interact Systems: Kurze Sprach- oder Textbefehle (zum Beispiel: „Erstelle zehn Besprechungsräume und nummeriere sie“) genügen, damit die KI weiß, was sie zu tun hat.

 

Die gesamte Architektur von Signify Interact wird KI-fähig, was sich auch im neuen Interact Gateway zeigt. Dieses wächst in seiner Kapazität. Über ein einziges Gateway lassen sich künftig bis zu 200 Lichtpunkte verbinden, wobei ein Projekt aus bis zu 100 Gateways bestehen kann. Parallel rücken Over-the-Air-Funktionen und regelmäßige Sicherheitsupdates noch stärker in den Fokus.

 

Dass sich die Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), die den Gebrauch einer effizienten Gebäudeautomation europaweit vorschreibt, mit Signify Interact konsequent umsetzen lässt, hängt auch mit den APIs zusammen, über die sich die Plattform mit anderen Systemen zur Gebäudeautomation verbinden lässt. So entsteht ein nahtloses Zusammenspiel, das Gebäude als Ganzes intelligenter und nachhaltiger macht.

 

Auch für die Außenbeleuchtung bringt Signify Interact drei Neuheiten auf den Markt:

 

  • Das hybride und zellulare Managementsystem EasyConnect vereinfacht die Verwaltung vernetzter Außenbeleuchtung und ermöglicht eine schnelle und flexible Installation der Nodes ohne komplexe Inbetriebnahmeprozesse. Diese Lösung hilft Städten und Unternehmen, den Übergang zu intelligenter Beleuchtung zu beschleunigen und gleichzeitig den damit verbundenen Installationsaufwand zu reduzieren.
  • Das zentrale Managementsystem (CMS) erlaubt die Überwachung, Steuerung und Verwaltung von mehreren unterschiedlichen Außenbeleuchtungsnetzwerken aus der Ferne über eine einzige Plattform. Der Zugriff auf Echtzeit-Transparenz- und Leistungsdaten verbessert die Wartungseffizienz, reduziert den Energieverbrauch und gewährleistet eine konsistente Beleuchtungsperformance in Städten und Straßennetzen.
  • Verkehrs- und wetterabhängige Beleuchtungssysteme passen die Helligkeit vernetzter Lichtpunkte automatisch an die vorherrschenden Bedingungen an. Das System greift auf bestehende Verkehrsdaten zu, ohne dass zusätzliche Sensoren benötigt werden. So wird beispielweise bei wenig Verkehr die Beleuchtung heruntergefahren und bei zunehmendem Verkehr wieder erhöht. Dadurch erhöht sich die Verkehrssicherheit, während der allgemeine Energieverbrauch sinkt.

 

Weitere Informationen zu den intelligenten City-Lösungen von Signify gibt es hier.

Vernetzte Beleuchtungssysteme sind zu einem zentralen Baustein für moderne Gebäude und Städte geworden“, Durch den Einsatz von Sensoren und drahtlosen Steuerungselementen sorgen unsere intelligenten Systeme im Bereich der Beleuchtung und darüber hinaus für Energieeinsparungen und datengestützte Lösungsansätze.“

 

Greg Nelson
EVP, Professional Systems & Services at Signify

„Mit Signify Interact erhalten unsere Nutzer*innen Zugang zu adaptiven und datengesteuerten Systemen, die weit über das Potenzial der Beleuchtung hinausgehen und auf die jeweiligen Anforderungen der Menschen zugeschnitten sind. Durch den Einsatz von Echtzeitdaten entsteht eine nahtlose Verbindung zwischen Innen- und Außenbeleuchtung. So können sich Gebäudebetreiber*innen und Städte an wechselnde Bedingungen anpassen, während die Betriebskosten sinken. Daraus hervor gehen effizientere Gebäude, sicherere Straßen sowie widerstandsfähigere urbane Umgebungen.“

 

Besucher*innen der Light + Building 2026 können die smarten Neuheiten noch bis zum 13. März 2026 hautnah erleben. Am Stand von Signify (Halle 5.1, Stand B50) zeigen Live-Demonstrationen, wie sich vernetzte Beleuchtung auf die wachsenden Anforderungen von Gebäuden und Städten zuschneiden lässt.

Ansprechpartner*in für weitere Informationen:

Stefan Zander
Pressesprecher

Signify GmbH

Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

Tel: +49 (0) 160 742 90 87

E-Mail: stefan.zander@signify.com

 

Petra Müller
Pressesprecher

Signify GmbH

Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

Tel: +49 (0) 172 207 00 13

E-Mail: p.mueller@signify.com

Über Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender*innen und Endkonsument*innen. Wir sind stolz darauf, die weltweit besten Beleuchtungsmarken wie Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Philips Dynalite und Color Kinetics auf den Markt zu bringen und weiterzuentwickeln. Unsere fortschrittlichen Produkte, vernetzten Systeme und maßgeschneiderten Dienstleistungen erschließen das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt.  Im Jahr 2025 erzielten wir einen Umsatz von 5,8 Milliarden Euro und beschäftigten rund 27.000 Mitarbeiter*innen in mehr als 70 Ländern. Wir sind im Dow Jones Sustainability World Index vertreten, haben für unsere Nachhaltigkeits- und Transparenzmaßnahmen vom Carbon Disclosure Project (CDP) die Bestnote „A“ erhalten und wurden von EcoVadis erneut mit dem Platin-Rating ausgezeichnet.

Meydan Bridge

Mehr Pressemitteilungen

  • Philips Smart Lighting macht das Zuhause zu einem Erlebnis

    Mai 12, 2026

    Philips Smart Lighting macht das Zuhause zu einem Erlebnis

  • „Sports Live“ erscheint für Philips Hue und Philips Smart Lighting

    Mai 06, 2026

    „Sports Live“ erscheint für Philips Hue und Philips Smart Lighting

  • Philips ArenaVision Gen 3.5 erhält offizielle Zulassung der FIBA

    Mai 04, 2026

    Philips ArenaVision Gen 3.5 erhält offizielle Zulassung der FIBA