Österreich - Deutsch

Signify zeigt auf der EuroShop 2026 die Vorteile der LED-zu-LED-Sanierung

23. Februar 2026

Unter dem Motto „Die Kunst der Performance“ zeigt Signify auf der EuroShop 2026 die Vorteile der LED-zu-LED-Sanierung

 
  • Der Messestand von Signify erinnert an eine Kunstgalerie, in der die Beleuchtungslösungen des Weltmarktführers zu Exponaten werden
  • Von der Lebensmittelauslage zum Modegeschäft – jeder Bereich des Standes ist einem anderen Retail-Erlebnis gewidmet
  • Innovative Lichtlösungen wie das Lichtbandsystem Philips Maxos Unify und die Akzentleuchte Accent Track D70 zeigen das Potenzial, das in hocheffizienter LED-Technologie steckt 

 

HamburgSignify (Euronext: LIGHT), der Weltmarktführer für Beleuchtung, präsentiert auf der EuroShop 2026 seine neuesten Beleuchtungsinnovationen für den Einzelhandel. Der Messestand von Signify (D43, Halle 9) ist im Stile einer Kunstgalerie gehalten, in der die einzelnen Lichtlösungen als Exponate in Szene gesetzt werden. Die Besucher*innen können vor Ort in verschiedene Anwendungsszenarien eintauchen, die eindrucksvoll zeigen, was mit den Produkten von Signify möglich ist.
 

Exponat 1: Die Performance steigern

 

ADie erste Generation von LEDs, die zwischen 2012 und 2016 auf den Markt kamen, erreicht langsam das Ende ihrer Lebensdauer. Viele Einzelhändler benötigen deshalb neue Lösungen, mit denen sie die Beleuchtung ihres Geschäfts auf den neuesten Stand bringen können. Auf der EuroShop 2026 präsentiert Signify das Lichtbandsystem Philips Maxos Unify, das sich für einen nahtlosen Wechsel eignet und dank ultra-effizienter LEDs bis zu 50 Prozent weniger Energie verbraucht. In Kombination mit einem smart vernetzten Lichtmanagementsystem sinkt der Verbrauch um weitere 30 Prozent.
 

Zu den ausgestellten Innovationen zählen auch die Philips Accent Deep Recessed D65 und das Philips Accent D90 Grindlight, die beide für eine angenehme und augenschonende Ausleuchtung sorgen. Das LED-Licht ist für den Einzelhandel optimiert und bei Bedarf können die Systeme flexibel nachgerüstet werden. Die einzelnen Komponenten sind nicht nur einfach zu installieren, sondern nach ihrer Lebensdauer auch recyclebar.
 

Exponat 2: Die Performance optimieren
 

Unübersehbar ist das Showcar des Mercedes-AMG PETRONAS Formel 1 Teams, das den gemeinsamen Fokus von Signify und seinem Motorsport-Partner auf Innovation und datengestützte Leistung unterstreicht. Am Stand von Signify können die Besucher*innen vernetzte Lösungen kennenlernen, die die betriebliche Effizienz ganzheitlich steigern – durch geringere Wartungskosten, datengestützte Optionen zur Verbrauchsoptimierung und KI-basierte Erkenntnisse für ein vorrauschauendes Facility Management.

 

Exponat 3: Die Eleganz der Performance

 

Ein anderer Teil des Standes ist einem Modegeschäft nachempfunden und greift jene Trends auf, die den Einzelhandel derzeit bewegen: Klar strukturierte Decken-Elemente, eine schlichte Architektur, Licht, das die Waren noch besser zur Geltung bringt, recycelte Materialien sowie funktionale und aufrüstbare Elemente für eine längere Lebensdauer. Die Akzentleuchte Accent Track D70 von Signify myCreation ist in diesem Bereich zu sehen. Interessierte Besucher*innen erfahren mehr über die hohe Effizienz, die kreislauffähigen Materialien des Modells und die Möglichkeit, es unter geringem Aufwand zu reparieren. Alle ausgestellten Leuchten in diesem Bereich beruhen auf der neuen Premium Ambiance LED-Farbtemperatur von Signify, die Materialien wie Holz und Leder sowie andere braune Materialien noch besser in Szene setzt. 

 

Exponat 4: Die Wissenschaft hinter der Performance

 

Von angesagten Modetrends zur Lebensmittelabteilung: In einem weiteren Bereich des Messestands präsentiert Signify jene Lichtlösungen, mit denen sich Nahrungsmittel attraktiv in Szene setzen lassen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt hierbei auf den eigens zu diesem Zweck entwickelten Lichtrezepten, die auf die Anforderungen von Supermärkten und Lebensmittelhändlern zugeschnitten sind. Die Rezepte sind dazu in der Lage, Lebensmittel länger frisch zu halten und ihre satten Farben hervorzuheben. So lässt sich das Kaufverhalten beeinflussen und der Umsatz steigern.

In diesem Jahr bringen wir die Kunst der Performance zur EuroShop 2026 – mit einer Erlebnisausstellung, die das erstaunliche Potenzial der neuesten LED-Generation unterstreicht. Der Einzelhandel möchte elegante Innenräume schaffen, die über optimale Lichtverhältnisse verfügen. Unser breitgefächertes Portfolio für vernetzte Retail-Beleuchtung liefert hierfür das richtige Rezept. So wird Signify zum strategischen Partner für leistungsstarke Beleuchtung sowie ein nachhaltiges und intelligentes Ladenmanagement.“ 

 

Simon del Ujil
Global Segment Manager Retail bei Signify

Diese Pressemitteilung sowie Bildmaterial stehen Ihnen im Signify Newsroom zur Verfügung. 

Ansprechpartner*in für weitere Informationen:

Stefan Zander

Pressesprecher

Signify GmbH

Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

Tel: +49 (0) 160 742 90 87

E-Mail: stefan.zander@signify.com

 

Petra Müller

Pressesprecherin

Signify GmbH

Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg

Tel: +49 (0) 172 207 00 13

E-Mail: p.mueller@signify.com

Über Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender*innen und Endkonsument*innen. Wir sind stolz darauf, die weltweit besten Beleuchtungsmarken wie Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Philips Dynalite und Color Kinetics auf den Markt zu bringen und weiterzuentwickeln. Unsere fortschrittlichen Produkte, vernetzten Systeme und maßgeschneiderten Dienstleistungen erschließen das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt.  Im Jahr 2025 erzielten wir einen Umsatz von 5,8 Milliarden Euro und beschäftigten rund 27.000 Mitarbeiter*innen in mehr als 70 Ländern. Wir sind im Dow Jones Sustainability World Index vertreten, haben für unsere Nachhaltigkeits- und Transparenzmaßnahmen vom Carbon Disclosure Project (CDP) die Bestnote „A“ erhalten und wurden von EcoVadis erneut mit dem Platin-Rating ausgezeichnet.

Meydan Bridge

Mehr Pressemitteilungen

  • Signify erhält 14 iF Design Awards

    März 27, 2026

    Signify erhält 14 iF Design Awards

  • Neue Partnerschaft: Signify und JUNG machen Gebäude EPBD konform

    März 11, 2026

    Neue Partnerschaft: Signify und JUNG machen Gebäude EPBD konform

  • Signify gießt seine Nachhaltigkeitsziele in ein neues Fundament

    März 09, 2026

    Signify gießt seine Nachhaltigkeitsziele in ein neues Fundament