Suggesties

    Duurzaamheid

    100%


    CO2-neutraal

    84.1%


    van al onze inkomsten komen uit duurzame producten, systemen en services.

    100%


    natuurlijk opgewekte elektriciteit

    91%


    van al ons productieafval wordt gerecycled

    Licht aan. CO2 uit.

     

    Verduurzaming staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Een belangrijk onderdeel in verduurzaming en kostenreductie wordt echter nog te vaak overgeslagen terwijl de voordelen daarvan enorm zijn: Smart LED-lighting.

     

    Het bedrijfsleven, overheden en consumenten kunnen 50 tot 90% energie besparen op verlichting als zij overstappen op slimme LED verlichting. En met de huidige energietarieven is de terugverdientijd in veel gevallen inmiddels teruggelopen naar minder dan 2 jaar. Overstappen op slimme LED verichting kan hét verschil kan maken in de energietransitie.

     

     

    Wat bereik jij met Smart LED lighting?

    At Signify, we are taking a leading role to bring better light to the world and to help provide a more sustainable future. We do this by delivering light which is energy efficient, saves resources, and improves lives. At Signify, we also ‘walk the talk’ and commit to becoming carbon neutral by 2020. We are driving our zero waste to landfill program, striving for a zero injury workplace, and are engaging suppliers for a sustainable supply chain.
    At Signify, we are taking a leading role to bring better light to the world and to help provide a more sustainable future. We do this by delivering light which is energy efficient, saves resources, and improves lives. At Signify, we also ‘walk the talk’ and commit to becoming carbon neutral by 2020. We are driving our zero waste to landfill program, striving for a zero injury workplace, and are engaging suppliers for a sustainable supply chain.

    #GreenSwitch


    De belangrijkste wet- en regelgeving, certificering, subsidies en financiering op een rijtje.

     

    Ga naar de Readymag

    Lighting for circularity


    Bij Signify zijn we op een missie om het leven van mensen helderder te maken en een betere wereld te creëren met milieuvriendelijk licht. Lighting for Circularity is een van de belangrijke pijlers van ons bedrijf op weg naar een duurzame toekomst. "Reduce Reuse Recycle" is voor ons meer dan een slagzin. Het is ons uitgangspunt voor een nieuwe circulaire economie.

    Meer weten over Lighting for Circularity

    Recycle partnerships


    Inleveren is terugkrijgen
     
    Wist je dat  92% van de materialen van Philips lampen kunnen worden hergebruikt en bij armaturen is dit 81%. Hiervoor werken we samen met Stichting LightRec en Stichting OPEN en het uitvoeringsorgaan Wecycle voor de landelijke inzameling en recycling van lampen en armaturen.

    Eind 2021 plasticvrij


    Vóór eind 2021 stoppen wij definitief met plastic verpakkingen om consumentenproducten. Hiermee verminderen wij de wereldwijde plasticafvalberg met 2.500 ton plastic per jaar.

     

    Ontdek meer

    Positieve impact verdubbelen!


    Trots dat we sinds 2020 CO2-neutraal zijn in onze bedrijfsvoering en dat we energie gebruiken die van natuurlijke energiebronnen komt. Deze mijlpaal is de start van een nieuw reisdoel: binnen vijf jaar onze positieve impact op het milieu en de samenleving te verdubbelen.

     

    Ontdek meer

    SDG-3
    SDG-8
    SDG-12
    SDG-7
    SDG-11
    SDG-13

    Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

     

    Bij het helpen bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG’s) spelen we een belangrijke rol door te focussen op de gebieden waar we het meest invloedrijk kunnen zijn. Hierdoor maken we het verschil en impact op SDG’s 3, 7, 8, 11, 12 en 13.
     

    Ontdek meer

    There is strength in numbers, which is why we work closely with our suppliers, peer groups, industry organizations and academia to create products and systems that make a real difference and to push boundaries and innovate.

     

    Some of our partnerships include:
     

    StEP: solving the E-waste Problem
     

    En.lighten intitative: a public & private partnership between the United Nations Environment Programme (UNEP), industry and countries. The aim is to drive the conversion to environmentally sustainable lighting technologies
     

    Ellen MacArthur Foundation: leading the way in building capabilities towards a circular economy

    There is strength in numbers, which is why we work closely with our suppliers, peer groups, industry organizations and academia to create products and systems that make a real difference and to push boundaries and innovate.

     

    Some of our partnerships include:
     

    StEP: solving the E-waste Problem
     

    En.lighten intitative: a public & private partnership between the United Nations Environment Programme (UNEP), industry and countries. The aim is to drive the conversion to environmentally sustainable lighting technologies
     

    Ellen MacArthur Foundation: leading the way in building capabilities towards a circular economy

    Programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

     

    Het leven begint zodra er licht is. Via ons  programma voor sociale betrokkenheid brengen we verlichting in het leven van achtergestelde mensen en  gemeenschappen. Door licht maken we toegang tot onderwijs en gezondheid mogelijk, vergroten we veiligheid en faciliteren we mogelijkheden voor fianciële empowerment of gewoon het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen.

     

    Ontdek meer

    Vragen of vrijblijvend advies?


    Wil je weten hoe wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot de circulaire en sociale economie? Of wil je weten hoe we je kunnen helpen om duurzame verlichtingsprojecten te definieren die in aanmerking komen voor subsidie?
     

    Thomas Leenders

    Manager Government Affairs, Signify Benelux & Europe

    Contact: thomas.leenders@signify.com

    Thomas Leenders