日本 - 日本語

プレスインフォメーション          

2017年3月7日

フィリップス ライティング、カラーライティングの新たなソリューションを発表 クラウドベースで都市照明を一元管理するシステム「ActiveSite」 

フィリップス ライティング ジャパン合同会社(本社:東京都港区、職務執行者 社長:林田 健悟、以下 フィリップス ライティング)は、カラーライティングの 新たなソリューションとして、クラウドベースで都市照明の一元管理が可能な コントロールシステム「ActiveSite(アクティブサイト)」の日本での展開を、 今春より開始することを発表しました。 都市照明は、ランドマークを芸術的にライトアップして地域の観光産業の起点と したり、大型建造物のライトアップを通じてキャンペーンやメッセージを送るなど、 様々な活用方法でその需要が高まっています。それに伴い演出方法も多岐に渡る ことから、都市照明の効率的な制御方法が求められています。 フィリップス ライティングが新たに日本での展開を開始する「ActiveSite」は、 クラウドベースの照明システムで、演出照明の「コントロール」、「モニタリング」、 「メンテナンス」を管理し、世界中のどこにいても一元コントロールが可能です。 例えば、「ActiveSite」を導入している物件であれば、国際的なイベントの際に国を またぎ所在地に関係なく、統一的な照明演出が実現でき、オペレーションを一元的に モニタリングすることが可能です。また、操作する場所を選ばないため、オフィスや 自宅、移動中など複数の現場からのライトアップ演出も可能です。不点灯などのトラブ ルを早期に解決するためのセキュリティ業務などをクラウドで管理し、都市の照明を 柔軟にコントロールすることができます。海外では、アリアンツアリーナなどで導入さ れており、街の彩りに一役買っています。日本では、今春より発売する予定で、橋や 大規模ランドマーク物件などへの導入を目指します。 この「ActiveSite」は、フィリップス ライティングのカラー照明製品のコントロ ールができ、昨年より販売している、業界初*1の 4 チャンネル LED チップを搭載した 「Philips Color Kinetics IntelliHue(フィリップス カラーキネティクス インテリヒ ュー)」シリーズにも対応しています。同シリーズは、従来はフルカラーの屋外演出照 明システムで困難であった RGB と白色の両立を実現しており、豊かなフルカラーと同時 に幅広い色温度範囲における演色性*2の高い白色で照らします。 大型建築やモニュメント向けのスポットライト「カラーバースト インテリヒュー パワーコア」や、均一な光を様々な角度から投光する壁面用 LED 照明「カラーブラ スト インテリヒュー パワーコア」、コンパクトな屋内演出照明システム「ピュア スタイル インテリヒュー パワーコア」などを組み合わせることで、都市を自由に 彩り、魅力を一段と引き出すことに貢献します。 

 

なお、「ActiveSite」および「IntelliHue」は本日より東京ビッグサイトで開催され る「ライティング・フェア 2017」に出品しています。 

 

フィリップス ライティングは、今後も都市照明の様々なソリューションを提供し、 都市の持つ魅力の発信に、照明を通じて寄与していきます。 

 

*1 フィリップス ライティング社調べ(2016 年 9 月現在)
*2 演色性とはランプなど発光する道具・装置が、ある物体を照らしたときに、その物体の色の見え方に及ぼす光源の 性質を指します。自然光は Ra100 で表現され、それに近い数値ほど再現性が高いものとして評価されます。

ActiveSite」の特長 

リモートコントロール

PC やタブレットを使って世界中にある施設を 遠隔操作でライトアップできます。コンテンツを 更新することで、休日やイベント時など、新たな ライトショーの事前設定も可能です。

 

リモートモニタリング

メールアラートやステータスレポートなど、 全ての照明システムの稼働状況をリアルタイムで モニタリングできます。より多くの情報を得るこ とで、問題を早期に発見します。

 

リモートメンテナンス

ソフトウェアの定期的な通信により、照明システムの異常発生を遠隔地から常に検知で きます。バグの修正、データのバックアップやリカバリーなど、運用業務をサポートし ます。 

「Philips Color Kinetics IntelliHue」シリーズの製品特長・概要 

4 チャンネルの LED チップを業界で初めて標準搭載

従来の RGB の 3 チャンネルにライムホワイトの LED チップを加えた 4 チャンネルを 業界で初めて標準搭載し、より精度の高い白色を実現しました。 

 

クロマシンクアルゴリズムを採用 

それぞれの LED チップの最適な出力バランスを計算・実行するフィリップスカラーキネ ティクスのクロマシンクアルゴリズムを採用し、豊かなフルカラーと幅広い色温度範囲 における白色を両立しました。 

 

柔軟なプログラム変更が可

カラーキネティクスの標準コントロールシステムにて、インテリヒューも含めた全ての 器具のセットアップ及びプログラム変更に柔軟に対応します。

製品名
 ColorBurst IntelliHue Powercore カラーバースト インテリヒュー パワーコア 
ColorBlast IntelliHue Powercore カラーブラスト インテリヒュー パワーコア 
PureStyle IntelliHue Powercore ピュアスタイル インテリヒュー パワーコア 
入力電圧
100-277V
消費電力 
33W
50W
52W
制御
専用コントローラーまたはDMX 
重量
5.5kg
5.9kg
1.8kg

フィリップス ライティングについて

 

フィリップス ライティング(ユーロネクスト アムステルダム:LIGHT)は、照明製品、 システム&サービスの最大手企業として、生活向上につながる新たなビジネス価値や 豊かな照明環境を“革新”として提供してきました。 

 

また、プロフェッショナル照明、一般照明分野において、IoT(Internet of Things: モノのインターネット)を家庭やビル施設、都市へとその範囲を拡大させ、業界を リードしています。 

 

2016 年の売上は 71 億ユーロ、世界 70 ヶ国に渡り 34,000 人の従業員を擁しています。 フィリップス ライティングのニュースリリースについてはホームページをご覧くださ い。(http://www.newscenter.philips.com/jp_ja) 

報道関係および企業へのお問い合わせ、ご掲載の際の読者お問い合わせ 

 

フィリップス ライティング サポートデスク TEL:050-5577-9379 受付時間:9:00~18:00 (土・日・祝および年末年始を除く)