日本 - 日本語

フィリップス、アプリで明かりをカスタマイズできるスマートLEDランプを発表。スマホやタブレットで直感的に操作可能な「Philips hue(フィリップス ヒュー)」


9月26日(木)より、Apple StoreおよびApple Online Storeで販売開始

9月 25, 2013

 株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン(本社:東京都港区、代表取締役社長:ダニー・リスバーグ、以下 フィリップス)は2013年9月26日(木)より、アプリケーションで明かりをカスタマイズできるスマートLEDランプ「Philips hue(フィリップス ヒュー)」を、全国のApple Store*1店舗、およびApple Online Store*1にて販売を開始します。フィリップスは、「Philips hue」の発売を機に、日本のコンシューマー向けLED照明市場に参入します。

 

 「Philips hue」は、照明コントロール用の国際規格「ZigBee Light Link(ジグビーライトリンク)」を採用しており、無料の専用アプリをインストールしたスマートフォンやタブレット端末*2を、Wi-Fiネットワークでブリッジ*3を介しランプと繋ぐことで、ランプの明るさや色をワイヤレスでコントロールできます。端末で直感的に操作でき、自分好みの空間を作ったり、タイマー設定や遠隔操作など、様々な操作を手元で行えるスマートLEDランプです。
 例えば、スマートフォンやタブレット端末で任意の写真を撮影し、撮影した画像に使用されている色を「Philips hue」で再現できるため、ご自宅で思い出のシーンを思い返す雰囲気づくりが可能です。さらに、遠隔操作により外出先から家の照明をコントロールしたり、朝起きる時間に合わせ徐々に明るく照らすようタイマーを設定したりと、生活の様々なシーンで活用できます。

 

 無料の専用アプリには、照明が人体に与える生物学的影響を研究して作った独自の「ライトレシピ(Light Recipe)」機能を搭載しており、“くつろぐ”、“本を読む”、“集中する”、“やる気を出す”の4種類から、お好みのシーンに合わせて明かりを選ぶことができます。
 さらに、フィリップスは「Philips hue」をコントロールするアプリケーション開発のためのAPI*4を公開しており、海外ではすでに30種類以上のアプリケーションが第三者により開発されています。日本でも、今後は「Philips hue」の可能性をさらに広げるため、アプリケーションの開発を積極的に呼びかけていきます。

 

 

「Philips hue (ヒュー) スターターセット」

 

*1 「Apple Store」「Apple Online Store」は、米国およびその他の国々におけるApple Inc.の商標または登録商標です。
*2 iOS 4.0以上、またはAndroid 2.3以上を搭載したデバイスに対応。
*3 ランプとスマートフォン等のデバイス間の信号を橋渡しする機器。
*4 API(Application Programming Interface)とは、異なるソフトウェアコンポーネントが相互にやりとりを行うのに使用するインターフェースの仕様。

 

 

 

 

スマートフォン*1やタブレット端末*1で直感的に操作
照明コントロール用の国際規格「ZigBee Light Link(ジグビーライトリンク)」を採用しており、無料の専用アプリをインストールしたスマートフォンやタブレット端末を、Wi-Fiネットワークでブリッジを介しランプと繋ぐことで、ランプの明るさや色をワイヤレスで操作できます。端末で直感的に操作し、自分好みの空間を作ったり、タイマー設定や遠隔操作など、様々な操作が手元で可能なスマートLEDランプです。

 

1,600万色以上の色調設定が可能
スマートフォンやタブレット端末から、ワイヤレスで色調のコントロールが可能です。RGBカラーモデルの組み合わせにより、1,600万色以上もの色を光で表現します。また、明るさも調整できるため、自分好みの色に細かく設定できます。

 

フィリップス独自の「ライトレシピ(Light Recipe)」
フィリップスが、照明が人体に与える生物学的影響を研究して作った独自の「ライトレシピ」機能を専用アプリに搭載しています。“くつろぐ”、“集中する”、“本を読む”、“やる気を出す”の4種類から、お好みのシーンに合わせて明かりを選ぶことができます。
 

 

 

専用アプリによる多彩な活用法
ライフスタイルに合わせた調光や、遠隔操作による照明のコントロール、タイマー設定など、多彩な機能を簡単に操作できます。例えば、自分好みの色を作ったり、遠隔操作により外出先から家の照明をコントロールしたり、朝起きる時間に合わせ徐々に明るく照らすようタイマーを設定したり、生活の様々なシーンで活用できます。

 

 

 

 

スターターセットですぐに使用可能
「Philips hue」は、ご購入後すぐに使用可能なスターターセットで用意しました。スターターセットにはLEDランプが3個と、ブリッジ、ブリッジ用電源、LANケーブルが付属します。

 

省エネ仕様
白熱電球の50Wに相当する600ルーメン*2の明るさながら、従来の白熱電球に比べて80%の省エネを実現しています*3。

 

オープンソースで広がる可能性
フィリップスは「Philips hue」をコントロールするアプリケーション開発のためのAPIを公開しており、海外ではすでに30種類以上のアプリケーションが第三者により開発されています。既存の機能にとらわれないユニークな使い方が次々と登場し、「Philips hue」の持つ可能性を広げています。

 

*1 iOS 4.0以上、またはAndroid 2.3以上を搭載したデバイスに対応。 *2 色温度4000Kの場合。
*3 当社従来製品比。フィリップス社調べ(2012年)

 

 

 

製品名

「Philips hue (ヒュー) スターターセット」
 

販売価格

オープン価格

 

 

 

同梱内容

                                             -LEDランプ×3個

                                             -ブリッジ×1台

                                             -ブリッジ用電源アダプタ×1個

                                             -LANケーブル×1本

                                             -取扱説明書

                                             -保証書

 

 

 

ランプ仕様

口金

E26

消費電力

最大9W

再現色数

1,600万色以上

平均寿命

15,000時間*

明るさ

600lm(4,000Kの場合)

初期状態の明るさ

400lm/2,700K

 

ブリッジ仕様

寸法

100mm(W)×25mm(H)

インターフェース

DC入力×1、LANポート×1

最大使用可能ランプ数

50個

電源アダプタ仕様

入力電圧

100-240VAC/50-60Hz

 

ワイヤレス仕様

ワイヤレスRFモード周波数滞

2400~2483.5MHz

ワイヤレス通信プロトコル

IEEE802.15.4

動作チャネル

チャネル11~26

保証

お買い上げから2年間 (LANケーブルを除く)


※ランプは追加でお買い求めいただけます。
「シングルランプ」: オープン価格 (仕様はスターターセットのランプと同様)

 

* 光束維持率95%を定義

日本におけるフィリップスについて

株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパンは、1953年に日本電子開発株式会社としてフィリップス製品の日本市場への輸入を開始し、いくつかの企業統合や社名変更等を経て2005年に社名を株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパンに変更しました。現在は、ヘルスケア、ライティング、コンシューマーライフスタイル等の事業部から構成されています。2008年には、呼吸器、睡眠治療器などを扱うフジ・レスピロニクス株式会社を傘下に入れ、同社は2010年に社名をフィリップス・レスピロニクス合同会社としました。株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパンは、フィリップス・レスピロニクス合同会社と合わせて約1,700名の従業員を擁し、全国約80ヵ所に事業所を展開しています。株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパンの詳細につきましてはホームページをご覧ください。(http://www.philips.co.jp

.

ロイヤル フィリップスについて

ロイヤル フィリップス(NYSE:PHG, AEX:PHI)は、人々の生活の向上を目指して常に革新的であり続け、ヘルスケア、コンシューマーライフスタイル、ライティング分野において健やかで満ち足りた暮らしを提供する企業です。本社はオランダで、2012年の売上は248億ユーロ、世界100ヵ国以上に約115,000人の従業員を擁しています。循環器疾患ケアや急性期疾患の診断治療とホームヘルスケア、省エネ照明ソリューション、新たな照明アプリケーション、および男性用シェーバーやグルーミング、オーラルヘルスケアにおいてリーダーシップを発揮しています。ニュースリリースについてはホームページをご覧ください。

製品/製品貸出/画像提供に関するお問い合わせ

フィリップス エレクトロニクス ジャパン ライティングPR事務局
担当: 江島/石塚/伊郷/細川
TEL: 03-4531-0216 FAX: 03-3265-5267 E-mail: philips@ozma.co.jp

.

ご掲載の際の読者お問い合わせ

フィリップスお客様センター TEL: 0120-91-4408

.

報道関係および企業に関するお問い合わせ

 

株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン 広報部 TEL: 03-3740-3608.