日本 - 日本語
サービスとしての照明

Light as a Service

ライト・アズ・ア・サービス:よりスマートな照明方法

光は重要です。 しかし、新しい照明を設置すると、財務予算とエネルギー予算の両方に大きな影響を及ぼします。 現時点で、照明のアップグレードに投資する資金も、設置を管理および監督する時間もない場合はどうすればよいでしょうか?

 

Light as a Serviceを使用すると、従業員は最高品質の照明の恩恵をすぐに受けることができ、安全な環境が整い、最高のパフォーマンスを発揮できるようになります。 新しい照明システムを自分で購入、設置、管理するために多額の先行投資をする代わりに、月額料金を支払うだけで、設計、設置から運用、保守まで、残りの作業は当社が引き受けます。

 

特典

  • キャッシュフローを即座に解放し、新しい従業員の雇用や機器のアップグレードなど、ビジネスの他の分野の改善に活用します。
  • LEDベースの接続照明システムは、照明関連の電力消費を最大70%* 削減し、エネルギー コストを大幅に削減して、持続可能性の目標を達成するのに役立ちます。
  • 接続された照明システムのリモート機能によりメンテナンス コストを節約します。
  • 照明を良くすると視認性が大幅に向上し、事故の減少につながります。 また、コネクテッド ライティングは安全性をさらに高め、リモート モニタリングを通じて照明レベルを迅速かつ効率的に制御できるようにします。

頭金や事前投資が不要なため、企業は初日から即時の節約効果と毎月のプラスのキャッシュフローを享受できます。

LaaSを選択する理由

私たちは、お客様の野心に当社の知識を合わせて、お客様のビジネスに最適なソリューションを提供します。

Hassle-free

安心

当社は、照明の設計、設置、性能、メンテナンスに全面的な責任を負います。 心配事が減り、ビジネスに集中できる時間が増えます。

事前投資なし

光の品質は保証されています

当社の照明システムは、準拠性があり、信頼性と安全性に優れ、最小限のエネルギー消費で最高品質の照明を提供します。 事前に合意されたKPIに基づいて、契約期間中、適切な照明を保証します。

サイトを監視する

即時のコスト削減

すぐにキャッシュフローが解放されます。 事前の投資や負債は不要で、エネルギーとメンテナンスの即時節約により、ビジネスに再投資できるプラスのキャッシュフローが生まれます。

パフォーマンスコミットメント

より安全な職場

接続されたLED照明は、あなたが制御し、光のレベルと品質が従業員にとって最適な視認性を保証することで、安全性の向上に役立ちます。

ArcelorMittal

Light as a Serviceを使用すると、従業員は最高品質の照明の恩恵をすぐに受けることができ、安全な環境が整い、最高のパフォーマンスを発揮できるようになります。

キャッシュフローを改善して将来の安定を図る

Light as a Serviceを使用すると、CAPEXをOPEXに変換し、フリー キャッシュ フローと即時の節約を実現できます。 照明の使用料を支払います、照明システムではありません。 サービス契約では、すべての前払い費用と定期的な費用がカバーされるため、予期せぬ設計費や設置費、管理費、保守費、修理費などの隠れた費用が発生することはありません。

 

  • 節約によりキャッシュフローを解放し、それをコアビジネスへの投資に使用する
  • バランスシート上の負債と自己資本比率やその他の財務パラメータを改善する
  • 契約期間中の照明とエネルギー性能の保証

今キャッシュフローを解放しておくと、将来何が起こっても備えることができます。 また、ライトアズアサービスでは累積フリー キャッシュ フローが高くなるため、節約額は確実に増えていきます。

どのように機能しますか?

当社では、まずお客様の照明要件を徹底的に評価し、お客様のビジネス目標に合わせたカスタマイズされたソリューションを提供します。 インストール作業は専門知識を持った当社にお任せください。 当社のサービスは設置だけにとどまらず、パートナーシップを通じてお客様の照明システムの管理、保守、最適化も行います。 お客様の空間を効率的かつ効果的に照らすことは私たちにお任せください。

Hassle-free

計画と設計

まず、既存の状況を評価し、現在の設備の節約可能性をチェックします。 次に、当社のチームはお客様のニーズに合わせてカスタマイズされた照明ソリューションを作成します。

事前投資なし

構築する

両者が合意したら、当社のチームが全プロジェクトのエンドツーエンド管理を担当します。 必要に応じて古い照明器具を取り外し、新しい照明ソリューションをお届け、設置、試運転いたします。

サイトを監視する

運用

すべての設定が完了したら、すべてが適切に実行されることを確認するために観察を続けます。 システムの動作確認、障害時の相談、コンテンツの管理(必要に応じ)などを行います。

パフォーマンスコミットメント

維持および最適化

最初から最後まで。 当社の定期的なサービスには、照明ソリューションの保守と修理、契約期間中のパフォーマンスの最適化、合意されたパフォーマンスの検証が含まれます。

ArcelorMittal

ArcelorMittal

サグント、スペイン

Signifyと世界有数の鉄鋼・鉱業会社ArcelorMittalの照明分野でのコラボレーションにより、美しく持続可能なLED照明が実現しました。 当社のハッスルフリーなライトアズアサービスの提供を通じて、スペインのサグントにおける労働者の快適性の向上にも役立ちます。

その他のSignifyサービスをご覧ください

プロフェッショナルサービス

プロフェッショナルサービス

照明ソリューションをカスタマイズ
 

照明器具を更新する場合でも、照明システム全体を再設計する場合でも、当社はお客様とお客様のビジネスにとって有益な照明を設計します。

ライフサイクル サービス

ライフサイクル サービス

照明の寿命を延ばす「秘訣」
 

当社では、照明システムを長期にわたって最高の状態で稼働させ続けるために、ベーシックとアドバンス サービス パッケージの選択肢を備えたカスタマイズされたメンテナンス プランを提供しています。

プロジェクトを始める予定ですか?

プロジェクトを始める予定ですか?

当社にてサポート致します。