Italia - Italiano

Torna a splendere lo Stadio Bresciani con l’illuminazione Signify

26 gennaio 2026

Viareggio: lo sport torna a splendere nello Stadio Bresciani con la nuova illuminazione firmata Signify

 

Dopo un imponente restauro, l’impianto sportivo riapre completamente rinnovato anche grazie a una nuova illuminazione LED connessa che consentirà un risparmio del 50% rispetto alla precedente.

 

Milano – Signify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nell'illuminazione, ha curato la nuova illuminazione dello Stadio Comunale Torquato Bresciani di Viareggio con l’obiettivo di renderlo più moderno ed efficiente dopo un lungo periodo di chiusura.

 

Inaugurato nel 1959, lo Stadio deve il suo nome a Torquato Bresciani, Presidente e fondatore del CGC Viareggio (Sporting Club Centro Giovani Calciatori Viareggio), un’associazione nata all’indomani della Seconda Guerra Mondiale per promuovere lo sport giovanile. Anche grazie all’opera dell’associazione, l’impianto, sede inoltre del Viareggio Calcio, si afferma ben presto come un’importante punto di riferimento sportivo per la città e non solo, venendo tuttavia chiuso nel 2018 per essere sottoposto ad un imponente intervento di ristrutturazione.

 

Lo Stadio, completamente rinnovato, ha finalmente riaperto le sue porte ad atleti e appassionati a fine settembre, con una festa di inaugurazione cui hanno partecipato, al fianco delle Istituzioni, numerose stelle del calcio e dell’atletica per la gioia dei viareggini. Uno dei fiori all’occhiello del nuovo impianto sportivo è proprio l’illuminazione firmata Signify, innovativa dal punto di vista tecnologico e all’avanguardia in termini di efficienza e sostenibilità.

Siamo molto orgogliosi di aver avuto l’opportunità di contribuire al rinnovamento dello Stadio Torquato Bresciani di Viareggio, da sempre importante punto di aggregazione per la comunità e di riferimento per gli sport giovanili e non solo. La città può ora beneficiare di un impianto completamente nuovo anche sotto il punto di vista illuminotecnico, grazie all’implementazione di alcuni tra i prodotti di punta del portafoglio Signify, appositamente pensati per rendere più efficienti e sostenibili gli impianti sportivi di ogni tipologia e dimensione”

 
Andrea Bernardini,
Commercial Leader settore Public Signify Italia

 

Più nel dettaglio, sono stati installati oltre 100 proiettori LED Philips ArenaVision Gen3.5 abbinati alla piattaforma di gestione Interact Sport di Signify nella versione AirMesh. I proiettori ArenaVision sono appositamente pensati per l’illuminazione degli impianti sportivi e polivalenti, garantendo elevata qualità della luce, efficace gestione termica e lunga durata e soddisfando i più recenti standard di teletrasmissione. La tecnologia AirMesh consente invece di gestire gli apparecchi di illuminazione in modalità wireless senza necessità di cablaggi ed è perfetta per portare i vantaggi dell’illuminazione LED connessa anche in contesti locali e in impianti sportivi di piccole e medie dimensioni.

 

Grazie a questo intervento, lo Stadio potrà beneficiare di un risparmio energetico del 50% rispetto all’illuminazione precedente, un dato che potrà anche aumentare se le potenzialità di Interact Sport verranno sfruttate al massimo. Ma non finisce qui, anche l’area esterna potrà infatti godere di una nuova illuminazione sostenibile grazie ad altri 16 apparecchi LED Philips ArenaVision Gen3.5, che renderanno più accoglienti e sicuri per i molti avventori sia i parcheggi che le zone limitrofe allo Stadio.

 

A conferma del proprio impegno nel promuovere soluzioni di illuminazione sempre più sostenibili, Signify è stata recentemente inserita nella “Climate A List” di CDP, l’organizzazione non profit che valuta oltre 20.000 aziende nel mondo sulla qualità e trasparenza delle loro politiche ambientali. L’assegnazione del rating più elevato riconosce l’approccio strutturato e trasparente di Signify nella gestione dell’impatto climatico dell’azienda e nella collaborazione con istituzioni e partner di settore. Dal 2019, infatti, Signify ha conseguito una riduzione del 61% delle emissioni di gas serra lungo l’intera catena del valore. Un risultato che si inserisce nel più ampio Piano per la Transizione Climatica, volto a diminuire del 90% le emissioni e raggiungere l’obiettivo Net Zero entro il 2040, e che rafforza il ruolo dell’azienda come punto di riferimento nella transizione verso tecnologie di illuminazione sempre più efficienti e responsabili.

 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.signify.com/it-it.

Per maggiori informazioni:

 

Signify – Italia

Andrea Pierro, Mariana Pea

andrea.pierro@signify.com

 

Ufficio Stampa – Omnicom PR Group Italia

Marta Casella, Serena Trabucchi

signify-corporate-ITA@omnicomprgroup.com

342 1540357

Informazioni su Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nel settore dell’illuminazione per professionisti e consumatori. Portiamo con orgoglio sul mercato i migliori marchi di illuminazione al mondo, tra cui Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics e molti altri. Con vendite pari a 5.8 miliardi di euro nel 2025, circa 27.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Oltre ad essere inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones, Signify ha ottenuto un punteggio ‘A’ da CDP per le performance e la trasparenza sul clima e detiene la medaglia platino di EcoVadis.

 

Per saperne di più su Signify: NewsroomXLinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.

Meydan Bridge

Più comunicati stampa

  • Darfo Boario Terme: Signify illumina la nuova sede di Fedabo

    marzo 25, 2026

    Darfo Boario Terme: Signify illumina la nuova sede di Fedabo

  • Signify presenta la nuova generazione di soluzioni Interact

    marzo 16, 2026

    Signify presenta la nuova generazione di soluzioni Interact

  • Signify lancia il nuovo programma Brighter Lives Better World 2030

    marzo 12, 2026

    Signify lancia il nuovo programma Brighter Lives Better World 2030