Italia - Italiano

La pista di atletica Fabretto punta su un’illuminazione sostenibile

November 28, 2025

Gorizia: la pista di atletica Fabretto punta su innovazione e sostenibilità con la nuova illuminazione firmata Signify

 

- Dopo il restyling illuminotecnico, la pista di atletica di Fabretto beneficia di un’illuminazione di qualità superiore e di una significativa riduzione dei consumi energetici

- Grazie al nuovo impianto di illuminazione integrato con il sistema AirMesh, gli atleti possono dare il massimo in pista con un abbagliamento ridotto, mentre il pubblico si gode giochi di luce spettacolari e coinvolgenti.

Milano, 26 novembre 2025 – Signify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nell’illuminazione, ha curato il rinnovamento dell’illuminazione della pista di atletica “E. Fabretto” di Gorizia, un intervento promosso dall’Amministrazione Comunale e realizzato in collaborazione con Tecnoimpianti Costruzioni S.r.l. di San Pietro al Natisone (Udine), con l’obiettivo di garantire livelli di illuminamento superiori e una maggiore efficienza energetica.

 

La pista di atletica Fabretto di Gorizia, inaugurata negli anni ’50, ha da sempre rappresentato un punto di riferimento fondamentale per la comunità locale, promuovendo uno stile di vita sano e l’inclusione sociale attraverso lo sport. Dopo un periodo di necessaria manutenzione e aggiornamenti, l’impianto è stato completamente ristrutturato e oggi si presenta come una struttura moderna e funzionale, in grado di ospitare gare ufficiali e supportare l’attività di atleti di ogni livello. La nuova illuminazione, in particolare, garantisce agli atleti le migliori condizioni per raggiungere elevate prestazioni e regala al pubblico un’esperienza più immersiva.  

Siamo lieti di aver collaborato con Signify e l’Amministrazione Comunale di Gorizia alla realizzazione di un progetto così innovativo e di valore per la comunità. Grazie alla nostra esperienza, abbiamo potuto mettere a disposizione le nostre competenze per garantire un’installazione efficiente e sicura, portata avanti nel pieno rispetto dei tempi e degli standard qualitativi richiesti. Siamo orgogliosi di aver contribuito a offrire agli atleti e alla comunità una struttura moderna, performante e sostenibile, che potrà essere un punto di riferimento per lo sport locale negli anni a venire” ha dichiarato Stefano Petris di Tecnoimpianti Costruzioni S.r.l.

 

Signify ha installato 72 proiettori ArenaVision Gen 3.5 BVP428 CRI 80 da 1500W. Questi proiettori LED, appositamente pensati per l’illuminazione degli impianti sportivi e polivalenti, garantiscono un’elevata qualità della luce, lunga durata e un significativo risparmio energetico. Infatti, il consumo energetico per l’illuminazione si è ridotto a 108.2kW, permettendo un risparmio energetico a pieno regime pari al 15%. Inoltre, con l’innovativo sistema di controllo AirMesh, il consumo energetico potrà essere ulteriormente ridotto fino a oltre il 50% grazie alla possibilità di programmare diverse configurazioni di illuminazione in base alle esigenze di ogni occasione, dagli allenamenti alle amichevoli fino alle gare nazionali.

 

Oltre alla significativa riduzione dei consumi, la pista di atletica di Gorizia raggiunge ora il livello IAAF di 500 lux orizzontali su tutta area campo, assicurando il corretto svolgimento delle competizioni sportive abbattendo l’abbagliamento degli atleti in campo. In aggiunta, l’installazione dei nuovi apparecchi in combinazione con il sistema di controllo AirMesh rende le gare di atletica più coinvolgenti anche per gli spettatori garantendo, oltre ad un’illuminazione di alta qualità, la possibilità di dare vita a spettacoli di luce.

 

Siamo particolarmente orgogliosi di aver contribuito al rinnovamento dell’illuminazione della pista di atletica Fabretto di Gorizia. Questo progetto dimostra come le soluzioni Signify, pensate per essere flessibili e all’avanguardia, possano valorizzare anche impianti di dimensioni contenute, garantendo agli atleti condizioni ottimali per le migliori prestazioni e offrendo agli spettatori un’esperienza ancora più coinvolgente. Inoltre, grazie alla nostra tecnologia, la pista beneficia oggi di un risparmio energetico del 15%, un risultato concreto che sottolinea il nostro impegno verso l’innovazione e la sostenibilità.” – ha dichiarato Andrea Bernardini, Commercial Leader settore Public di Signify Italia.

 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.signify.com/it-it.  

For further information, please contact:

Per maggiori informazioni:

 

Signify – Italia

Andrea Pierro, Mariana Pea

andrea.pierro@signify.com

 

Ufficio Stampa – Omnicom PR Group Italia

Marta Casella, Serena Trabucchi

signify-corporate-ITA@omnicomprgroup.com

342 1540357

 

Informazioni su Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nel settore dell’illuminazione per professionisti e consumatori. Portiamo con orgoglio sul mercato i migliori marchi di illuminazione al mondo, tra cui Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics e molti altri. Con vendite pari a 5.8 miliardi di euro nel 2025, circa 27.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Oltre ad essere inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones, Signify ha ottenuto un punteggio ‘A’ da CDP per le performance e la trasparenza sul clima e detiene la medaglia platino di EcoVadis.

 

Per saperne di più su Signify: NewsroomXLinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.

Meydan Bridge

Più comunicati stampa

  • Darfo Boario Terme: Signify illumina la nuova sede di Fedabo

    marzo 25, 2026

    Darfo Boario Terme: Signify illumina la nuova sede di Fedabo

  • Signify presenta la nuova generazione di soluzioni Interact

    marzo 16, 2026

    Signify presenta la nuova generazione di soluzioni Interact

  • Signify lancia il nuovo programma Brighter Lives Better World 2030

    marzo 12, 2026

    Signify lancia il nuovo programma Brighter Lives Better World 2030