Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Philips Hue révolutionne l’éclairage avec les scènes SpatialAware

    January 7, 2026

    Philips Hue révolutionne la conception de l’éclairage avec la fonctionnalité Hue SpatialAwareMC qui comprend votre espace

     
    • La nouvelle fonctionnalité Philips Hue vous permet de profiter des scènes lumineuses d’une manière totalement nouvelle : les scènes Hue SpatialAwareMC vous permettent de transformer des pièces entières avec une précision sans effort, rendant l’expérience Hue plus naturelle et intuitive que jamais.
    • Hue SpatialAwareMC utilise un algorithme pour répartir les scènes lumineuses sur toutes les lampes Philips Hue d’une pièce, afin qu’elles fonctionnent ensemble en harmonie pour créer l’ambiance la plus naturelle.

     

    Eindhoven, Pays-Bas – Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l’éclairage, présente Hue SpatialAwareMC, une innovation qui transformera la façon dont les utilisateurs Philips Hue vivent l’expérience des scènes lumineuses. Cette fonctionnalité analyse la disposition de votre pièce et de vos lampes Philips Hue afin de créer une expérience d’éclairage optimale adaptée à votre environnement unique. C’est comme avoir un concepteur d’éclairage dans votre poche, vous permettant de découvrir les scènes lumineuses comme jamais auparavant.

     

    Une expérience des scènes lumineuses comme jamais auparavant

     

    Les scènes Hue SpatialAwareMC vous permettent d’intégrer la nature dans votre maison, en recréant des réglages lumineux naturels au réalisme remarquable, qui reflètent la compréhension de la position de chaque lampe. Le résultat : un éclairage plus immersif, dynamique et fidèle à la réalité.

     

    Actuellement, lorsque vous utilisez des scènes prédéfinies dans la galerie de scènes de l’application Hue, les couleurs sont réparties sans tenir compte de leur position relative parmi les divers produits dans la pièce. Avec Hue SpatialAwareMC, les couleurs sont distribuées intentionnellement à travers toutes les lampes de la pièce pour créer la représentation la plus naturelle.

    Cette fonctionnalité représente un grand pas en avant dans la conception intelligente de l’éclairage domestique, allant au-delà des effets appliqués à des produits individuels pour offrir un éclairage qui s’adapte à votre espace personnel. Toutes les scènes lumineuses Philips Hue sont conçues pour les espaces de vie, et cette nouvelle fonctionnalité offre une expérience encore plus cohérente, transformant la maison intelligente en une maison véritablement intelligente.” 

     

    a déclaré John Smith, Chef de secteur, Philips Hue chez Signify.



    Numérisez tout simplement par balayage votre pièce, et voilà !

     

    Cette nouvelle fonctionnalité, disponible aux utilisateurs de Bridge Pro, a été conçue pour être facile à utiliser, l’application Hue guidant les utilisateurs tout au long du processus. Grâce aux technologies de réalité augmentée, la caméra de votre téléphone ou tablette numérise par balayage votre pièce pour déterminer la position de chaque lampe, et l’algorithme orchestre la scène lumineuse de manière harmonieuse.

     

    Une fois la configuration terminée, vous pouvez facilement ajouter d’autres lampes à votre pièce à tout moment. Le modèle spatial sera automatiquement actualisé lors d’un nouveau balayage de la zone, de manière à intégrer les nouvelles lampes selon leur position.

     

    Ajouter une nouvelle dimension à la galerie de scènes Hue                                               
    Hue SpatialAwareMC est compatible avec environ la moitié des scènes lumineuses rematricées disponibles dans la galerie. Elle est principalement conçue pour tirer le meilleur parti des scènes inspirées de la nature comme Brume du lac, Brise de montagne, Coucher de soleil et Lake Placid.

     

    Dans une pièce optimisée par SpatialAwareMC, les scènes lumineuses semblent beaucoup plus immersives et réalistes. Pour une scène de coucher de soleil, par exemple, les lampes d’un côté de la pièce affichent des tons jaunes chauds pour imiter le soleil couchant, tandis que les plafonniers du côté opposé sont teintés de nuances plus sombres.

     

    Une fois Hue SpatialAwareMC lancée, cette fonctionnalité sera disponible aux utilisateurs visitant la galerie de scènes, vous permettant d’appliquer une scène lumineuse SpatialAware optimisée ou de revenir au mode actuel.

     

    Autres lancements et annonces :

     

    Migration multiponts : Lors de l’installation d’un nouveau Bridge Pro (lancé en septembre 2025), les utilisateurs pourront désormais sélectionner plusieurs ponts à remplacer ou migrer à tout moment. La seule limite est la capacité du Bridge Pro.

     

    Améliorations de l’assistant IA : L’assistant Philips Hue alimenté par IA a été mis à jour et peut désormais créer des automatisations basées sur les demandes des utilisateurs (p. ex. « réveille-moi à 6 h 45 tous les jours sauf le mercredi »). De plus, d’ici les prochaines semaines, l’assistant prendra en charge davantage de langues, dont le néerlandais, l’allemand et l’espagnol, pour offrir une assistance en cas de dépannage.

     

    Visualisation améliorée du contenu dans les pièces et zones : Les automatisations pour les lampes et accessoires seront affichées dans les pièces et zones qu’elles contrôlent, facilitant le réglage des heures de réveil dans la chambre ou la configuration des minuteries pour les lampes de la cuisine. Les utilisateurs peuvent modifier et réorganiser le contenu de ces écrans pour une personnalisation accrue.

    Disponibilité :

    • Hue SpatialAwareMC – disponible printemps 2026
    • Migration multiponts pour Bridge Pro – disponible maintenant
    • Automatisations avec assistant IA – disponibles maintenant
    • Nouvelles langues et assistance dépannage pour l’assistant IA – disponibles T1 2026
    • Visualisation améliorée du contenu dans l’application Hue – disponible T1 2026

     

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext : LIGHT) est le chef mondial de l’éclairage pour les professionnels et les consommateurs. Nous sommes fiers d’offrir au marché les meilleures marques d’éclairage au monde, notamment Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics et bien d’autres. Nos produits avancés, nos systèmes connectés et nos services permettent de libérer le potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus lumineuses et un monde meilleur.

     

    En 2025, nous avons réalisé des ventes de 5,8 milliards d’euros, comptions environ 27 000 employés et étions présents dans plus de 70 marchés. Nous faisons partie de l’indice Dow Jones Sustainability World Index, avons obtenu une cote « A » du CDP pour notre performance et notre transparence en matière climatique, et détenons la cote Platine d’EcoVadis.

     

    Les nouvelles et mises à jour de Signify sont disponibles dans la section Salle de presse, ainsi que sur LinkedIn et Instagram. Les renseignements destinés aux investisseurs se trouvent dans la section Relations avec les investisseurs.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2026

      octobre 23, 2026

      Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2026

    • Signify reçoit la médaille Platine d’EcoVadis avec son meilleur score à ce jour

      septembre 29, 2026

      Signify reçoit la médaille Platine d’EcoVadis avec son meilleur score à ce jour

    • Philips Smart Lighting lance Screen Sync

      septembre 10, 2026

      Philips Smart Lighting lance Screen Sync