España - Español

Iluminación que genera más ocupación

NatureConnect lleva la luz natural a hoteles

Tanto si se trata de una reunión de empresa como una conferencia o un taller de todo el día, la finalidad de reunir a personas es inspirar la creatividad y facilitar conversaciones constructivas.

 

La falta de luz natural y conexión con el exterior puede influir de forma decisiva en la calidad de las reuniones. Además, las zonas de desayuno, gimnasios y descanso también son espacios sin ventanas.

 

Puesto que NatureConnect lleva los beneficios de la luz natural a los interiores, puede crear espacios inspiradores y potenciar los ingresos.

NatureConnect lleva la luz natural a hoteles

Casos prácticos en hostelería

Holiday Inn Gare de Lyon Hotel, París, Francia
Holiday Inn Gare de Lyon Hotel, París, Francia
 
La sala de conferencias del Holiday Inn Gare de Lyon Hotel de París, una de las mayores cadenas hoteleras del mundo, ahora disfruta de las ventajas de la luz natural gracias a NatureConnect, la solución innovadora de iluminación de Signify para lugares oscuros y sin ventanas, también disponible para instalaciones de hostelería.
 
 

Fitz-Roy Hotel, Val Thorens, Francia

 

El gimnasio, situado en el sótano del Hotel Fitz-Royal en Val Thorens, en Francia, carecía de luz natural. Ahora se beneficia de luz natural gracias a NatureConnect. "Esta solución proporciona un efecto de luz natural con un vista 'desde el cielo', y da una sensación de más espacio crea realmente impresionante", explicó Johan Marlet, director técnico de Beaumier Group.

Fitz-Roy Hotel, Val Thorens, Francia
Grieghallen, Bergen, Noruega

Grieghallen, Bergen, Noruega

 

La nueva iluminación cubre varias salas en Grieghallen, donde enfatiza la arquitectura del edificio y crea una experiencia visual única para sus numerosos visitantes. Además, las soluciones cableadas e inalámbricas con Dynalite e Interact Pro respectivamente, también incluyen muchas luminarias impresas en 3D, así como instalaciones de NatureConnect, especialmente en espacios oscuros y sin ventanas del edificio.

Aplicaciones de NatureConnect en hostelería

 

NatureConnect puede añadir valor a distintas aplicaciones de hostelería. Consulte el folleto de NatureConnect by Signify aquí y la lista de reproducción de YouTube aquí para obtener más información.

Salas y auditorios de conferencias

Salas de conferencias

Con frecuencia, las salas de conferencias se encuentran en los sótanos de los hoteles, de modo que no disponen de ventanas. NatureConnect mejora la experiencia en estas estancias.

Gimnasios

Gimnasios

Mejora la experiencia de los huéspedes que hacen ejercicio en el gimnasio energizándolos con iluminación NatureConnect.

Salones de bienestar

Salones de bienestar

Poder ver todos los pequeños detalles y aún así ofrecer un ambiente relajante es lo que los salones de bienestar necesitan y NatureConnect puede ofrecer.

Salas de exposiciones

Salas de exposiciones

Las salas de ventas necesitan destacar lo que presentan. NatureConnect puede aportar una Iluminación difusa sin grandes contrastes y sombras.

Ventajas

NatureConnect aumenta la alerta y la vitalidad
NatureConnect aumenta la alerta y la vitalidad
 
NatureConnect imita la luz natural con una vista del cielo y un impulso melanópico que aporta los beneficios del exterior en el interior. Un estudio muestra lo siguiente:
 
  • Los empleados se mantienen más alerta con NatureConnect.
  • Los empleados mayores de 41 años se sienten con más vitalidad.​
  • Refuerzo melanópico esencial para contribuir a un ciclo de sueño-vigilia adecuado.

NatureConnect genera más ocupación

 

Un estudio entre distintos inquilinos de Amsterdam Edge West sobre la base de mediciones realizadas durante 4 meses en 333 reuniones utilizando análisis de Wilcoxon muestra estos datos:

 

  • Aumento de la ocupación en un 48 % 
  • 2 horas más al día de ocupación del espacio
  • 7 veces más reservas por días completos
NatureConnect genera más ocupación

Elementos destacados

Página de descargas de NatureConnect

Página de descargas de NatureConnect

Este es el centro de materiales relacionados con NatureConnect de Signify. Aquí encontrará información detallada sobre la cartera de productos diversos, con la documentación técnica relevante e instrucciones paso a paso sobre la instalación y la puesta en marcha de las luminarias.

 

Ir a la página de descargas

Estudios sobre NatureConnect

Salas de exposición globales de NatureConnect

¿Te interesa conocer más sobre NatureConnect y deseas experimentar el efecto de luz natural en directo? Pide una cita con nosotros y te dirigiremos a uno de nuestros showrooms más cercanos, disponibles en todo el mundo.

 

Concertar una cita

Estudios sobre NatureConnect

Estudios sobre NatureConnect

Estos estudios describen el impacto positivo de NatureConnect en la alerta y la vitalidad de los empleados, el aumento de la ocupación de salas sin luz natural y la transformación de estos espacios en lugares mejores para trabajar.

 

  • Estudio  sobre la alerta y la vitalidad de los empleados
  • Estudio  sobre la optimización de la ocupación de salas de reuniones
  • Estudio  sobre el uso de NatureConnect en espacios de trabajo de los hospitales
  • Documento técnico  sobre el impacto de la Iluminación natural en interiores
  • Documento técnico sobre NatureConnect en sustitución de la luz natural

¿Te interesaría llevar luz natural al interior?