Österreich - Deutsch

Signify myCreation präsentiert Puzzle

8. Juli 2025 

Signify myCreation präsentiert Puzzle - die erste serienmäßige Leuchte aus dem 3D-Drucker für moderne Büroumgebungen

 

  • Die lineare Pendelleuchte erfüllt alle Standards und Vorschriften[i], um zu einer sicheren, komfortablen und produktiven Arbeitsumgebung beizutragen
  • Die Puzzle-Leuchte besteht zu 75 Prozent aus recyceltem PET-Material. Erweiterungen der Produktfamilie sollen im Laufe des nächsten Jahres erscheinen

 

Hamburg – Signify (Euronext: LIGHT), der Weltmarktführer für Beleuchtung, bringt mit Puzzle die erste serienmäßige Leuchte aus dem 3D-Drucker auf den Markt, die den Normen für Bürobeleuchtung entspricht und dabei zu rund 75 Prozent aus recyceltem PET-Material besteht.

 

Hochfunktional und kompatibel mit intelligenten Beleuchtungssystemen

 

Die neue Puzzle-Leuchte ist ab Juli 2025 erhältlich und wurde speziell für den Gebrauch an Schreibtischen, in Besprechungsräumen und anderen Büroumgebungen konzipiert. Die lineare Pendelleuchte ist in zwei unterschiedlichen Größen (120 und 150 cm) verfügbar und erzeugt ein angenehmes Licht, das die Konzentration und Produktivität der Nutzer*innen fördert.[ii] Parallel wertet das Design der Leuchte jeden Arbeitsbereich auf.

Der Neuzugang lässt sich nahtlos in intelligente Beleuchtungssysteme wie Interact integrieren und mit verschiedenen Sensoren koppeln. Je nach Bedarf ist die Leuchte dann dazu in der Lage, auf Bewegung zu reagieren und ihre Beleuchtungsintensität an das einfallende Tageslicht anzupassen. Die Pendelleuchte ist mit verschiedenen Lumenpaketen sowie mit kabelgebundenen und kabellosen Steuerungsmöglichkeiten erhältlich. Die linearen Komponenten sind so konzipiert, dass sie wie Puzzleteile zusammenpassen.

Die gedruckten Teile bestehen zu 75 Prozent aus recyceltem PET

 

Entworfen von Florent Coirier und entstanden durch die hochmoderne 3D-Drucktechnologie von Signify, setzt die Puzzle-Leuchte auch neue Maßstäbe, wenn es um zirkuläres Lichtdesign geht. Alle gedruckten Teile bestehen zu 75 Prozent aus recyceltem PET, das unter anderem aus alten Flaschen, Teppichen, Polyestertextilien und Brillen gewonnen wird. Die 3D-Drucktechnologie trägt außerdem dazu bei, die Abfallprodukte zu minimieren und so zu einem effizienteren Produktionsprozess beizutragen.

 

Die Puzzle-Reihe wird im nächsten Jahr um zusätzliche Erweiterungen ergänzt, die darauf ausgelegt sind, auffällige und mehrschichtige Deckenkompositionen in unterschiedlichen Umgebungen zu kreieren – wie zum Beispiel in der Gastronomie.

Bei Signify myCreation konzentrieren wir uns darauf, Räume zu schaffen, in denen Menschen gerne Zeit verbringen und arbeiten. Parallel möchten wir eine führende Rolle in puncto Nachhaltigkeit einnehmen und unsere Beleuchtungslösungen so konzipieren, dass sie auf das Prinzip einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft einzahlen.“

 

Bart Maeyens,

der Leiter von Signify myCreation

„Wachsende Anforderungen an Büroumgebungen in Bezug auf Funktionalität, Leistung und intelligente Betriebssysteme für die Beleuchtung sind mittlerweile Standard. Wir wollten die Grenzen des Möglichen erweitern und parallel eine Brücke zwischen Ästhetik und Funktionalität schlagen. Genau das ist uns mit der neuen Puzzle-Leuchte gelungen. Sie verbindet Funktion und Leistung mit Nachhaltigkeit und ästhetischer Eleganz.“

Florent Coirier, der Designer der Puzzle-Leuchte sagt: 

 

“Ich habe mich im Designprozess von einem Puzzle inspirieren lassen, bei dem alle Teile zusammenpassen und nahtlos zu einem zusammenhängenden Ganzen verschmelzen. Die Puzzle-Serie zeichnet sich durch klare, elegante Formen und eine Struktur aus quadratischen Zellen aus, die das Zusammenspiel von Licht und Struktur widerspiegeln.“

 

“Gemeinsam mit Signify haben wir ein Kunstwerk kreiert, das funktional ist und gleichzeitig dazu beiträgt, eine einladende Arbeitsumgebung zu schaffen.“

[i] Bürokonforme Beleuchtung erfüllt bestimmte Normen und Vorschriften (EN 12464-1), die darauf ausgelegt sind, eine sichere, angenehme und produktive Arbeitsumgebung zu schaffen.

[ii] Das Produkt entspricht der Einheitlichen Blendungsbewertung (UGR19).

Über Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter für Licht- und Beleuchtungslösungen für professionelle Anwender*innen und Endkonsument*innen. Wir sind stolz darauf, die weltweit besten Beleuchtungsmarken wie Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Philips Dynalite und Color Kinetics auf den Markt zu bringen und weiterzuentwickeln. Unsere fortschrittlichen Produkte, vernetzten Systeme und maßgeschneiderten Dienstleistungen erschließen das außergewöhnliche Potenzial von Licht für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt.  Im Jahr 2025 erzielten wir einen Umsatz von 5,8 Milliarden Euro und beschäftigten rund 27.000 Mitarbeiter*innen in mehr als 70 Ländern. Wir sind im Dow Jones Sustainability World Index vertreten, haben für unsere Nachhaltigkeits- und Transparenzmaßnahmen vom Carbon Disclosure Project (CDP) die Bestnote „A“ erhalten und wurden von EcoVadis erneut mit dem Platin-Rating ausgezeichnet.

Meydan Bridge

Mehr Pressemitteilungen

  • Signify Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal 2026

    Oktober 23, 2026

    Signify Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal 2026

  • Signify erhält erneut die Platinum-Medaille von EcoVadis

    Oktober 01, 2026

    Signify erhält erneut die Platinum-Medaille von EcoVadis

  • Philips Smart Lighting erweitert sein Portfolio um zwei Neuheiten

    September 10, 2026

    Philips Smart Lighting erweitert sein Portfolio um zwei Neuheiten