Österreich - Deutsch

Europas erster Bahnhof mit 100 Prozent LED-Beleuchtung


ÖBB Hauptbahnhof Graz setzt auf effizientes Licht von Philips

September 24, 2014

Der Grazer Hauptbahnhof ist mit einer Kundenfrequenz von rund 30.000 Bahnkunden täglich einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Österreichs. Im Zuge des Umbaus und der Neugestaltung des Bahnhofs sollte auch eine energieeffiziente Beleuchtung zum Einsatz kommen. Eine besondere Herausforderung für die lichttechnische Gestaltung ist die aufwendige Dachkonstruktion mit ihrem geschwungenen Aufbau, das sogenannten „Wellendach“ der Architekten Zechner & Zechner. Dieses Wellendach soll nicht nur Fahrgäste vor Witterungseinflüssen schützen, sondern den Grazer Hauptbahnhof auch zu einem Gesamtkunstwerk machen.

 

podpod design übernahm die Lichtplanung für den neuen Hauptbahnhof. Denn für podpod ist Lichtplanung das Zusammenspiel von technischem Know-how mit künstlerischem Feingefühl – genau die richtige Philosophie für das Wellendach als neues Wahrzeichen in Graz.  Besonders wichtig war der ÖBB aber auch die Wirtschaftlichkeit der Leuchten sowie die Gleichmäßigkeit der Beleuchtung. Weitere Voraussetzungen waren Blendungsvermeidung, Effizienz und Wartungsfreundlichkeit, sowie die Einhaltung der technischen Spezifikationen bezüglich des Beleuchtungsniveaus.

 

Philips LED für das neue Wahrzeichen am Hauptbahnhof Graz

 

Das Licht war ursprünglich von den Architekten als durchgehendes Band gedacht. Wir haben die Technologien konventioneller Leuchten und LED-Leuchten ins Wettrennen geschickt und im Modell Produkte von verschiedenen Herstellern verglichen. Erst mit der neuen Generation der äußerst energieeffizienten LEDgine-Module von Philips konnte aufgrund der optimalen Lichtverteilung auf die Bahnsteige der Energieverbrauch und die Wartungskosten drastisch gesenkt werden. Durch die Gestaltung als Perlenkette waren auch die Investitionskosten geringer, da weniger Leuchten erforderlich waren“, betont Iris Podgorschek von podpod design.

 

Nachdem Philips bei der öffentlichen Ausschreibung als Bestbieter hervorging, wurde in Zusammenarbeit mit dem Lichtplanungsbüro podpod eine optimale Lichtlösung erarbeitet. Philips entwickelte gemäß den Planer- und ÖBB-Vorgaben für dieses Projekt rund 1.000 Stück Sonderleuchten, die mit LEDgine-Modulen ausgestattet wurden. Die LEDgine-Module eignen sich hervorragend, da der Lichtstrom konstant über die gesamte Lebensdauer von bis zu 60.000 Stunden gegeben ist. Zusätzlich sorgen außerhalb des Wellendaches die LED Leuchten Type Philips Triangel für sichere und angenehme Beleuchtung des Bahnsteiges.

 

Durch die Standardisierung der Module bleibt die Austauschbarkeit der Leuchtmittel erhalten. Werden aufgrund der technischen Weiterentwicklung effizientere Module entwickelt, können diese ausgetauscht werden, ohne die ganze Leuchte zu ersetzen. So kann der Hauptbahnhof in Graz auch von kommenden Produkt Generationen profitieren und so zu Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz beitragen. Das verspricht eine hohe Anlagensicherheit, reduziert die Wartungskosten und hält die Anlage energetisch stets auf dem aktuellsten Stand.

 

Ing. Albert Ganser, Projektmanager für Energietechnik der ÖBB Graz, ist von der neuen Technologie begeistert: „Die neue Bahnsteigbeleuchtung ist etwas ganz Besonderes: An den Dachkanten wurden LED-Leuchten eingebaut, die für ein gleichmäßiges, helles Licht und somit für mehr Sicherheit unserer Fahrgäste sorgen. Weiters sind die neuen Beleuchtungskörper so angebracht, dass unsere Zugführer beim Einfahren in den Bahnsteig nicht geblendet werden. Und ein weiterer Vorteil ergibt sich aufgrund der langen Lebensdauer von LED, denn der Wartungsaufwand reduziert sich auf ein Minimum. Alles in allem ist der Bahnhof nicht nur besser beleuchtet, auch der Umwelt wird etwas Gutes getan“. Durch die neue Beleuchtung werden in diesem Bereich eine Energieeinsparung von mindestens 40 Prozent und eine CO2-Reduktion von etwas mehr als 50 Tonnen pro Jahr erreicht.

 

Derzeit laufen die Umbauarbeiten an den Bahnsteig 2 und 3, die bis Ende des Jahres andauern werden. Spätestens Mitte nächsten Jahres wird die komplette Beleuchtung erneuert sein. Architektonisch und lichttechnisch glänzt der Grazer Hauptbahnhof dann durch seine Einmaligkeit.

Hauptbahnhof Graz

Hauptbahnhof Graz

Hauptbahnhof Graz

Hauptbahnhof Graz

Weitere Informationen für Medien:

Konzernkommunikation

Philips Austria GmbH

Martha Salaquarda, M.A.

Tel: 01 / 60101 1277

martha.salaquarda@signify.com

Über Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 113.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2013 einen Umsatz von 23,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: www.philips.at