Österreich - Deutsch

Akustikdecke mit integrierter LED-Beleuchtung für Büros


Licht und Akustik optimal kombiniert

Juli 17, 2013

Soundlight Comfort Ceiling heißt eine Akustikdecke für Büroumgebungen, die in Zusammenarbeit von Philips als weltweitem Marktführer von Beleuchtung und Saint Gobain Ecophon, dem führenden Anbieter von Akustikdecken, entwickelt wurde. Dieses innovative Deckensystem verbindet hochwertige LED-Beleuchtung mit hohem akustischem Komfort. Es wird allen Anforderungen, die an ein derartiges System gestellt werden, gerecht. Dazu zählt unter anderem die Verringerung des Schallpegels, die Verbesserung der Sprachverständlichkeit und die Optimierung der Beleuchtung. Die optimale Kombination von Licht und Akustik fördert nicht nur die Konzentration, sondern auch das Wohlbefinden von Mitarbeitern. Das sorgt für einen höheren Komfort am Arbeitsplatz, vor allem in Großraumbüros.

 

Die neue Akustikdecke ist eine weitere gemeinsame Entwicklung, die aus der Partnerschaft von Philips und Saint Gobain Ecophon hervorgegangen ist. Deren Ziel ist es, technische Lösungen für Büros zu entwickeln, die sich konsequent an den Bedürfnissen von Menschen orientieren, um die Arbeitsplatzumgebung zu verbessern. Außer den Aspekten der arbeitsplatzgerechten Beleuchtung und des Wohlbefindens erfüllt es auch die Forderungen nach Energieeffizienz und ästhetischem Design in Gebäuden.

 

Moderne LED-Technik

Die integrierte LED-Technik übertrifft konventionelle Beleuchtungslösungen durch höhere Einsparpotenziale bei Energie und Wartung deutlich. Optionale Sensoren und digitale Steuerelemente regeln zudem das Lichtniveau in Abhängigkeit vom Tageslicht und die eingeschalteten Lichtquellen entsprechend der anwesenden Mitarbeiter im Büro. Zudem ist es ausgesprochen vielseitig. Es eignet sich sowohl zur Allgemeinbeleuchtung von Flächen sowie zur Beleuchtung einzelner Bildschirmarbeitsplätze.

 

Eingeschaltet erscheint die Licht-Akustikdecke entweder als eine durchgehend gleichmäßig beleuchtete Fläche oder als „Lichtinsel“, die mehr Raumgröße vermittelt. Kabel und Rohrleitungen an der Decke werden abgedeckt, sodass auch visuell eine ruhige Umgebungsatmosphäre entsteht. Die Steuerungsmöglichkeiten und das hochwertige Licht der LED-Module sorgen für optimale Sehbedingungen und minimieren die Blendung, um Ermüdungserscheinungen zum Ende des Arbeitstages vorzubeugen.

 

Veränderung der Arbeitswelt

„Das Leben der Menschen zu verbessern ist ein Kernanliegen von Philips“, sagt Roger Karner, Geschäftsführer Philips Lighting DACH. „Studien haben gezeigt, dass gutes Licht und ein geringer Geräuschpegel am Arbeitsplatz einen direkten Beitrag zum Wohlbefinden der Mitarbeiter leisten. Durch die Partnerschaft mit Ecophon können wir unsere jeweiligen Fachkenntnisse in diesen Bereichen verbinden sowie wirkungs- und sinnvolle Innovationen für Büroarbeitsplätze schaffen.“

 

Die moderne Büroarbeit wird immer mobiler und die Unternehmen passen sich dieser Entwicklung mit flexiblen Großraumbüros auf kleineren Flächen an. Immer mehr strukturieren deshalb ihre Büroräume neu, um sie modernen Arbeitsprozessen anzupassen und die raumbezogenen Kosten zu senken. Häufig verändern sich damit Design und Größe der verfügbaren Büroräume. Büros können so zu engen und lauten Arbeitsplätzen werden. Untersuchungen haben ergeben, dass Geräuschbelastung durch Besprechungen oder Telefonate die am häufigsten genannte Ursache für mangelnde Konzentration am Arbeitsplatz ist.

 

Die schallabsorbierenden Eigenschaften von Soundlight Comfort Ceiling sorgen dafür, dass die Sprachverständlichkeit über kurze Distanzen zwar erhalten bleibt, der Schall aber insgesamt weniger weit getragen wird. Das ist ein wichtiges Merkmal, da mehr als 50 Prozent der Arbeitszeit im Büro auf Aufgaben entfällt, die hohe Konzentration und konsequente Fokussierung erfordern.

 

„Ecophon verbessert laufend den Mehrwert der eigenen Lösungen, um in Büros einen Geräuschpegel zu schaffen, der eine verbesserte Kommunikation und erhöhte Konzen­tration ermöglicht“, sagt Gert-Jan van Doormalen, President der Saint Gobain Ecophon Group. „Bei traditionellen modularen, abgehängten Decken werden die Akustik und die Beleuchtung als zwei unabhängige Systeme einzeln betrachtet. Die Verbindung von akustischen Eigenschaften mit LED-Beleuchtung ist einzigartig und eröffnet Architekten und Raumgestaltern ganz neue Möglichkeiten. Am wichtigsten ist aber, dass diese Kombination den Bedürfnissen der Menschen dient, die in zunehmend anspruchsvollen Büroumgebungen arbeiten müssen.“

 

Fußnote:

Einfluss von Licht und Lärm am Arbeitsplatz

1.     Eine höhere durchschnittliche Umgebungshelligkeit und Deckenhelligkeit führen zu erhöhter Zufriedenheit. Veitch JA, Newsham Gr, Mancini S, Arsenault CD (2010) Lighting and office renovation effects on employee and organizational well-being (Die Auswirkungen von Büroraumrenovierungen und Beleuchtungserneuerungen auf das Wohlbefinden von Mitarbeitern und Unternehmen) NRC report IRC –RR-306

 

2.     Studien haben gezeigt, dass Menschen in akustisch angenehmen Umgebungen sich mehr Mühe geben, schwierige Aufgaben zu lösen, häufiger ergonomische Positionswechsel vornehmen und akkurater arbeiten. Evans Johnson, Cornell University, 2000, "Stress and Open-Office Noise" (Stress und Lärm im Großraumbüro), Journal of Applied Psychology, 2000, Ausgabe 85, Nr. 5, 779-783

Banbury, Berry, "The disruption of office-related tasks by speech and office noise" (Die Störung von Büroarbeiten durch Gespräche und Bürolärm), British journal of psychology, 1998, 89, 499-517

 

3.     Die häufigste Beschwerde von Büroangestellten in Großraumbüros betrifft Störungen durch Besprechungen und Telefonate. Studie der Hochschule Luzern

Schweizerische Befragung in Büros, Hochschule Luzern - Technik & Architektur / Kompetenzzentrum Typologie & Planung in Architektur (CCTP): Sibylla Amstutz, Sandra Kündig // SECO-Arbeit und Gesundheit: Dr. Christian Monn // Bern, Horw - April 2010

 

4.     Mehr als 50 Prozent der Arbeitszeit im Büro entfällt auf Konzentrationsarbeit 
http://www.gensler.com/uploads/documents/Focus_in_the_Workplace_10_01_2012.pdf

Soundlight Comfort Ceiling

Soundlight Comfort Ceiling

Soundlight Comfort Ceiling

Presseinformation

Weitere Informationen nur für Journalisten:

Martha Salaquarda, MA

Philips Austria, Konzernkommunikation
Triester Straße 64,
A-1100 Wien

Tel: +43/1/60101-1451

Email: martha.salaquarda@signify.com

Über Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 116.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at