Spoltore: il Comune sceglie l’illuminazione Solar di Signify
Spoltore, 16 luglio 2025 – Il Comune di Spoltore ha scelto Signify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nell'illuminazione, per potenziare la sicurezza di alcune zone periferiche attraverso l’installazione dei lampioni solar hybrid. Questi apparecchi combinano l’utilizzo di energia rinnovabile con un significativo risparmio energetico che può arrivare fino al 100% quando vengono utilizzati in modalità off-grid e fino al 90% quando vengono utilizzati in modalità ibrida, rappresentando una soluzione tecnologica efficiente e altamente sostenibile.
L’affascinante borgo medievale di Spoltore si estende ben oltre il centro storico con ampi spazi aperti, ricchi di campi e aree naturali che rappresentano un’importante risorsa per la comunità. È proprio in queste zone rurali che la pubblica amministrazione ha scelto di intervenire installando gli apparecchi a energia solare ibrida di Signify, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza mantenendo un impatto minimo su ambiente e paesaggio, confermando così il proprio impegno verso una gestione del territorio innovativa e responsabile. Quello in via Casaccio è un progetto che servirà a valutare il controllo da remoto dei punti luce e l’illuminazione intelligente prima di ampliarne la presenza ad altre strade comunali, a partire dalle arterie di collegamento con la città di Pescara.
"L’amministrazione di Spoltore ha cambiato passo sulla politica energetica ormai diversi anni fa” ricorda il sindaco di Spoltore Chiara Trulli “quando ha aderito alla Convenzione Consip Conversion & Lighting per la pubblica illuminazione. L’accordo ha permesso di rinnovare una rete di impianti che in alcuni casi era ferma tecnologicamente agli anni ‘50 del secolo scorso. Adesso, il passo che vogliamo fare va verso una maggiore sostenibilità e la produzione autonoma dell’energia: per questo Signify è il partner ideale e il progetto in via Casaccio lo dimostra”.
In particolare, sono stati installati apparecchi ibridi Signify SunStay PRO che utilizzano principalmente energia solare e, solo quando necessario, si appoggiano alla rete elettrica per garantire un’illuminazione costante in ogni condizione meteorologica. Questo sistema ibrido ottimizza l’uso di energia rinnovabile, riducendo l’impatto ambientale, e assicura un servizio pubblico affidabile che permette ai cittadini di muoversi sempre in sicurezza.
Andrea Bernardini,
Commercial Leader settore Public di Signify Italia.
Le tecnologie innovative che caratterizzano le soluzioni implementate da Signify a Spoltore assicurano la massima efficienza energetica. Infatti, gli apparecchi installati sono dotati di multisensori a tecnologia RADAR che permettono di aumentare l’intensità luminosa al passaggio, con un incremento progressivo e armonico grazie alla loro coordinazione, riducendo così gli sprechi energetici senza compromettere la visibilità. Inoltre, grazie al nodo 4G, i nuovi lampioni di Spoltore sono controllabili da remoto e supportano la creazione di profili di dimmerazione personalizzati, permettendo una gestione ottimale dell’illuminazione e un monitoraggio puntuale delle performance.
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.signify.com/it-it.
Ufficio Stampa – Comune di Spoltore
ufficio stampa@comune.spoltore.pe.it
0854964285
Ufficio Stampa – Omnicom PR Group Italia
Marta Casella, Serena Trabucchi
signify-corporate-ITA@omnicomprgroup.com
342 1540357
Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nel settore dell’illuminazione per professionisti e consumatori. Portiamo con orgoglio sul mercato i migliori marchi di illuminazione al mondo, tra cui Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics e molti altri. Con vendite pari a 5.8 miliardi di euro nel 2025, circa 27.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Oltre ad essere inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones, Signify ha ottenuto un punteggio ‘A’ da CDP per le performance e la trasparenza sul clima e detiene la medaglia platino di EcoVadis.
Per saperne di più su Signify: Newsroom, X, LinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.