Milano – Signify (Euronext: LIGHT), leader mondiale nell'illuminazione, è stata scelta da CIAM, realtà marchigiana specializzata nella vendita di prodotti per animali, per dotare il nuovo magazzino dell’azienda ad Ascoli Piceno di un’illuminazione all’avanguardia e sostenibile, in grado di garantire una maggiore produttività e la sicurezza dei dipendenti che ogni giorno lavorano al suo interno.
Fondata nel 1967, CIAM è passata dall’essere una piccola bottega di quartiere a un’azienda a conduzione famigliare leader di settore, attiva nella vendita all’ingrosso e, attraverso un canale e-commerce, anche al dettaglio di mangimi, accessori e prodotti per gli animali domestici. Per rispondere alle necessità di un business in continua espansione, recentemente CIAM ha acquistato un nuovo stabilimento ad uso magazzino, precedentemente sede di una vecchia fabbrica, i cui muri perimetrali e interni non potevano essere né abbattuti né modificati.
Robusti e resistenti ad acqua, polvere e sostanze chimiche, gli apparecchi Pacific LED gen5 soddisfano anche i più severi standard industriali e sono adatti ad applicazioni nei settori alimentare, chimico e dell'industria pesante, oltre che nei parcheggi coperti e, come nel caso di CIAM, nei magazzini. Grazie all’ampia gamma di ottiche e flussi luminosi, assicurano eccellenti performance, qualità della luce e flessibilità di progettazione, supportando inoltre l’economia circolare poiché pensati per essere semplici da manutenere, riparare e aggiornare, allungando così il loro ciclo di vita.
Dynalite è invece la piattaforma di Signify pensata per andare oltre alla semplice gestione dell’illuminazione LED connessa. Compatibile con tutti gli standard di illuminazione - ma anche con molti standard di riscaldamento, ventilazione, tende motorizzate e tanti altri ancora - consente un controllo completo degli spazi in cui viene implementata e l’impostazione di scene non più solo luminose attraverso un unico e pratico programma, con una conseguente ottimizzazione dei consumi energetici.
Dopo il successo di questa prima implementazione nei magazzini, Signify e CIAM stanno valutando altri possibili interventi al fine di rendere l’azienda marchigiana ancora più efficiente e sostenibile a partire proprio dal sistema di illuminazione.
Per maggiori informazioni su Dynalite, visitare il sito: www.signify.com/it-it/specifier/dynalite
Signify – Italia
Andrea Pierro, Mariana Pea
andrea.pierro@signify.com; mariana.pea@signify.com
Ufficio Stampa – Omnicom PR Group Italia
Marta Casella, Serena Trabucchi
signify-corporate-ITA@omnicomprgroup.com
342 1540357
Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nell'illuminazione per professionisti e consumatori, oltre che nell’Internet of Things. I nostri prodotti Philips, i sistemi e servizi di illuminazione connessa Interact, in grado di ricevere e comunicare dati, offrono soluzioni di valore che permettono di trasformare case, edifici e spazi urbani. Con vendite pari a 6,1 miliardi di euro nel 2024, circa 29.000 dipendenti e una presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un mondo migliore. Sin dalla sua IPO Signify è stata inclusa nell’Indice di sostenibilità Dow Jones per otto anni consecutivi e ha ottenuto la medaglia platino di EcoVadis per cinque anni consecutivi posizionandosi all’interno del miglior 1% delle aziende valutate. Per saperne di più su Signify: Newsroom, X, LinkedIn e Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations.