Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Philips Hue élargit les possibilités de l’éclairage intelligent

    3 septembre 2026

    IA, divertissement immersif et design : Philips Hue élargit les possibilités de l’éclairage intelligent

     

    • De nouvelles fonctionnalités logicielles, dont les comportements IA personnalisés, Sauvegarde et restauration et l’intégration Sonos, rendent l’éclairage intelligent plus personnalisé et intuitif. 
    • De récentes innovations en matière de divertissement, dont la caméra de synchronisation Philips Hue Play Screen Sync et le boîtier de synchronisation HDMI 4K, apportent un éclairage synchronisé à un plus grand nombre de téléviseurs et de configurations de visionnement.
    • Un nouveau partenariat permettra d’intégrer les panneaux Nanoleaf Shapes compatibles à l’écosystème Hue. 
    • Philips Hue célèbre le 25e anniversaire de Rapides et dangereux avec une expérience lumineuse immersive conçue pour donner vie à chaque moment du film riche en adrénaline.
    • De nouveaux produits axés sur le design, notamment des ajouts à la gamme Philips Hue Play, offrent encore plus de possibilités de personnaliser son intérieur.

    BRIDGEWATER, N.J., le 3 septembre 2026 - Signify, chef de file mondial de l’éclairage, a annoncé aujourd’hui une vaste gamme d’innovations Philips Hue conçues pour rendre l’éclairage connecté plus intelligent, plus immersif et mieux intégré à la maison.

     

    Inspirées par les commentaires des consommateurs, les plus récentes innovations logicielles, de divertissement, de design et de produits offrent de nouvelles façons de personnaliser son espace de vie. Parmi celles-ci figurent des automatisations avancées créées à l’aide d’instructions en langage naturel, de nouvelles façons de synchroniser l’éclairage avec le contenu télévisé, la compatibilité avec Nanoleaf Shapes et une collection de luminaires conçus pour les intérieurs contemporains.

    Un logiciel plus intelligent, conçu pour les utilisateurs

     

    La gamme Hue continue d’évoluer grâce à des innovations logicielles qui rendent l’éclairage connecté plus intuitif, plus personnalisé et plus facile à gérer.

     

    Exclusivement offerts avec le pont Hue Bridge Pro, les comportements IA personnalisés (Custom AI Behaviors) permettront aux utilisateurs de créer des automatisations d’éclairage sophistiquées et hautement personnalisées simplement en décrivant leurs besoins dans un langage courant. L’assistant IA de Hue traduit chaque demande en comportements adaptés, en combinant déclencheurs, conditions et actions d’éclairage afin de créer des automatisations auparavant impossibles dans l’application Hue.

     

    Par exemple, les utilisateurs pourront demander à leurs interrupteurs et capteurs d’agir différemment la fin de semaine, d’activer automatiquement une scène à la tombée de la nuit, peu importe l’heure, ou encore de lancer une scène particulière lorsqu’un système de divertissement commence à se synchroniser. Cette approche rend l’automatisation avancée accessible sans configuration manuelle complexe.

     

    Hue présente également en avant-première Sauvegarde et restauration (Back-up & Restore), une fonctionnalité développée en réponse à une demande de longue date des utilisateurs. Les propriétaires d’un Philips Hue Bridge ou d’un Bridge Pro pourront sauvegarder leurs paramètres dans le nuage Hue, notamment leurs lumières, accessoires, pièces, zones, scènes et automatisations. La restauration d’une configuration sauvegardée sera d’abord offerte aux utilisateurs du Bridge Pro.

     

    Une future intégration Sonos permettra également de nouvelles façons de contrôler l’audio à domicile à l’aide de certains interrupteurs Philips Hue, dont le Commutateur à cadran Tap (Hue Tap Dial Switch). Les utilisateurs pourront attribuer des favoris Sonos aux boutons, lire ou mettre en pause du contenu, régler le volume et passer à la piste suivante ou précédente, le tout sans ouvrir une application.

     

    Philips Hue et Nanoleaf réunissent l’éclairage connecté

     

    Philips Hue annonce un partenariat avec Nanoleaf qui permettra l’intégration des panneaux lumineux Nanoleaf Shapes compatibles à l’écosystème Philips Hue grâce au module mural Philips Hue Wall Light Module.

     

    Les consommateurs pourront inclure les panneaux lumineux compatibles dans leurs scènes Hue, automatisations et expériences de divertissement afin de créer une ambiance lumineuse encore plus harmonieuse dans toute la pièce.

     

    Le module mural Philips Hue Wall Light Module est requis et sera vendu séparément.

     

    Encore plus de façons de donner vie au divertissement

     

    Philips Hue élargit sa gamme de produits de divertissement afin d’offrir des expériences d’éclairage synchronisées à un plus grand nombre d’utilisateurs, de téléviseurs et de configurations.

     

    La nouvelle caméra Philips Hue Play Screen Sync est une solution prête à l’emploi qui synchronise les lumières Hue compatibles avec le contenu affiché à l’écran. Grâce à une lentille œil-de-poisson et à un calibrage automatique, Screen Sync capte l’ensemble de l’image en temps réel et prolonge les couleurs dans la pièce au moyen d’effets lumineux dynamiques. Comme la technologie réagit directement à ce qui apparaît à l’écran, elle fonctionne avec les applications natives des téléviseurs intelligents, les chaînes de télévision ainsi que les appareils connectés par HDMI, peu importe la source.

     

    Pour les utilisateurs possédant une configuration HDMI, le nouveau Philips Hue Play HDMI sync box 4K offre l’expérience de synchronisation Philips Hue dans une solution simplifiée. Son format compact et sa connexion HDMI unique permettent de synchroniser facilement l’éclairage Hue avec du contenu de divertissement en 4K.

     

    Les utilisateurs pourront également synchroniser une bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play Gradient TV avec le boîtier Philips Hue Play HDMI sync box 4K ou la caméra Philips Hue Play Screen Sync par Bluetooth, sans nécessiter un pont Hue. En ajoutant un Hue Bridge ou un Bridge Pro, ils pourront étendre leur installation jusqu’à 10 luminaires afin de créer une expérience d’éclairage ambiophonique complète. 

     

    Une nouvelle génération de bandes lumineuses à dégradé Hue Play offre encore plus de flexibilité d’utilisation. Les bandes lumineuses à dégradé Hue Play et Hue Play Pro peuvent être coupées pour s’adapter à différentes tailles et configurations de téléviseurs. Pour la première fois, la gamme comprendra également une version conçue pour les téléviseurs allant jusqu’à 100 pouces.

     

    Une nouvelle façon de vivre Rapides et dangereux à la maison

     

    À l’occasion du 25e anniversaire du premier film Rapides et dangereux, Philips Hue propose une collaboration immersive qui transporte l’énergie de la franchise directement dans le salon.

     

    Grâce à l’éclairage de divertissement Philips Hue, les spectateurs peuvent synchroniser leurs lumières et vivre chaque poursuite, chaque virage et chaque moment palpitant sous un tout nouvel éclairage. À mesure que l’action se déploie à l’écran, les lumières Hue compatibles prolongent l’expérience dans toute la pièce pour une immersion accrue.

     

    Cette collaboration souligne l’héritage durable de Rapides et dangereux tout en démontrant comment Philips Hue peut transformer un salon en un environnement de divertissement pour intensifier le moment. L’édition 4K Ultra HD du 25e anniversaire de Rapides et dangereux est offerte dès maintenant avec Dolby Vision et Dolby Atmos.

     

    Un éclairage axé sur le design pour les intérieurs contemporains

     

    La gamme d’éclairage décoratif s’agrandit pour l’intérieur et l’extérieur, avec des produits qui allient contrôle intelligent, matériaux haut de gamme et design distinctif.

     

    Le nouvel éclairage flexible Philips Hue Liane 360° utilise une technologie optique avancée afin de produire une lumière continue sur toute sa circonférence. Sa conception flexible permet de l’installer autour de murs, de meubles ou d’éléments architecturaux pour créer des ambiances discrètes ou des effets visuels audacieux. La technologie Philips Hue OmniGlow assure un dégradé uniforme et diffus qui intègre la lumière au décor.

     

    La collection primée Philips Hue Signe s’enrichit avec de nouveaux modèles, la suspension Signe Pendulum et la lampe sur pied Signe Pole. Inspirés de l’éclairage architectural, ces luminaires sculpturaux combinent des profils ultraminces, des matériaux haut de gamme et une lumière à dégradé diffus. Ils s’intègrent naturellement aux intérieurs contemporains tout en contribuant à définir les espaces.

    Les gens veulent que leur maison reflète leur personnalité, leurs habitudes et leur mode de vie. Nos plus récentes innovations leur offrent davantage de liberté pour créer ces expériences grâce à des logiciels intelligents, à de nouvelles façons de combiner divertissement et éclairage, ainsi qu’à des produits soigneusement conçus. En rendant l’éclairage intelligent plus intuitif et mieux intégré au quotidien, nous aidons les gens à créer des espaces qui leur ressemblent vraiment.”

     

    Marco Merolla,
    Chef de l’unité d’affaires, Éclairage connecté grand public, Signify 

    Disponibilité au Canada 

     

    Les produits et fonctionnalités suivants seront offerts au Canada à compter de l’automne 2026.

     

    Logiciels

    • Les comportements IA personnalisés seront offerts au début octobre aux utilisateurs du Bridge Pro dans les langues prises en charge, dans le cadre d’une mise à jour logicielle. 
    • Sauvegarde et restauration est actuellement en développement et sera offerte dans une future mise à jour logicielle. 
    • L’intégration Sonos sera déployée dans une future mise à jour prévue en novembre.

     

    Divertissement

    À compter du 3 septembre 2026 :

     

    • Synchronisation sans pont (Bridgeless sync) qui requiert le boîtier Philips Hue Play HDMI sync box 4K et une bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play Gradient, ou la caméra Philips Hue Play Screen Sync avec une bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play Gradient. 
    • Philips Hue Play Screen Sync, à partir de 169,99 $. 
    • Boîtier de synchronisation Philips Hue Play HDMI 4K, à partir de 209,99 $. 
    • Philips Hue x Nanoleaf Wall Light Module, 59,99 $.

     

    À compter du 15 septembre 2026 :
     

    • Bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play Pro, offerte en formats de 65 et 100 pouces et en différentes longueurs, à partir de 249,99 $.

     

    À compter du 6 octobre 2026 :

     

    • Bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play de 85 pouces, 209,99 $.

     

    Design

    À compter du 3 septembre 2026 :
     

    • Philips Hue Liane 360° Rope Light, à partir de 559,99 $.

     

    À compter de la fin octobre 2026 :
     

    • Suspension Philips Hue Signe Pendulum et lampe sur pied Philips Hue Signe Pole, à partir de 399,99 $.
    • Bande lumineuse extérieure Philips Hue OmniGlow, à partir de 309,99 $, offerte en plusieurs longueurs.

    A propos de Signify

     

    Signify (Euronext : LIGHT) est le chef mondial de l’éclairage pour les professionnels et les consommateurs. Nous sommes fiers d’offrir au marché les meilleures marques d’éclairage au monde, notamment Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics et bien d’autres. Nos produits avancés, nos systèmes connectés et nos services permettent de libérer le potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus lumineuses et un monde meilleur.

     

    En 2025, nous avons réalisé des ventes de 5,8 milliards d’euros, comptions environ 27 000 employés et étions présents dans plus de 70 marchés. Nous faisons partie de l’indice Dow Jones Sustainability World Index, avons obtenu une cote « A » du CDP pour notre performance et notre transparence en matière climatique, et détenons la cote Platine d’EcoVadis.

     

    Les nouvelles et mises à jour de Signify sont disponibles dans la section Salle de presse, ainsi que sur LinkedIn et Instagram. Les renseignements destinés aux investisseurs se trouvent dans la section Relations avec les investisseurs.

    Meydan Bridge

    Plus de communiqués de presse

    • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2026

      octobre 23, 2026

      Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2026

    • Signify reçoit la médaille Platine d’EcoVadis avec son meilleur score à ce jour

      septembre 29, 2026

      Signify reçoit la médaille Platine d’EcoVadis avec son meilleur score à ce jour

    • Philips Smart Lighting lance Screen Sync

      septembre 10, 2026

      Philips Smart Lighting lance Screen Sync