Schweiz - Deutsch

Vernetzung mit weiterer Heimelektronik leicht gemacht


Philips Hue unterstützt externe Software-Entwickler bei der Programmierung neuer Apps

März 14, 2013

Ein neues Software-Entwicklerprogramm für Hue, den App-gesteuerten LED-Lampen zur Wohnraumbeleuchtung, gibt es jetzt von Philips. Mit der Veröffentlichung der Schnittstelle für Anwendungsprogrammierung (application programming interface; API) und der Dokumentation von Hilfestellungen in einem iOS Software Developer Kit (SDK) bestärkt das weltweit führende Lichtunternehmen sein Engagement für „Open Innovation“: Es unterstützt die Entwicklergemeinschaft aktiv bei der Programmierung von Hue. Das System kann mit einer Vielzahl anderer Geräte kommunizieren und zukünftige Anwendungen (Apps) werden bisher ungeahnte Funktionen ermöglichen. Die Entwicklerplattform von Philips Hue steht unter developers.meetHue.com bereit.

 

Mit dem Software-Entwicklungsprogramm startet Philips eine Initiative zur „offenen“ Weiterentwicklung des weltweit ersten webfähigen LED-Heimbeleuchtungssystems. Externe Entwickler haben bereits Apps entwickelt, die Hue mit Musik verbinden und so eine Licht- und Klangumgebung schaffen, in der sich das Licht mit dem Rhythmus der Musik verändert. Andere Entwickler haben Apps zur Zeitschaltung entwickelt, die mit dem Kalender des Computers oder des Smartphones verknüpft sind.

 

„Die Reaktionen der Entwicklergemeinschaft auf Philips Hue waren überwältigend. Kunden und Nutzer wissen am besten, welche Funktionen sie vom System wirklich wollen und brauchen. Indem wir ihnen ermöglichen, die Anwendungen dafür selbst zu erstellen, revolutionieren wir die Lichtbranche“, so Kevin Toms, SDK-Designer und Developer Advocate der Hue Software-Entwicklerplattform. „Schon jetzt hat Hue eine digitale Revolution der Heimbeleuchtung angestossen. Gleichzeitig ist Hue ein bedeutender Schritt auf dem Weg zu einem automatisierten, vernetzten Zuhause. Hue integriert sich in die digitale Welt und erleichtert unser Leben.“

 

Dank der standardisierten „Machine-to-Machine“-Sprache ZigBee können die Hue-Lampen nicht nur miteinander, sondern potenziell auch mit anderen ZigBee-basierten Geräten wie beispielsweise Bewegungsmeldern oder Thermostaten kommunizieren. Gleichzeitig bieten sie eine grosse Signalbreite und verbrauchen wesentlich weniger Energie als herkömmliche WLAN-Systeme. Die Software-Updates für die Lampen werden automatisch über die Bridge und die Lampen selbst durchgeführt. Die für das System entwickelten weiteren Apps sind über die verschieden App-Shops oder meetHue.com erhältlich. Dies macht es einfach und intuitiv, Hue mit neuen Anwendungen zu aktualisieren.

 

Die offizielle Hue-App von Philips beinhaltet bereits eine Vielzahl vorprogrammierter Beleuchtungseinstellungen, so auch die auf der Philips Forschung beruhenden „biologisch wirksamen Lichtrezepte“. Diese vorprogrammierten Lichtszenarios liefern die jeweils optimale Lichttemperatur und Helligkeit zum Entspannen, Lesen, Konzentrieren oder Energie tanken. Das einfache Anpassen der Lichtfarbtemperatur hat sich übrigens vor allem für Fotografen als sehr populäre Anwendung herausgestellt.

 

Philips wird auch die offizielle Hue-App stetig erweitern. Neue Funktionen im Bereich Zeitschaltung und Geofencing folgen in den nächsten Monaten. Entwickler, die Fragen zur Programmierung mit Hue haben, können dem Entwicklerforum unter developers.meetHue.combeitreten. Hier bietet Kevin Toms, Software-Designer und Developer Advocate technische Unterstützung. Ausserdem ist er auch über Twitter erreichbar: philipsHuedev.

Lichtsteuerung zu Hause
Starterpacket
Datenblatt

Weitere Informationen für Journalisten

Philips AG Schweiz

Unternehmenskommunikation

Suzy Chisholm

Allmendstrasse 140

8027 Zürich

Telefon: 044 488 29 05

Mobile: 079 238 74 46

E-Mail: suzy.chisholm@signify.com

Über Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 118.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Ausserdem ist Philips einer der führenden Anbieter von Rasierern für Männer, mobilen Entertainmentprodukten und für die Zahnpflege. Mehr über Philips im Internet: www.philips.ch