Schweiz - Deutsch

Philips Ecomoods Boomerang


Kreatives Licht für das Zuhause

April 15, 2012

Die jüngste Ergänzung im bewährten Ecomoods-Leuchtenprogramm ist der pfiffige “Boomerang”. Er bietet Konsumenten neben solider Qualität einen weiteren konkreten Mehrwert: Das Boomerang-Leuchtenkonzept lädt geradezu zur kreativen Lichtgestaltung ein und wird damit dem Wunsch vieler Anwender gerecht, ihrem Wohnumfeld über die Einrichtung hinaus eine ganz persönlichen Note zu verleihen. Gleich einem Lichtpuzzle lassen sich die abgewinkelten Einzelleuchten an Wand oder Decke vielfältig kombinieren und zusammensetzen, so dass unterschiedliche geometrische Formen entstehen. Sie zeigt auf einfache Weise, dass Licht im Wohnraum mehr kann, als „Hellmachen“.

 

Stilvoll sparen

Als Lichtquelle dienen dem Ecomoods Boomerang je zwei 11-Watt-Kompaktleuchtstofflampen. Ihr weiches, warmweisses Licht schafft ein behagliches Lichtambiente und spart bis zu 80 Prozent Energie. Die durchschnittliche Lampenlebensdauer beträgt 13'000 Stunden. Bei einem Lampenwechsel bleibt das Betriebsgerät in der Leuchte. Die Durchgangsverdrahtung erleichtert die sichere elektrische Verbindung einzelner Leuchten. Der Ecomoods Boomerang ist ab Mai im Handel zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 159 Franken pro Element erhältlich.

              

Energiesparen und Lichtambiente

 

Ecomoods-Leuchten, wie die Boomerang, zeigen, dass individuelles Lichtdesign für zu Hause kein unbezahlbarer Luxus ist. Ob für Decke, Wand oder Garten, als Stehleuchte oder Strahler – Philips Ecomoods-Leuchten machen immer eine gute Figur, wenn es um energiesparende aber dennoch stilvolle Beleuchtung in Haus und Garten geht. Sie verbinden moderne Lichttechnik auf Basis von energiesparenden

Lampen mit ansprechenden Leuchtenformen ideal miteinander und schaffen mit weichem, warmweissen Licht ein angenehmes Wohnambiente.

Bildmaterial

Weitere Informationen für Journalisten:

Philips AG

Suzy Chisholm

Telefon: +41 44 488 29 05

Mobile: +41 79 238 74 46

Email: suzy.chisholm@signify.com

Über Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 100 Ländern weltweit etwa 122'000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 22,6 Milliarden Euro im Jahr 2011 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Ausserdem ist Philips führender Anbieter von Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten.