Österreich - Deutsch

Philips erschafft eine Welt, in der Beleuchtungssysteme Menschen, Orte und Geräte verbinden


Das Unternehmen präsentiert neue vernetzte Lösungen für zu Hause, den Einzelhandel, Büros und Städte.

März 31, 2014

Frankfurt – Philips, Weltmarktführer bei Beleuchtung, hat heute mit der Markteinführung neuer „Connected Lighting“-Systeme für zu Hause, Geschäfte, Büros und Städte seine Führungsposition bei LED-Beleuchtung unterstrichen. Nachdem Philips die Entwicklung energieeffizienter LED-Beleuchtung maßgeblich vorangetrieben hat, beschäftigt sich das Unternehmen nun intensiv damit, Beleuchtung in eine vollständig digitalisierte Welt zu transformieren. Die digitalen Systeme verbinden Menschen, Orte und Geräte zu Hause, bei der Arbeit und in Städten überall auf der Welt. Vorgestellt werden die neuen Technologien auf der Light+Building in Frankfurt, der Weltleitmesse für Beleuchtungs- und Gebäudetechnik.

 

„Wir verändern auf dramatische Weise, wie Menschen Licht zu Hause, bei der Arbeit und in ihren Städten erleben und nutzen“, meint Eric Rondolat, CEO von Philips Lighting. „Mit der vernetzten LED-Beleuchtung sehen wir eine Zukunft voraus, in der Beleuchtungsinnovationen nahtlos mit intelligenten Steuerungen, Netzwerken, Geräten und Apps zusammenarbeiten, um die Lebensbedingungen positiv zu beeinflussen und zu verbessern und neue Geschäftsmöglichkeiten zu eröffnen.“

 

Vernetztes Zuhause

Philips erweitert hue, sein persönliches kabelloses Beleuchtungssystem. Das Unternehmen präsentierte hue Lux, eine hue-Lampe für rein weißes Licht, die sich vollständig per Smartphone oder Tablet-PC steuern lässt. hue Lux ist mit vorhandenen hue-Apps und -Hardware kompatibel und damit eine intelligente Lösung für die Allgemeinbeleuchtung in unterschiedlichen Weißtönen für zu Hause.

 

Mit einer Verschmelzung der Welten von Licht, Kunst, Technologie und Ambiente hat Philips die weltweit ersten 3D-gedruckten hue-Leuchten in zwei spektakulären Designs präsentiert. Die mittels 3D-Druck erzeugten und gefertigten Leuchten enthalten ein hue-LED-Modul und sind über ein Smartphone oder Tablet-PC steuerbar.

 

Vernetzte Büros

Philips hat das weltweit erste vollständig vernetzte Beleuchtungssystem für Büros vorgestellt, mit dem Angestellte ihr persönliches Arbeitsplatzlicht per Smartphone steuern können. Gebäudemanager erhalten neue Einblicke in die Gebäudenutzung. In dieses intelligente Beleuchtungssystem lassen sich Sensoren integrieren, um anonyme Belegungs- und Klimatisierungsdaten für ein effizienteres Gebäudemanagement und Energieeinsparungen bereitzustellen. Gleichzeitig bietet es Büroangestellten mehr Kontrolle über ihre Großraumbüroumgebung und sorgt so für mehr Komfort und Produktivität.

  

Vernetzte Städte

CityTouch LightWave ist ein Philips Beitrag, um Städte sicherer, lebenswerter und energieeffizienter zu machen. Es ist ein neues Beleuchtungs-Telemanagementsystem, mit dem sich Straßenleuchten über drahtlose GPRS-Netzwerke, anstatt lokaler RF-Netzwerke, direkt mit einem entsprechenden Beleuchtungssteuerungssystem vernetzen lassen. Dies ermöglicht den zügigen und kostengünstigen Einsatz vernetzter Straßenbeleuchtung, um den lokalen Anforderungen nach mehr Energieeffizienz und besserer Beleuchtungskontrolle nachzukommen.

 

Neue kultige LED-Lampe

Weitere Philips-LED-Innovationen auf der Light+Building reichen von einer lichtemittierenden Bürodecke, die den natürlichen Biorhythmus unterstützt, bis hin zur klassisch eleganten Philips Clear 40W-äquivalenten LED-Lampe. Sie vereint die kultige Schönheit der klaren Glühlampe mit der LED-Technologie des 21. Jahrhunderts und bietet 85 Prozent Energieersparnis gegenüber herkömmlichen Glühlampen.

Philips CityTouch - Intelligente Stadtbeleuchtung

Philips Clear 40W-äquivalente LED-Lampe

Weitere Informationen nur für Journalisten:

Martha Salaquarda, MA

Philips Austria, Konzernkommunikation
Euro Plaza, Kranichberggasse 4,
A-1120 Wien

Tel: +43/1/60101-1277

Fax: +43/1/60101-3000

Email: martha.salaquarda@signify.com


Über Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 114.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at 

.