Österreich - Deutsch

Janet Echelmans Licht-Installation 1.26 erstmals in Europa


Professional Lighting Solutions

Dezember 19, 2012

Spektakuläre LED-Lichtskulptur in Amsterdam

Philips und die amerikanische Künstlerin Janet Echelman präsentierten gemeinsam die Lichtskulptur „1.26“ in Amsterdam. Es war das erste Mal, dass die spektakuläre LED-Installation in Europa zu sehen war. Das bis zu 70 Meter große räumliche Lichtbild war einer der Höhepunkte des jüngsten Amsterdamer Kulturfestivals „Licht und Wasser“, das vom 7. Dezember 2012 bis zum 20. Januar 2013 stattfand. In diesem Zeitraum schwebte „1.26 Amsterdam“ vor dem Opernhaus Het Muziektheater – direkt über dem namens- und identitätsstiftenden Fluss Amstel.

 

Echelmans 1.26 ist von NASA-Labordaten inspiriert, die am 27. Februar 2010 vom Erdbeben in Chile aufgezeichneten wurden. Der Wissenschaftler Richard Gross hat berechnet, dass das Beben die Erdachse um einige Zentimeter mit der Folge verschoben hat, dass die Tage seither um etwa 1,26 Mikrosekunden kürzer sind. Dem Erdbeben folgte ein Tsunami, den Forscher der NOAA (United States National Oceanographic and At-mospheric Administration) in einem 3D-Modell nachgebildet haben. Dieses Tsunami-Modell ist die formgebende Grundlage der Lichtskulptur.

 

Die Skulptur wurde ursprünglich vor dem Denver Art Museum zur Feier der ersten „Biennial of the Americas 2010“ installiert. Im Jahr darauf reiste die Lichtskulptur nach Sydney (Australien). Dort schwebte sie neben der historischen Town Hall über der meistbefahrenen Verkehrskreuzung des Kontinents. Das Debüt in Europa ist nun die dritte Station von 1.26. Rogier van der Heide, Chief Design Officer Philips Lighting: „Philips und Janet Echelman teilen die Leidenschaft für Licht als Medium der Kunst. Wir leben in einer Welt, in der Technologie, Design und Kunst immer mehr verschmelzen. Zugleich wachsen die Möglichkeiten Licht zu nutzen und das Interesse an der Kultur des Lichts.“

 

Janet Echelman verwendet für ihre dynamischen Lichtinstallationen LED-Scheinwerfer ColorReach Powercore von Philips Color Kinetics. Es ist ein intelligentes LED-Flutlichtsystem, das zur großflächigen Illumination städtischer Architektur entwickelt wurde. Es kombiniert innovative LED-Lichttechnologie mit digitaler Regelelektronik und erschließt Anwendern völlig neue Möglichkeiten, ganze Gebäude oder Bauwerke mit Lichteffekten per Knopfdruck visuell hervorzuheben oder optisch zu transformieren.

 

ColorReach Powercore
Die ColorKinetics ColorReach-Scheinwerfer sind sehr geeignet, um ein großes Objekt von solchen Dimensionen mit Millionen von Farben und Farbeffekten brillant und farbdynamisch zu inszenieren. Ohne den umständlichen Einsatz von Filtern oder mechanischen Farbwechslern. Stattdessen werden anwendungsbezogene Sekundärstreulinsen verwendet, mit denen sich die Lichtwirkung des Systems flexibel an die unterschiedlichsten Anforderungen jeder einzelnen Applikation einstellen lässt. Das robuste Leuchtengehäuse mit der Schutzart IP66 ermöglicht die Installation auch in schwierigen Umgebungsbedingungen Mit einer Lichtleistung von bis zu mehr als 4.000 Lumen ist ColorReach Powercore für eine bis zu 122 Meter große Projektionsfläche geeignet. Die intelligente Nutzung von Energie und die Verringerung von Anlagenbetriebskosten stehen dabei neben den eindrucksvollen visuellen Effekten im Mittelpunkt.

 

Über Janet Echelman
Die Lichtkünstlerin Janet Echelman schafft monumentale, fluide Skulpturen, die mit Umgebungskräften wie Wind, Wasser und Sonnenlicht interagieren und den urbanen Luftraum „umformen“. In Indien verwendete Echelman Fischernetze, um eine voluminöse Installation zu kreieren, die ganz ohne schwere, massive Baumaterialien auskommt. Die Künstlerin entwirft ihre Projekte in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und anderen Experten wie beispielsweise Weltraumingenieuren und Architekten.

In Denver

Janet Echelmans Lichtskulptur 1.26 in Denver, Colorado (USA), 2010

In Sydney

Janet Echelmans Lichtskulptur 1.26 in Sidney (Australien), 2011
Erdbeben Datenanimation - Screenshot

Download Presseinformation

Download Presseinformation
Download Presseinformation

Weitere Informationen nur für Journalisten:

Martha Salaquarda, MA

Philips Austria, Konzernkommunikation
Triester Straße 64,
A-1100 Wien

Tel: +43/1/60101-1451

Email: martha.salaquarda@signify.com

Über Philips

Royal Philips Electronics, mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 122.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2011 einen Umsatz von 22,6 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter von Rasierern für Männer, mobilen Entertainmentprodukten und für die Zahnpflege.

Mehr über Philips im Internet: www.philips.at