France - Français

Efficacité énergétique, agissons maintenant !

 

31 octobre 2022

L'éclairage LED connecté contribue à faire face aux crises énergétique, climatique et économique.

 

Toutes les villes européennes, quelle que soit leur taille, sont confrontées au problème suivant : les bâtiments, les rues et les services municipaux ne sont pas encore assez écologiques ou efficaces pour faire face aux crises énergétique, climatique et économique auxquelles elles sont confrontées actuellement.

 

De nombreuses initiatives sont déjà en place pour développer les sources d'énergie renouvelables et les infrastructures connectées dont les villes ont besoin, mais la portée et le rythme de ces programmes sont loin d'être à la hauteur des transformations nécessaires.

 

"La transition des sources d'énergie a fait l'objet d'une grande attention et reste une priorité massive, mais les acteurs réalisent que la situation a pris du retard et qu'il faudra du temps pour fournir de l'énergie verte.", explique Alice Steenland, directrice de la stratégie et du développement durable et membre de l'équipe dirigeante de Signify.

Nous nous concentrons donc de plus en plus sur la manière de gérer la demande."

 

L'amélioration de l'efficacité énergétique est au cœur de ces préoccupations. L'éclairage LED connecté, qui permet de réduire la consommation d'énergie liée à l'éclairage de 80 % par rapport aux autres solutions, peut jouer un rôle majeur à cet égard, tant pour répondre aux besoins d'efficacité énergétique à court terme que pour améliorer la qualité de vie et préserver l'environnement à long terme.

 

Le passage de tous les points lumineux des 27 États membres de l'UE à la technologie LED, par exemple, permettrait d'économiser 65,1 milliards d'euros en coûts énergétiques et de réduire les émissions de CO2 de 50,9 millions de tonnes, soit l'équivalent des émissions annuelles de près de 20 millions de véhicules ou de plus de 184 centrales au charbon.

 

En outre, les économies d'énergie annuelles réalisées en remplaçant tous les points lumineux de l'UE par des LED permettraient de charger 55 millions de voitures électriques ou d'alimenter 47 millions de pompes à chaleur, ce qui répondrait respectivement à la demande de transport et à la hausse des coûts énergétiques.

Au niveau national, les chiffres sont tout aussi convaincants. Un passage complet à l'éclairage LED en Allemagne entraînerait des économies d'énergie équivalentes à la quantité totale d'électricité que le pays produit à partir du gaz russe. Quant à la France, ce passage permettrait d'économiser l'équivalent de 70 % de l'électricité produite par l'ensemble des combustibles fossiles.

 

Il est donc tout aussi important, voire plus, de se concentrer sur ce que les municipalités sont en mesure d'accomplir dans ce domaine. Comme l'explique Harry Verhaar, responsable des affaires publiques et gouvernementales mondiales chez Signify, "Au niveau national, nous avons besoin d'engagements et de calendriers pour la neutralité carbone, mais la véritable réduction des émissions et la véritable mise en œuvre doivent se faire au niveau des collectivités".

 

Ainsi, le basculement vers les LED permettrait d'économiser suffisamment d'électricité pour recharger près de 60 000 voitures par an dans une grande ville métropolitaine, et environ 10 000 dans une ville de taille moyenne. Des scénarios comme ceux-ci démontrent que la somme de nombreux projets à petite échelle pourrait avoir un impact énorme dans un pays ou une région.

 

"Certaines villes ont peut-être le sentiment que remplacer les infrastructures avant la fin de leur durée de vie est en quelque sorte une fausse économie, or c'est plutôt l'inverse", déclare M. Verhaar.

En ne remplaçant pas ces équipements dès aujourd'hui, vous finirez par payer deux fois : une fois pour une énergie beaucoup plus chère et une nouvelle fois par la suite, au moment où il faudra les remplacer."

Exploiter l'énorme potentiel de l'efficacité énergétique est une solution gagnante pour l'Europe. Elle permettra de réduire considérablement les émissions de carbone, de faire des économies importantes sur les factures d'énergie des villes, des consommateurs et des entreprises, de réduire la dépendance à l'égard des importations de gaz et de libérer des ressources qui pourront être utilisées pour électrifier les systèmes de chauffage et les transports.

 

Le moment est venu pour les municipalités d'agir en faveur de l'efficacité énergétique. Le passage de l'éclairage conventionnel à haute efficacité énergétique à l'éclairage LED et LED connecté est une opportunité à saisir pour toutes les villes, quelle que soit leur taille. Prendre des mesures immédiates contribuera à mettre l'Europe sur la trajectoire définie par le pacte vert européen. Si vous mettez en balance les avantages potentiels et les crises actuelles, il est indispensable d'agir.

Passez à l'action dès aujourd'hui. Pour en savoir plus, cliquez ici

A propos de l'auteur:

Jonathan Weinert

Jonathan Weinert

IoT et éclairage connecté, Signify

A propos de Signify

 

Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur commerciale et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. Avec un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2021, nous comptons environ 37 000 employés et sommes présents dans plus de 70 pays. Nous libérons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus brillantes et un monde meilleur. Nous avons atteint la neutralité carbone en 2020, nous figurons dans le Dow Jones Sustainability World Index depuis notre introduction en bourse depuis quatre années consécutives et nous avons été nommés Industry Leader en 2017, 2018 et 2019. Vous trouverez des actualités de Signify sur notre Newsroom, Twitter, LinkedIn and Instagram. Les informations destinées aux investisseurs sont disponibles sur la page des relations avec les investisseurs.

Meydan Bridge

Plus d’articles

  • La durabilité fait partie intégrante de la culture d'entreprise

    juillet 18, 2023

    La durabilité fait partie intégrante de la culture d'entreprise

  • Eclairez mieux, consommez moins

    janvier 11, 2021

    Eclairez mieux, consommez moins

  • Eclairage LED : une solution nécessaire pour répondre aux enjeux climatiques

    mai 12, 2023

    Eclairage LED : une solution nécessaire pour répondre aux enjeux climatiques