« En développant des produits et systèmes gérables et réglables à travers l'Internet of Things (IoT), Philips Lighting jette les bases de la ville dite intelligente », explique Stefaan Note, Director Public & Sports Philips Lighting Belgium. « Nous nous engageons à 100 % dans la durabilité et souhaitons garantir une qualité de vie élevée aux habitants de la ville à travers l'échange de données et la simplification des technologies. »
Des solutions globales pour les villes et municipalités
L'éclairage LED est synonyme de qualité et économies, mais les technologies les plus récentes permettent également d'instaurer des ambiances de travail confortables dans les bâtiments des villes, d'aménager les rues et les places de manière plus efficace et sûre et de vivre plus intensément les activités sportives :
- Gérer l'éclairage de la voie publique à distance
Dans une ville « intelligente », l'éclairage de la voie publique peut être surveillé, réglé et géré à distance. Philips CityTouch est un système de commande numérique pouvant être appliqué tant à l'éclairage de la voie publique qu'à l'éclairage architectural des bâtiments et monuments. La Grand Place d'Anvers en est un parfait exemple. Une interface web permet de réduire l'intensité, de détecter les interférences et d'effectuer un réglage actif à distance. L'énergie est ainsi consommée de manière plus économe et les frais de maintenance s'en trouvent réduits. En outre, cette même flexibilité du système permet de créer des ambiances spéciales dans la ville en fonction des évènements qui s'y tiennent.
- Éclairage intelligent pour « la nouvelle façon de travailler »
Une ville intelligente ne se limite pas à appliquer un éclairage intelligent dans la rue : elle l'utilise également dans les bâtiments de la ville. À Malines, un dispositif d'essai a ainsi été construit pour illustrer le concept de lieu de travail moderne pour les collaborateurs. La ville a ainsi choisi, dans les trois années à venir, de faire le grand pas vers « La nouvelle façon de travailler ». Les espaces de travail seront examinés et réaménagés en profondeur pour répondre à différents nouveaux besoins, dont l'éclairage pour lequel Malines a collaboré avec Philips Lighting.
Bart Somers, bourgmestre de Malines, explique : « En 2011, Malines fut la première ville de Flandre à opter résolument pour la technologie LED pour l'éclairage public du centre-ville. Notre ville a d'ailleurs été récompensée avec le "Agoria Smart City Technology Award 2015". À la fin de l'année dernière, nous sommes allés encore un peu plus loin en lançant un projet pilote dans nos bâtiments, avec éclairage LED flexible offrant la gradation et la détection de présence, ainsi que la possibilité de programmation à distance. L'objectif est de rendre plus efficace la consommation d'énergie, mais également d'offrir au personnel de la ville un environnement de travail plus éclairé et donc plus agréable. »
- Le sport dans une condition parfaitement «éclairée »
Philips Lighting a également conçu des systèmes LED innovants pour les terrains et salles de sports municipaux. Les clubs de sports peuvent par exemple, tirer profit de la durabilité dans la salle de sport. La municipalité a investi dans de nouvelles installations sanitaires, en faisant remplacer et en isolant à Knesselare le toit tout entier de la salle et en l'équipant d'un éclairage LED peu énergivore. Le nouvel éclairage est synonyme de confort lumineux accru pour les sportifs et d'une consommation d'énergie réduite de moitié, en plus de diminuer au minimum les frais de maintenance (nul besoin de remplacer les lampes de grande hauteur). La nouvelle installation est par ailleurs équipée d'un système de commande d'éclairage intelligent. Avec Philips PerfectPlay, les niveaux d'éclairage peuvent être réglés et gérés à distance au moyen d'un écran tactile, en fonction de la discipline sportive, offrant des économies d'énergie supplémentaires.
Philips Lighting repousse également les obstacles à la cohabitation durable. L'adoption de l'éclairage LED contribue à une politique financière saine, où les villes et municipalités peuvent économiser 40 à 70 % (avec ou sans gradation) sur leur facture énergétique. À travers des modèles de financement et commerciaux tels que « Light as a Service », permettant de payer uniquement la lumière consommée, les villes et municipalités peuvent investir immédiatement dans un meilleur éclairage. En décembre de l'année dernière, la ville de Courtrai a annoncé un tout nouveau concept de Circular Lighting. La ville achète l'éclairage en tant que service, tandis que Philips Lighting reste propriétaire de l'installation d'éclairage et s'engage à trouver une nouvelle destination à l'éclairage au terme de la période d'utilisation.
Pour plus d'informations, visitez le Philips Lighting stand lors du Salon des Mandataires, les 16 et 17 février à Wallonie Expo S.A., Parc d’Activités du WEX , Rue des Deux Provinces 1, Marche-en-Famenne.