Breitband-Datenübertragung ohne Einschränkungen bei der Lichtqualität

    Datenübertragung mit LiFi

     

    Light Fidelity oder LiFi ist eine Technologie, die bei qualitativ hochwertiger LED-Beleuchtung auch eine schnelle Breitband-Internet-Verbindung durch Lichtwellen ermöglicht.

     

    Wir alle möchten gerne vernetzt sein, überall und rund um die Uhr. Doch aufgrund der täglich wachsenden Anzahl an vernetzten Geräten wird es im Funkfrequenzbereich allmählich eng. Es kommt zunehmend zu Engpässen sowie Netzüberlastungen und manchmal ist die Nutzung von WLAN nicht geeignet oder unzulässig. Hier kommt LiFi ins Spiel.

     

    Im Gegensatz zu WLAN (WiFi), das Funkwellen nutzt, arbeitet LiFi für die drahtlose Datenübertragung mit dem breiteren Spektrum der Lichtwellen.

     

    Mit LiFi-fähigen Leuchten von Signify erhalten Sie hervorragende Lichtqualität sowie eine sichere und stabile Zwei-Wege-Breitbandverbindung mit 30 MB pro Sekunde. Das genügt, um einen Videoanruf zu tätigen und zwei HD-Filme gleichzeitig herunterzuladen und abzuspielen.

    So funktioniert es

     

    Zwei Schritte.

     

    1)     Schließen Sie ein Ethernet-Kabel an Ihre LiFi-Leuchte von Philips an, um diese zu Ihrem Wireless-Router zu machen. Das Licht wird mit einer für das menschliche Auge nicht wahrnehmbaren Geschwindigkeit moduliert und stellt eine zuverlässige Verbindung bereit, über die Daten übertragen werden.

     

    2)     Das modulierte Licht wird durch einen LiFi USB-Dongle erkannt, der in dem USB-Anschluss Ihres Notebooks oder Tablets steckt. Dieser LiFi USB-Dongle sendet die Daten über eine Infrarotverbindung an die Leuchte zurück. 

     

    LiFi-Video ansehen ›

     

    Anwendungsbereiche

     

    Unser LiFi eignet sich besonders für den Einsatz in Banken, Schulen, Behörden, im Gesundheitswesen und in der Industrie. Und überall dort, wo WLAN-Signale kaum oder gar nicht erreichbar sind. LiFi bietet eine sichere, persönliche Verbindung für jeden, der großen Wert auf Datenschutz legt.

    LiFi für Unternehmen
    Unternehmen
    LiFi für Behörden
    Behörden
    LiFi für die Industrie
    Industrie
    LiFi für das Gesundheitswesen
    Gesundheitswesen

    Vorteile


    Bei Signify machen wir keine Kompromisse bei der Lichtqualität.

     

    Die Vorteile von LiFi:

     

    •     Alternative Verbindung
      LiFi eignet sich ideal für Bereiche, in denen Funkfrequenzen stören können (z.B. Krankenhäuser, Fabriken und Schulen) oder wo es nur schwache oder gar keine WLAN-Signale gibt (z. B. Gebäude mit mehreren Mietern, Orte unter der Erde).

     

    •     Garantierte zuverlässige Bandbreite
      Die Bandbreite von LiFi ist mehr als 1.000 Mal so groß wie das (von WLAN verwendete) Funkspektrum. Daher können zahlreiche smarte Geräte und mehrere Benutzer gleichzeitig verbunden werden. Und dank der nahtlosen Übergabe können sie sich zwischen den Leuchten frei bewegen, ohne die Internetverbindung zu verlieren.

     

    •     Sicher
      Im Gegensatz zu einem offenen WLAN-System kann Licht keine Wände durchdringen. Zur Herstellung einer LiFi-Verbindung muss sich Ihr Gerät im Lichtfeld der LED-Leuchte befinden und über einen personalisierten USB-Dongle verfügen. LiFi bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, die durch die selektive Autorisierung der USB-Dongles noch verstärkt wird.

     

    •     Skalierbar
      LiFi kann innerhalb des Lichtfelds einer LED-Leuchte durch bis zu 15 Benutzer genutzt werden.

     

     

    Bei Signify machen wir keine Kompromisse bei der Lichtqualität. Die Vorteile von LiFi:

     

    ·        Alternative Verbindung
    LiFi eignet sich ideal für Bereiche, in denen Funkfrequenzen stören können (z.B. Krankenhäuser, Farbiken und Schulen) oder wo es nur schwache oder gar keine WLAN-Signale gibt (z. B. Gebäude mit mehreren Mietern, Orte unter der Erde).

     

    ·        Zuverlässige Bandbreite
    Die Bandbreite von LiFi ist mehr als 1.000 Mal so groß wie das (von WLAN verwendete) Funkspektrum. Daher können zahlreiche smarte Geräte und mehrere Benutzer gleichzeitig verbunden werden. Und dank der nahtlosen Übergabe können sie sich zwischen den Leuchten frei bewegen, ohne die Internetverbindung zu verlieren.

     

    ·        Sicher
    ·Im Gegensatz zu einem offenen WLAN-System kann Licht keine Wände durchdringen. Zur Herstellung einer LiFi-Verbindung muss sich ihr Gerät im Lichtfeld der LED-Leuchte befinden und über einen personalisierten USB-Dongle verfügen. LiFi bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, die durch die selektive Autorisierung der USB-Dongles noch verstärkt wird.

     

    ·        Skalierbar
    LiFi kann innerhalb des Lichtfelds einer LED-Leuchte durch bis zu 15 Benutzer genutzt werden.

    Bei Signify machen wir keine Kompromisse bei der Lichtqualität. Die Vorteile von LiFi:

     

    ·        Alternative Verbindung
    LiFi eignet sich ideal für Bereiche, in denen Funkfrequenzen stören können (z.B. Krankenhäuser, Farbiken und Schulen) oder wo es nur schwache oder gar keine WLAN-Signale gibt (z. B. Gebäude mit mehreren Mietern, Orte unter der Erde).

     

    ·        Zuverlässige Bandbreite
    Die Bandbreite von LiFi ist mehr als 1.000 Mal so groß wie das (von WLAN verwendete) Funkspektrum. Daher können zahlreiche smarte Geräte und mehrere Benutzer gleichzeitig verbunden werden. Und dank der nahtlosen Übergabe können sie sich zwischen den Leuchten frei bewegen, ohne die Internetverbindung zu verlieren.

     

    ·        Sicher
    ·Im Gegensatz zu einem offenen WLAN-System kann Licht keine Wände durchdringen. Zur Herstellung einer LiFi-Verbindung muss sich ihr Gerät im Lichtfeld der LED-Leuchte befinden und über einen personalisierten USB-Dongle verfügen. LiFi bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, die durch die selektive Autorisierung der USB-Dongles noch verstärkt wird.

     

    ·        Skalierbar
    LiFi kann innerhalb des Lichtfelds einer LED-Leuchte durch bis zu 15 Benutzer genutzt werden.

    Bei Signify machen wir keine Kompromisse bei der Lichtqualität. Die Vorteile von LiFi:

     

    ·        Alternative Verbindung
    LiFi eignet sich ideal für Bereiche, in denen Funkfrequenzen stören können (z.B. Krankenhäuser, Farbiken und Schulen) oder wo es nur schwache oder gar keine WLAN-Signale gibt (z. B. Gebäude mit mehreren Mietern, Orte unter der Erde).

     

    ·        Zuverlässige Bandbreite
    Die Bandbreite von LiFi ist mehr als 1.000 Mal so groß wie das (von WLAN verwendete) Funkspektrum. Daher können zahlreiche smarte Geräte und mehrere Benutzer gleichzeitig verbunden werden. Und dank der nahtlosen Übergabe können sie sich zwischen den Leuchten frei bewegen, ohne die Internetverbindung zu verlieren.

     

    ·        Sicher
    ·Im Gegensatz zu einem offenen WLAN-System kann Licht keine Wände durchdringen. Zur Herstellung einer LiFi-Verbindung muss sich ihr Gerät im Lichtfeld der LED-Leuchte befinden und über einen personalisierten USB-Dongle verfügen. LiFi bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, die durch die selektive Autorisierung der USB-Dongles noch verstärkt wird.

     

    ·        Skalierbar
    LiFi kann innerhalb des Lichtfelds einer LED-Leuchte durch bis zu 15 Benutzer genutzt werden.

    Bei Signify machen wir keine Kompromisse bei der Lichtqualität. Die Vorteile von LiFi:

     

    ·        Alternative Verbindung
    LiFi eignet sich ideal für Bereiche, in denen Funkfrequenzen stören können (z.B. Krankenhäuser, Farbiken und Schulen) oder wo es nur schwache oder gar keine WLAN-Signale gibt (z. B. Gebäude mit mehreren Mietern, Orte unter der Erde).

     

    ·        Zuverlässige Bandbreite
    Die Bandbreite von LiFi ist mehr als 1.000 Mal so groß wie das (von WLAN verwendete) Funkspektrum. Daher können zahlreiche smarte Geräte und mehrere Benutzer gleichzeitig verbunden werden. Und dank der nahtlosen Übergabe können sie sich zwischen den Leuchten frei bewegen, ohne die Internetverbindung zu verlieren.

     

    ·        Sicher
    ·Im Gegensatz zu einem offenen WLAN-System kann Licht keine Wände durchdringen. Zur Herstellung einer LiFi-Verbindung muss sich ihr Gerät im Lichtfeld der LED-Leuchte befinden und über einen personalisierten USB-Dongle verfügen. LiFi bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, die durch die selektive Autorisierung der USB-Dongles noch verstärkt wird.

     

    ·        Skalierbar
    LiFi kann innerhalb des Lichtfelds einer LED-Leuchte durch bis zu 15 Benutzer genutzt werden.

    LiFi-fähige Leuchten

     

    LiFi kann ohne Beeinträchtigung der Lichtqualität in eine Beleuchtungsanlage mit Steuerungssystem integriert werden. In unsere LiFi-fähige Leuchten ist ein Modem mit Plug-and-Play-Konnektivität eingebaut.

     

    Wir haben einige unserer beliebtesten Leuchten LiFi-fähig gemacht, zum Beispiel die LED-Einbauleuchte Philips PowerBalance gen2 und das LED-Downlight Philips LuxSpace. Unsere LiFi-fähige und bildschirmarbeitsplatztaugliche LED-Einbauleuchte Philips PowerBalance gen2 ist ideal für Büros und Schulen, während das LED-Downlight Philips LuxSpace optimal für sichere LiFi-Zonen in u.a. Besprechungsräumen sorgt. Beide LiFi-fähigen LED-Leuchten sind auch perfekt für Krankenhäuser geeignet.

     

    Was macht LiFi von Signify so außergewöhnlich?

     

    Mit LiFi von Signify profitieren Sie doppelt: Sie erhalten eine hochwertige, energiesparende LED-Beleuchtung und eine sichere, stabile und schnelle Breitbandverbindung. Sie bekommen von uns alles, was Sie benötigen aus einer Lichtquelle und Modems mit USB-Access-Keys. Als Weltmarktführer für Beleuchtung nutzen wir unsere weitreichenden Erfahrungen für das Internet der Dinge und globale Aktivitäten, um diese richtungsweisende Technologie anbieten zu können. Mit LiFi von Signify entsteht eine neue Form der Vernetzung und eine neue, intelligente Form der Kommunikation.

    Wir würden gern von Ihnen hören