昕諾飛可見光通訊、植物照明與太陽能LED照明 引領創新顛覆多項產業應用

    2019年4月24日

     

    全球照明領導者昕諾飛(阿姆斯特丹歐洲證券交易所代碼:LIGHT)推出業界首創的創新照明技術,為各產業帶來更多應用與突破;植物照明運用不同的「光配方」提升蔬菜品質與產量,光通訊技術(LiFi)提供高速且安全的連網環境,太陽能照明則可達成環保與節能目標。

     

    昕諾飛從2012年起持續轉型,從傳統照明發展至LED創新應用,每年會投資約5%的銷售額於研發。這趟旅程讓昕諾飛得以探索照明的各種可能性。我們相信,光為智慧語言,可傳遞訊息,昕諾飛將持續致力於照明創新研發,引領節能LED產品、智慧連網照明系統和服務之發展。”


    台灣昕諾飛總經理暨全球副總裁余泳濤表示

    可見光通訊(LiFi)燈具:透過光傳輸的寬頻網路

    LiFi是雙向高速的無線通訊技術,利用可見光發射訊號,而非傳統的無線射頻技術。因此LiFi可在受到無線射頻干擾設備的地方(如醫院等)、無法收到WiFi 訊號或訊號太微弱的區域(如地下室)使用。對於需要高度安全性的場所,LiFi有其優越性,例如,金融機構或政府機關的網路後台。Lifi透過光做傳輸介質,將訊號屏蔽在實心牆的空間內,確保LiFi訊號不外溢,提供了多一層的安全保障。LiFi技術也適用於辦公室應用,提供達30Mb/s的傳輸效率,在傳輸HD影片的同時也能順暢進行視訊電話。昕諾飛可見光無線通訊系統事業部總經理Ed Huibers表示:「LiFi展現了光如何成為新的智慧語言,用前所未有的方式傳遞資訊。2018年昕諾飛成為全球第一家讓一般辦公室燈具搭載LiFi連網功能的照明公司,憑藉物聯網照明的豐富專業知識與全球經驗,提供顛覆產業、開創新局的科技。」

     

    LiFi的主要優勢包含:

    • 可替代的連接性:LiFi適用於對無線射頻敏感的場所,如醫院、診所、工廠或學校,或是WiFi訊號不佳或根本無WiFi訊號的地方,如租戶多的建物。
    • 受保障的頻寬:LiFi提供使用者穩定的資料流量,以及穩固且可靠的無線通訊。
    • 寬廣的頻譜:光線的頻譜為無線射頻的一萬倍,為眾多使用者提供龐大頻寬,以連接多個物聯網裝置,解決WiFi頻寬不足的問題。
    • 安全的通訊:LiFi提供的安全保障,讓網路傳輸僅在可控的光線覆蓋下使用,透過USB無線網卡/轉換器取得LiFi連線訊號。
    • 擴展性:LiFi具備擴展性,可支援多位使用者,在單個燈具所發出的光線涵蓋範圍內,可供15名用戶同時使用。

     

    昕諾飛已與杜拜電力及水利總署(DEWA, Dubai Electricity & Water Authority)合作,在DEWA的杜拜總部試行LiFi,預計將在該建物的部份工作區域架設至少50個LiFi LED燈具。

     

    植物照明:為種植者量身訂做光配方

    未來的農耕方式將透過LED照明,優化作物成長,達成永續的作物栽培。量身訂做的光配方,不僅提高作物品質,更縮短作物生長週期,提升產量。昕諾飛有超過75年的農耕照明研發經驗,透過頂尖LED創新技術,以科學方法為種植者客製化不同解決方案。飛利浦GreenPower LED植物燈產品可應用於:

    • 蔬菜與水果:在不調整生長環境溫度的情況下,精細調節過的光配方供應農作物所需的光譜與光照強度,耕作者可輕易控制溫室裡的氣候條件,一年四季皆能順利收成農作物。
    • 花卉栽培:正確的光配方使耕作者能完全掌握植物的生長與繁植狀況。此外,LED照明可讓溫度管理變得更加容易。
    • 城市農耕:LED為室內栽種提供理想的照明光譜,並利用多層次照明讓產能極大化。

     

    飛利浦GreenPower LED植物燈產品協助日本Prime Delica公司為7-Eleven的消費者栽種更健康、更安全的作物 。Prime Delica是日本7-Eleven長期合作的優質熟食供應商,在日本神奈川縣的相模原市打造了全新的大規模垂直栽種農場。Prime Delica針對每種作物,在不同的成長階段使用不同的光配方,例如於採收前提升作物的維生素C含量,以迎合大量功能性食物的需求。

     

    適用於室內與戶外照明的LED太陽能照明

    飛利浦太陽能LED照明解決方案可應用在戶外、室內與家中,透過控制太陽能提供高品質的照明。此一突破技術,以最低的投資與維運方式,為人們帶來方便且永續的空間照明。 

     

    飛利浦SunStay整合式太陽能路燈,結合太陽能板、鋰電池和智慧被動人體紅外線(PIR)感應器,具備多合一功能,除了具備高亮度、高節能的優勢,還可大幅降低停電風險。此外,SunStay安裝簡單、使用年限長,安裝在路燈上的動作感測器更可依據人流調整照明;LED指示燈更可顯示自主監控狀況,以達到更高的節能性與安全性。

     

    城市太陽能照明解決方案UrbanSpark景觀燈,提供高照明綠能品質,不但100%節能,還可根據日光和天氣自動啟動或關閉。透過整合垂直太陽能板、可回收的鋁合金柱體,以及具備特長生命週期的電池,這套系統設計美觀典雅,適用於渡假中心、公園、園區、都市廣場以及複合式住宅,且效能不易受到灰塵、砂與雪的影響。

     

    飛利浦NFC藍芽太陽能路燈,提供簡易的智慧控制功能,搭載藍芽技術讓使用者能在智慧型裝置上檢查系統運作狀態。經由特殊授權,可設定有關電力管理與光管理的參數,必要時開放權限給特定人員進行程式化與調整;終端用戶、安裝者與維護人員皆可以隨時監控場域狀況。

    媒體聯絡人

     

    台灣昕諾飛股份有限公司

    杜  莉
    E-mail:dolly.tu@signify.com

    關於昕諾飛

     

     

    昕諾飛(阿姆斯特丹歐洲證券交易所代碼:LIGHT)是全球照明領導企業,業務涵蓋專業照明

    ,消費照明,以及物聯網照明。我們借助飛利浦品牌的照明產品,Interact智慧連網照明系統和資訊服務,來傳遞商業價值,改善家居生活、美化建築和公共景觀。在2018年,昕諾飛年銷售額達64億歐元,在全球70多個國家和地區擁有大約29,000名員工。我們致力於開啟照明的非凡潛力,創造「閃亮世界,美好生活」。昕諾飛已連續兩年於道瓊永續指數評比中,榮獲產業領導者。昕諾飛的相關新聞將發布於新聞中心、Twitter與LinkedIn,投資人相關訊息請見投資人關係頁

    street lighting smart iot

    更多新聞公告

    • Signify's first quarter results 2019

      四月 26, 2019

      Signify's first quarter results 2019

    • 飛利浦Hue個人化智慧連網照明系統  重新定義居家照明 打造沉浸式感官享受

      四月 24, 2019

      飛利浦Hue個人化智慧連網照明系統 重新定義居家照明 打造沉浸式感官享受

    • 昕諾飛Interact智慧互連照明系統 實現辦公空間與城市照明智慧化

      四月 24, 2019

      昕諾飛Interact智慧互連照明系統 實現辦公空間與城市照明智慧化