Cеть АШАН выбрала освещение Philips для гипермаркетов с новой концепцией

    5 декабря 2018

     

    Москва, Россия – Компания Signify (Euronext: LIGHT), мировой лидер в области освещения, ранее известная как Philips Lighting, разработала систему освещения для магазинов АШАН новой концепции «Одастор», позволяющую создавать максимально комфортное пространство для покупателей. Первыми магазинами сети в России, где была внедрена система, cтали гипермаркеты в ТЦ «Авиапарк» и ТЦ «Капитолий» в Москве, а также супермаркет АШАН в Красногорске. «Одасторы» предлагают абсолютно новый опыт совершения покупок. В обновленных магазинах реконструировано торговое пространство, оптимизирован и расширен ассортимент, а также обновлена форма сотрудников.

    Новое световое решение должно обеспечить баланс между энергоэффективностью и сокращением расходов и создать особенную атмосферу в магазине. Перед специалистами компании стояла задача сфокусировать внимание покупателей на товаре с помощью акцентного освещения, а также создать максимально располагающую к совершению покупок обстановку, особенно в зонах категории «фреш».

    Для достижения этих целей было предложено интеллектуальное освещение Philips StoreSet, прожекторы StyliD в комбинации с цифровой системой управления StoreWise. В дополнение к привлекательному светодиодному освещению, снижающему затраты на электроэнергию, система управления освещением и программное обеспечение дают возможность дополнительной экономии и создают великолепную атмосферу в магазине, позволяющую увеличить продажи и укрепить репутацию бренда.

    Кроме того, уникальной особенностью решения стали светильники с функциями активации системы позиционирования, навигации и коммуникации с покупателями с помощью света. Это обеспечивает полную техническую готовность гипермаркета к использованию навигации, в том числе в будущем – и интеграцию с клиентским приложением АШАН, которое в данный момент находится в разработке.

    В гипермаркетах в торговых центрах «Авиапарк» и «Капитолий» вдоль стеллажей были размещены светодиодные светильники Philips Coreline Trunking с двойной асимметричной оптикой, гарантирующее высокое качество освещения полок и существенное снижение затрат, до 50%, по сравнению с люминесцентными светильниками. Для акцентного освещения были использованы прожекторы Philips StyliD со специальными модулями для освещения свежих продуктов – мяса, рыбы, сыров, хлеба, кулинарии, а в зоне касс были установлены эстетичные линейные светильники Philips TrueLine. В гипермаркете в ТЦ «Капитолий» и в супермаркете в Красногорске в открытых зонах были также применены уникальные световые приборы для общего освещения Philips StoreSet. Их особенность заключается в том, что, имея миниатюрные размеры и инновационный дизайн, они могут выступать полноценной альтернативой классическим линейным светильникам, обеспечивая при этом гибкость конструкции за счёт монтажа на шинопровод.
     

    Предложенное световое решение во всех магазинах управляется по протоколу DALI, а уровень освещенности и режим работы задаются с помощью системы управления Philips StoreWise, контроль которой возможен с планшета.

    В центре наших решений и действий – люди, их благополучие и стремление постоянно улучшать сервис, Для нового формата магазинов нашей сети и не могло быть выбрано другого освещения. Оно полностью соответствует нашей концепции – современное, инновационное, технологичное».


    Олег Игнашин,

    Руководитель по проектам «АШАН Ритейл Россия»

    «Благодаря солидному опыту и глубокой экспертизе в сфере освещения объектов ритейла специалистам Signify удалось реализовать все поставленные заказчиком задачи в короткий срок. Сеть гипермаркетов АШАН получила систему инновационного интеллектуального освещения, обладающую возможностью активизации светодиодной навигации внутри торгового зала», – отметил Кирилл Погодаев, глава подразделения по освещению ритейла Signify в России.


    Полномасштабное сотрудничество лидера отрасли интеллектуального освещения Signify с «АШАН Ритейл Россия» началось еще в 2016 году, когда решения Philips были выбраны для проекта по снижению энергопотребления за счёт модернизации системы освещения. В 2017 году в рамках данной программы на светодиодные решения перешли 79 гипермаркетов сети.

    Signify N.V. – новое название компании Philips Lighting N.V начиная c 16 мая 2018 года. Signify окончательно перейдет на новое имя к началу 2019 года.

    За более подробной информацией обращайтесь к представителям Signify:
    За более подробной информацией обращайтесь к представителям Signify:

     

    Наталия Неверская

    Глава по корпоративным коммуникациям Signify в России

    Тел.: +7 (495) 937-93-30

    E-mail: natalia.neverskaya@signify.com

    О компании Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) – международная компания, лидер в области светотехники для профессионального и потребительского рынков, а также производстве световых решений для Интернета вещей. Продукция под брендом Philips, интегрированные системы освещения Interact и сервисы, основанные на данных, обеспечивают дополнительные бизнес-возможности и преобразуют дома, здания и общественные места. В компании работают 32 000 сотрудников более чем в 70 странах. В 2017 году объем продаж составил 7 млрд евро. Компания рыскрывает выдающийся потенциал света для создания комфортной среды обитания и улучшения жизни людей. Два года подряд мы занимаем лидирующую позицию в индексе устойчивости Доу-Джонса. Новости о компании Signify вы сможете найти на официальном веб-сайте, в Твиттере и LinkedIn. Информацию для инвесторов ищите на странице «Отношения с инвесторами».

    street lighting smart iot

    Другие пресс-релизы

    • Компания Signify обновила предложение световых решений для тепличных хозяйств

      декабря 25, 2018

      Компания Signify обновила предложение световых решений для тепличных хозяйств

    • Signify представил новые дизайнерские лампы к праздничному сезону

      декабря 11, 2018

      Signify представил новые дизайнерские лампы к праздничному сезону

    • Металлоинвест и Signify завершили второй этап модернизации освещения на ЛГОКе, МГОКе и ОЭМК

      октября 04, 2018

      Металлоинвест и Signify завершили второй этап модернизации освещения на ЛГОКе, МГОКе и ОЭМК