O ponto de poste de iluminação da Philips assemelha-se ao formato familiar do poste de iluminação de rua utilizado em toda a Europa, tornando-o numa adição discreta à paisagem urbana, que aumenta a cobertura de rede LTE1/4G. O tamanho compacto foi possível graças às antenas desenvolvidas em colaboração integradas nos postes de iluminação e à tecnologia de rádio exterior de pequenas células da Ericsson.
Com a previsão de crescimento do tráfego de dados em 9 vezes até 20202, as operadoras de redes móveis estão com dificuldades na aquisição de novas estações rádio-base em áreas públicas, para fornecerem a melhor cobertura e capacidade de banda larga possível aos clientes. Através do aluguer do espaço nos postes inteligentes, as operadoras podem densificar as respetivas redes para que os cidadãos possam desfrutar de ruas iluminadas com segurança e de melhor capacidade de dados para smartphones.
Nishant Batra, Responsável por Produtos de Infraestrutura de Rede da Ericsson, afirma: "O ponto de poste de iluminação da Philips, com a tecnologia de pequenas células da Ericsson totalmente integrada, permite que as operadoras de redes móveis implementem dezenas ou centenas de estações rádio-base de forma rápida e fácil, possibilitando a atualização de grande áreas com um mínimo de perturbação, fornecendo simultaneamente conectividade e cobertura para aplicações no exterior aos seus subscritores."
O ponto de poste de iluminação da Philips integra-se em qualquer paisagem urbana com um impacto visual mínimo e encontra-se disponível em várias alturas, cores e estilos. Podem ser colocados diferentes tipos de luminárias em diferentes posições e alturas no poste para manter um padrão de iluminação consistente nas ruas. Isto também significa que podem ser acrescentadas para complementar postes de iluminação existentes sem necessidade de renovar toda a área. A iluminação também pode ser controlada remotamente utilizando o sistema de gestão de iluminação de rua Philips CityTouch, baseado na nuvem, que ajuda a potenciar eficiências energéticas adicionais.
"A transformação digital dos espaços públicos está a acelerar rapidamente - desde centros históricos urbanos a bairros ou a grandes áreas urbanas. Os líderes atuais pretendem responder às necessidades das pessoas que servem através da criação de ambientes conectados protegidos que sejam inteligentes e eficientes hoje, e que aproveitem as tecnologias emergentes no futuro", afirmou Christoph Herzig, Responsável de Venture na Philips Lighting. "A iluminação de rua tem o potencial para se tornar numa rede sem fios de alto desempenho e generalizada, que é essencial para a transformação digital de qualquer cidade. Pense nela como o imobiliário digital que pode ser alugado."
Además de servicios de red de banda ancha, los postes de luz pueden alojar otros equipos para una amplia gama de aplicaciones de Internet de las cosas (Internet of Things, IoT). Esto permite a las ciudades y a los proveedores de red proporcionar capacidades inteligentes y avanzadas que van más allá de la iluminación, incluidos sensores.
Para além dos serviços de rede de banda larga, os postes de iluminação podem integrar outros equipamentos para uma vasta gama de aplicações da Internet das Coisas (IoT - Internet of Things). Isto permite que as cidades e as operadoras de rede forneçam capacidades inteligentes e avançadas que vão além da iluminação, incluindo sensores.
As duas primeiras demonstrações do ponto de poste de iluminação estreito da Philips estão instaladas próximo da Fira Barcelona, em cooperação com o município de L’Hospitalet de Llobregat. Em 2016, as cidades americanas de Los Angeles e San Jose implementaram postes inteligentes da Philips Lighting e da Ericsson para disponibilizar novos serviços e valor aos residentes, negócios e visitantes.
1 Red LTE, Long Term Evolution network (Evolución a largo plazo)
2 Según Ericsson Mobility Report 2016