Philips Lighting termina um grande projeto de iluminação LED dinâmico para um complexo de prestígio de apartamentos e hotéis em Wroclaw, Polônia.

    22 de Fevereiro de 2017

    Wroclaw, Polónia - Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LUZ), líder mundial em iluminação, implementou uma dinâmica para o complexo de prestígio de apartamentos e hotéis OVO Wroclaw, Wroclaw, Polônia iluminação LED. O edifício está equipado com mais de um quilômetro de lineares LED lâmpadas, 8.500 luminárias e 6.750 módulos de controle remoto.

     

    O edifício OVO Wroclaw inclui apartamentos, abriga um Double Tree Hilton Hotel, espaço de escritório, um cassino e uma academia. Localizado no centro de Wroclaw, o edifício curvo tem um pátio aberto e uma fachada branca equipada com mais de 300 metros de luminárias Philips Vaya Linear que fornecem um motivo sutil que complementa a arquitectura envolvente. Tecnologia de iluminação LED é projetada e adaptada para atender as necessidades específicas dos quartos, áreas de recepção e fachada.

     

    O interior do edifício está equipado com iluminação de teto, Philips LuxSpace Accent, Philips e Philips CoreLine StoreFlux downlights. Estes são controláveis ​​por computador para os efeitos de luz especiais que podem ser aplicadas para transformar o hall de entrada, recepção, restaurante e salão em um piscar de olhos.

     

    O lobby, restaurante e salão de festas incluem luminares Volcano adaptado montado no teto e coberto com molduras de gesso de forma exclusiva. Os módulos de iluminação vulcão contêm 6.750 módulos Philips Color Kinetics eW Flex compactos.

     

    As luzes do interior são controlados por controles Philips Dynalite. Eles criaram cenas de luz para transformar espaços para qualquer ocasião com o toque de um LCG de painel de toque de tela. gerentes de instalações também desfrutar de uma interface personalizada e recursos de acesso remoto.

     

    A iluminação em áreas públicas do edifício oferecem um tom morno na faixa de 2700-3000K. As áreas que não são acessíveis para os hóspedes incluem luminárias com uma temperatura de cor de 4000K.

     

    Ao adotar a tecnologia de iluminação LED da Philips, o complexo OVO Wroclaw pode economizar até 60% do consumo de energia nas áreas públicas, em comparação com a iluminação convencional.

    Para mais informações, por favor contate:

    Philips Lighting

    Dorota Sławińska

    Press Officer Philips Lighting Poland

    Tel: +48 605 342 517

    E-mail: dorota.slawinska@signify.com 

     

    Philips Lighting Media Relations

    Anne-Marie Sleurink  

    Tel: +31 6 52 59 63 81

    E-mail: anne-marie.sleurink@signify.com 

    Acerca da Philips Lighting

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LUZ), líder global em produtos, sistemas e serviços de iluminação, oferece inovações que desbloqueiam o valor do negócio, proporcionando experiências de usuário ricas que ajudam a melhorar a vida. Servindo os mercados profissionais e de consumo, nós liderar a indústria aproveitando a Internet das coisas para transformar casas, edifícios e espaços urbanos. Com 2016 vendas de EUR 7,1 MME, temos cerca de 34.000 funcionários em mais de 70 países. Notícias Philips Lighting estão em www.newsroom.lighting.philips.com