Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Philips breidt activiteiten in Afrika uit met innovaties afgestemd op lokale behoeften

    mei 6, 2013

    • Ambitieus groeiplan om aanwezigheid in Afrika aanzienlijk uit te breiden
    • Vierde 'Cape Town to Cairo'-roadshow staat in het teken van energiezuinige verlichting en zorgoplossingen voor Afrika

     
    Amsterdam – Koninklijke Philips Electronics N.V. (AEX: PHIA, NYSE: PHG) heeft de vierde opeenvolgende pan-Afrikaanse 'Cape Town to Cairo'-roadshow aangekondigd. Tussen 14 mei en 23 september 2013 zullen 18 steden verspreid over 17 landen op het Afrikaanse continent worden bezocht. De roadshow is bedoeld om de aandacht te vestigen op de mogelijkheden van Philips om de kwaliteit van leven in Afrika te verbeteren. Philips, dat kan bogen op een sterke historische aanwezigheid op het Afrikaanse continent, wil met een op de Afrikaanse markt afgestemd productportfolio haar zakelijke activiteiten op het continent in de komende jaren sterk uitbreiden.
     
    Uitstekend gepositioneerd voor groei
    “Afrika is een belangrijke groeimarkt voor Philips. We hebben een ambitieus groeiplan dat er op gericht is om hier in de komende jaren dubbelcijferige groei te bewerkstelligen”, aldus Frans van Houten, CEO van Philips. Frans van Houten, die als co-chair deelneemt aan het World Economic Forum on Africa 2013 in Kaapstad (8-10 mei), vervolgt: “Philips is al ruim een eeuw actief in Afrika. Daardoor zijn we uitstekend ingevoerd in de complexe Afrikaanse markt en kennen we de grote uitdagingen waar Afrika zich momenteel voor gesteld ziet. We bevinden ons in een uitstekende positie om onze aanwezigheid op het continent te versterken door talent en organisaties op lokaal niveau te ontwikkelen, onze footprint uit te breiden en door producten en oplossingen te introduceren die zijn afgestemd op lokale behoeften.”
     
    'Cape Town to Cairo'-roadshow 2013
    Gedurende de 'Cape Town to Cairo'-roadshow 2013 gaat Philips de dialoog aan met klanten, regeringen, NGO's en media ten aanzien van de belangrijke uitdagingen waar Afrika zich momenteel voor gesteld ziet. De roadshow vraagt opnieuw aandacht voor de zorg voor moeder en kind. Hiermee worden de VN-millenniumdoelen 4 en 5 ondersteund. Deze doelen beogen het terugdringen van kindersterfte en het verbeteren van de gezondheid van moeders. Philips helpt het niveau van de zorgverlening te verbeteren door het aanbieden van klinische onderwijs- en trainingsprogramma's voor Afrikaanse zorgbeoefenaars en door het opzetten van grootschalige zorggerichte revitalisatieprojecten.
     
    “Bij de ontwikkeling van zinvolle innovaties voor onze Afrikaanse klanten richten we ons op belangrijke thema's als de behoefte aan energiezuinige verlichting, zorg voor moeder en kind en het revitaliseren van de Afrikaanse zorginfrastructuur” aldus J.J. van Dongen, Senior Vice President & CEO Philips Africa. “Ik ben enorm blij dat de 'Cape Town to Cairo'-roadshow opnieuw van start gaat. Het is een belangrijk instrument om meer inzicht te krijgen in de lokale behoeften en bij het verwezenlijken van onze groeiambities.”
     
    De roadshow zal daarnaast uitgebreid aandacht besteden aan de voordelen van LED-verlichting en verlichtingsoplossingen op zonne-energie van Philips. Deze systemen vormen energiezuinige, voordelige en betrouwbare verlichtingsoplossingen, ook wanneer geen elektriciteitsaansluiting voorhanden is. In het kader van de promotie van de nieuwe LED Street and Area-verlichtingsoplossingen op zonne-energie organiseert Philips een pan-Afrikaanse voetbaltour waarbij Afrikaanse voetballegendes te bewonderen zijn onder duurzame LED-schijnwerpers op zonne-energie.
     
    Om nog meer inzicht te krijgen in de behoeften van lokale klanten heeft Philips onlangs tevens Fabric of Africa geïntroduceerd, een campagne om publiek-private samenwerking te bevorderen en de toegang tot gezondheidszorg in geheel Afrika te verbeteren.
     

    Cape Town to Cairo Roadshow

    Cape Town to Cairo Roadshow

    Woodstove

    Woodstove

    Woodstove

    Woodstove

    Voor nadere persinformatie kunt u contact opnemen met:

    Radhika Choksey
    Philips Corporate Communications
    Tel: +31 62525 9000
    E-mail: radhika.choksey@signify.com

    Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 116.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten & haartrimmers en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.