Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Geniet van lange avonden buiten met de nieuwe Philips Abelia LED-lantaarn

    28 maart 2017

    • De draagbare LED-lantaarn is volledig dimbaar en in te stellen met kaarslichteffect
    • Onderzoek door het Europese Milieubureau toont aan dat meer Europeanen ervoor kiezen in stedelijke gebieden te wonen en dus op zoek zijn naar praktische maar gezellige verlichting voor kleine tuinen of gevels.
    • De oplaadbare LED-lantaarn is uiterst handig om mee te nemen op vakantie, tijdens het camperen, of om te picknicken

     

    Brussel, België – Philips Lighting (Euronext Amsterdam beursticker: LIGHT), wereldwijd toonaangevend in verlichting, introduceerde vandaag de nieuwe Philips Abelia LED-lantaarn, een draagbare lamp die gezellig, dimbaar, warmwit licht geeft en ook kan flakkeren om kaarslicht na te bootsen. De introductie komt op een moment dat consumenten steeds meer zoeken naar veelzijdige verlichtingsmogelijkheden voor buiten, vooral in stedelijke gebieden waar extra buitenruimte erg in trek is. De lantaarn is dimbaar en dat betekent dat de juiste sfeer kan worden gecreëerd voor een ontspannen avond, een romantisch afspraakje, een familiebijeenkomst of een gezellig samenzijn met vrienden, ongeacht waar u dat wilt doen.

     

    Onderzoek door het Europese Milieubureau toont aan dat ongeveer 75% van de Europese bevolking in stedelijke gebieden woont1. Dat percentage gaat naar verwachting de komende jaren nog stijgen. De Bevolkingsdivisie van de Verenigde Naties voorspelt dat tegen 2020, 98% in België2 van de bevolking in stedelijk gebied zal wonen (tegenover 86% in Nederland, 80% in Duitsland, 82% in Frankrijk, en 91% van het Verenigd Koninkrijk).

     

    De nieuwe Philips Abelia LED-lantaarn is perfect voor een stadsomgeving. Hij kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij het picknicken in het stadspark. Tijdens warme zomeravond tovert de lantaarn het picknickdeken om tot een gezellige plek met licht gevuld.

    Damien Vever, Product Manager Home Luminaires bij Philips Lighting, zegt daarover: “De tuin is een uitbreiding van uw woning. Het is een plek om het hele jaar door te koesteren, van te genieten, en waar je je veilig voelt. Onze nieuwe buitenlantaarn is ontworpen met zowel functionaliteit als sfeer in gedachten. En dat hij draagbaar is, betekent dat u hem overal mee naartoe kunt nemen.”

     

    De Philips Abelia LED-lantaarn is verkrijgbaar in België voor een winkeladviesprijs van € 44,95. De lantaarn bevat een geïntegreerde Philips LED-module en levert daardoor licht van hoge kwaliteit dat bovendien dimbaar is door een knop ingedrukt te houden. Het kaarslichteffect kan in  en uitgeschakeld worden afhankelijk van de sfeer die u wilt creëren. De lamp is bovendien gemakkelijke op te laden via USB. Door een keuze aan kleuren (de lamp is verkrijgbaar in zwart, wit, felrood, en felgroen) kan iedereen zijn favoriete lamp kiezen, die best past bij zijn buitenruimte. De lantaarn is gemaakt van hoogwaardig synthetisch materiaal en kan daardoor de meest ruwe omstandigheden van het geweldige buitenleven overleven. Meer over de volledige reeks LED-buitenarmaturen van Philips ontdek je hier: http://www.philips.be/c-m-li/home-lighting-innovations.html.

     

    Tips van landschapsarchitect Matthew Wilson

    Zelfs de kleinste buitenruimtes kunnen profiteren van verlichting. Matthew Wilson, een tuin- en landschapsarchitect die diverse prijzen won, deelt zijn tips voor het verlichten van kleinere stedelijke plekken zoals terrassen of binnenplaatsen:

    • Lantaarns en lichtslingers zijn ideaal om een ruimte op een leuke manier te verlichten. Je wil geen grote hoeveelheden helder wit licht (dat is wat de algemene verlichting doet als je veel licht nodig hebt). De lantaarn is er om de hele buitenruimte zacht te verlichten zodat u kan genieten en relaxen.
    • Als u buiten etentjes organiseert, denk dan eens aan tafellampen. Retro weckflessen met theelichtjes erin, tafellantaarns, buitenlampen, alles werkt. Denk ook na over de verlichting die u nodig hebt voor de taken en activiteiten die u buiten gaat doen. 
    • Overweeg wegwijslampjes. Donkere binnenplaatsen en doorgangen kunnen buiten gevaarlijk zijn, vooral voor gasten die niet zo vertrouwd zijn met uw woning. Dus maak de paden van en naar uw tuin proper en goed verlicht.

     

    1. Bron: Europees Milieubureau, onderzoek 'Stedelijke omgeving', 2011. http://www.eea.europa.eu/themes/urban/intro

    2. Bron: Bevolkingsdivisie Verenigde Naties, 'Bevolking, Gezondheid en Menselijk Welzijn -- Stedelijke en Landelijke Ruimten: Stedelijke bevolking als percentage van de totale bevolking', 2005. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CN5n085EWsxIKnJBvgGiGFZHtfl-WUCeGyaLehEPI0Q/edit#gid=0 

    Voor meer informatie, contacteer:

    Philips Lighting Belgium

    Sabrina Heymans

    T. +32 (0)471 83 88 18

    E. sabrina.heymans@signify.com

    Over Philips Lighting:

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam beursticker: LIGHT), een wereldwijde marktleider in verlichtingsproducten,  systemen en  diensten, levert innovaties die toegevoegde waarde en rijkere gebruikservaringen bieden en ook bijdragen tot het verbeteren van levens. We bedienen zowel de professionele als de consumentenmarkt en zijn binnen de branche toonaangevend in het benutten van de mogelijkheden van het ‘Internet of Things’ om woningen, gebouwen en stedelijke omgevingen te transformeren. In 2016 hebben we een omzet van EUR 7,1 miljard gerealiseerd met ongeveer 34.000 medewerkers in meer dan 70 landen. Voor meer informatie, bezoek: www.lighting.philips.be.