Nieuw lichtgevend interactief LED-plafond van Philips helpt ernstig zieke patiënt op intensivecareafdeling door zich aan te passen aan medische situatie

    oktober 24, 2013

    • Philips heeft een op afstand regelbaar LED-lichtplafond met aanpasbare content ontwikkeld voor IC-patiënten met energiegevend dynamisch daglicht en rustgevende visuele content
    • Het systeem maakt deel uit van een innovatief concept dat is ontwikkeld door het academisch ziekenhuis Charité Berlin in samenwerking met GRAFT architecten om de effecten van aanpasbare omgevingsatmosfeer in ziekenhuiskamers op de gezondheid van patiënten te onderzoeken

     

    Hamburg / Berlijn, Duitsland – Koninklijke Philips heeft een groot interactief lichtgevend plafond voor ziekenhuizen ontwikkeld dat vitaliserend daglicht kan nabootsen en rustgevende content kan afspelen op een op de hemel lijkend oppervlak. Het systeem is op LED-techniek gebaseerd en past zich aan aan de medische situatie van de patiënt. Het is vandaag voor klinisch gebruik geïntroduceerd in het academisch ziekenhuis Charité Campus Virchow Kliniek in Berlijn als onderdeel van een uniek stressverminderend concept met de naam 'Parametric Spatial Design'. Het is ontwikkeld om de effecten van aanpasbare omgevingsatmosfeer in ziekenhuiskamers op de gezondheid van patiënten te onderzoeken.

     

    De kliniek heeft het concept in gebruik genomen in twee van zijn kamers voor intensivecarepatiënten om de helende omgeving te versterken voor patiënten die ernstig ziek zijn. In de nieuwe ruimtes van de Duitse IC-afdeling verdwijnen de medische apparaten en wordt de geluidsbelasting beperkt. Het LED-lichtplafond past zich aan de gezondheidstoestand en de wensen van de patiënt aan: de behandelende arts voert op een tablet-pc enkele parameters omtrent het welzijn in. Zo maakt hij een inschatting van de ademhaling en het pijnniveau. Ook voert de arts op de tablet gegevens in die de actuele gezondheidstoestand beschrijven. Met behulp van een door ART+COM speciaal ontwikkeld programma kan het scherm zodanig worden bediend dat de patiënt profiteert van een op hem of haar afgestemde sfeerverlichting. Hierbij worden onder meer realtime-gegevens van het lokale weerinstituut gebruikt.

    Onderzoek wijst uit dat de meeste mensen minstens een keer in hun leven worden opgenomen op een intensivecareafdeling. Vaak bevinden de patiënten zich in een levensbedreigende toestand voor of na een operatie. In deze kritische fase komt de omgeving niet zelden als irriterend en vijandig op hen over. Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat de kans groter is dat patiënten op een intensivecareafdeling in een shockachtige toestand geraken door factoren als harde geluiden, een sobere, functionele verlichting en sociaal isolement.¹

     

    Tot dusver zijn er weinig gegevens voorhanden over de gezondheidseffecten van units met een regelbare ruimtelijke sfeer. Daarom zullen IC-artsen, psychologen en slaapdeskundigen van de Charité in de komende twaalf maanden samen met architectenbureau GRAFT en de vormgevers van ART+COM het gehele kamerconcept verder onderzoeken. Het kamerconcept is ontwikkeld door architectenbureau GRAFT, ontwerpbureau ART+COM en Charité Berlin in een joint venture samenwerkingsmodel en wordt ondersteund met subsidiegelden van het Duitse ministerie van Economische Zaken.

     

    Philips heeft een grote rol gespeeld in het ontwerp van het innovatieve concept met zijn expertise op het vlak van lichtdesign en technologie.

     

    Wij zien dat individuele lichtconcepten voor de patiëntomgeving juist op kritische terreinen als de intensive-careafdeling steeds belangrijker worden”, aldus Roger Karner, directeur van Philips Lighting DACH (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland). “Samen met onze partners kunnen wij zorginstellingen als het Charité-ziekenhuis verlichtingsoplossingen aanbieden die precies op hun eisen zijn toegesneden”, voegt Karner hieraan toe.

     

    Philips LED-verlichting in het lichtgevende plafond
    Het 'lichtgevend plafond'-concept van Philips combineert het natuurlijke, dynamische ritme van daglicht met de effecten van vriendelijk, kleurrijk licht en afbeeldingen. Het bevat 15.400 LED's en loopt vanuit het plafond door naar de wand tegenover het bed van de patiënt, waardoor het zichtveld van de patiënt volledig wordt gevuld. Het vult vrijwel het gehele blikveld van de patiënt.

     

    Behalve de RGB-LED’s zijn ook hoogrenderende LED’s met warme en koele wittinten geïntegreerd. Hiermee kunnen lichtsterktes van meer dan 20.000 lux worden opgewekt². Dat is vergelijkbaar met het zonlicht in de zomer³. Pas bij deze hoge lichtintensiteit wordt de biologische effectiviteit van de verlichtingsoplossing mogelijk, zodat het natuurlijke dag nachtritme van de patiënt ondersteund en een gezonde nachtrust bevorderd wordt.

     

    Licht en zijn rol in het bevorderen van een helende omgeving
    Philips onderzoekt en ontwikkelt al jarenlang speciale lichtsystemen voor zorginstellingen. Met de opkomst van de digitale verlichtingstechnologie met LED’s komt grote mate van regeling van kleurtemperatuur en lichtintensiteit binnen handbereik. Dit is nu mogelijk gemaakt in dit nieuwe concept. Philips heeft onlangs haar HealWell verlichtingssysteem geïnstalleerd in het Duitse hartcentrum in Berlijn en in andere ziekenhuizen in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Centraal-Europa, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië. Dit systeem simuleert het natuurlijke, dynamische ritme van daglicht. Een samen met het academisch ziekenhuis Maastricht uitgevoerde pilotonderzoek naar de werking van HealWell heeft aangetoond dat de kwaliteit van slapen  bij patienten verbeterd. Ook wordt het humeur en het gevoel van tevredenheid onder patiënten en personeel verbeterd.

     

     

    ¹ Vgl. Intensive care unit environment, S. 178 – 183, in: Continuing Education in Anaesthedia, Critical Care & Pain, Oxford Journals, 2009
    http://ceaccp.oxfordjournals.org/content/9/6/178.extract
    ² Opm.: daarvan worden max 1700 lux gebruikt
    ³ http://diepresse.com/home/leben/wohnen/448539/Bueros-drehen-die-Sonne-auf?from=suche.intern.portal

    Persbericht

    Philips LED Luminous Ceiling simulates energizing dynamic daylight & plays comforting visual content to comfort critically ill patients in Intensive Care

    Philips LED Luminous Ceiling simulates energizing dynamic daylight & plays comforting visual content to comfort critically ill patients in Intensive Care

    Hospital staff can enter the desired parameters and the ceiling creates visuals and light moods customized to the situation of individual patients

    Hospital staff can enter the desired parameters and the ceiling creates visuals and light moods customized to the situation of individual patients

    Thanks to its high-performance LEDs the Luminous Ceiling is able to produce light output that is comparable with the light from a clear sky

    Thanks to its high-performance LEDs the Luminous Ceiling is able to produce light output that is comparable with the light from a clear sky

    Philips LED Luminous Ceiling is up to 7 meters long and 2.4 meters wide. It incorporates over 15400 LEDs

    Philips LED Luminous Ceiling is up to 7 meters long and 2.4 meters wide. It incorporates over 15400 LEDs

    Meer informatie bij:

    Sarah Facxin
    PR Manager Lighting & Healthcare
    Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie)
    E-mail: sarah.facxin@signify.com.

    Over Koninklijke Philips N.V.:

    Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de mensen te verbeteren door zinvolle innovaties op het vlak van gezondheid, lifestyle en verlichting. Philips, met hoofdkantoor in Nederland, behaalde een omzet van 24,8 miljard EUR in 2012 en stelt ongeveer 114.000 personen tewerk met verkoop en diensten in meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten, haartrimmers en mondverzorgingsproducten.
    Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter.