Suggesties

    Zin in een vleugje design bij je thuis? Haal Nick-Knack in huis, de armatuur met grafische look van Philips

    september 12, 2012

    Brussel, België - Je houdt van objecten met eenvoudige lijnen en strakke vormen? Dan zal je helemaal weg zijn van Nick-Knack, de laatste nieuwe verlichtingsarmatuur van Philips.

     

    Italiaanse inspiratie

     

    Voor het ontwerp van dit nieuwe gamma LED-armaturen hebben de designers zich geïnspireerd op de filosofie van La Linea. Je kent wellicht nog wel de Italiaanse animatiereeks die eind jaren '70 op tv te zien was: een witte rechte lijn die zich ontpopte tot een sprekend figuurtje. Kenmerkend waren de elegante eenvoud en de opmerkelijke efficiëntie. Net daarop hebben de designers van Philips zich geïnspireerd…

     

    Of hoe rijk een minimalistisch ontwerp kan zijn

     

    Wat je met een simpele rechte lijn al niet kan doen! Vertrekkende van deze minimalistische vorm ontpopt Nick-Knack zich tot een verrassend veelzijdige armatuur. Zo kan je ze met behulp van twee scharnieren oriënteren om op verschillende manieren licht te verspreiden. De scharnieren verbreken de oorspronkelijke rechte lijn en maken hoeken van 45 of 90 graden mogelijk. Zo verkrijg je direct of indirect licht, afhankelijk van wat je wenst of van je project.

     

    Zet je Nick-Knack rechtop, in zijn sobere verticale opstelling, dan laat hij je interieur in een prachtig sfeerlicht baden. Heb je echter meer licht nodig om bijvoorbeeld te lezen, te eten of te werken, dan plooit hij zich letterlijk naar je wensen om je een meer gerichte verlichting te bezorgen.

     

    "Nick-Knack illustreert als geen ander hoe het grafisme het design heeft geïnspireerd", aldus Lieven Verdin, senior product designer voor Philips Consumer Luminaires. "We hebben een rechtopstaande lijn, maar met scharnieren om bepaalde hoeken te creëren, voor een hoekige en grafische indruk. Door met de scharnieren te spelen, verander je de vorm van de armatuur en pas je ze aan wat je wilt verlichten."

     

    En om je interieur een ultiem vleugje eigentijds design te verlenen, is Nick-Knack verkrijgbaar in tal van levendige kleuren die rechtstreeks van het palet van Mondriaan lijken te komen: zwart, wit, geel, rood en blauw.

     

    De kracht van LED’s

     

    De armaturen uit het Knick-Nack-gamma berusten stuk voor stuk op de expertise van Philips op het vlak van LED’s. Ze worden aangestuurd door hoogvermogen LED’s (700 lumen) en bieden een krachtig warmwit licht (2700 K). Ze maken energiebesparingen tot 80 % mogelijk en hebben een levensduur van 20.000 uren. Het mooiste bewijs dat spaarzaamheid, milieuvriendelijkheid én design beslist samengaan!

     

    De Knick-Knack-armaturen maken deel uit van het gamma Lirio by Philips. Ze zijn nu beschikbaar in de winkels aan de aanbevolen prijs van € 499.

    Lirio Nick-Knack

    Lirio Nick-Knack

    Meer informatie bij:

    Sarah Facxin

    PR Manager Lighting & Healthcare

    Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie)

    E-mail: sarah.facxin@signify.com

    Philips Customer Care Center, tel. 0800 7445 4775

    Over Koninklijke Philips Electronics

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van "Gezondheid & Welzijn" tot doel het leven van de mensen te verbeteren door zinvolle innovaties op het vlak van gezondheid, lifestyle en verlichting. Philips, met hoofdkantoor in Nederland, behaalde een omzet van 22,6 miljard EUR in 2011 en stelt ongeveer 122.000 personen tewerk met verkoop en diensten in meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, home en portable entertainment en mondverzorgingsproducten.

    Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter.