Italia - Italiano

Green Switch

Il momento per passare all'illuminazione LED è adesso

 

L'adozione di un'illuminazione LED e connessa è uno dei modi più rapidi, efficaci e spesso trascurati per avvicinarsi agli obiettivi di sostenibilità.

Un'opportunità enorme. Se le aziende e le città di tutto il mondo passassero all'illuminazione a LED, si eliminerebbero 420 milioni di tonnellate di emissioni globali di CO2 e si risparmierebbero 870 TWh di energia, sufficienti ad alimentare 380 milioni di famiglie per un anno.

Finanziamenti, fondi e sussidi sono oggi accessibili in molte regioni del mondo a beneficio di comuni, aziende private e cittadini che desiderano ridurre la propria impronta energetica e le emissioni di anidride carbonica. Signify ha creato il programma Green Switch per aiutare le aziende, le pubbliche amministrazioni e gli individui a trarre vantaggio da queste iniziative.

 

Contattaci

Se tutti i punti luce tradizionali ancora in uso nel mondo venissero sostituiti con LED connessi, il risparmio annuale sarebbe incredibile:

420 milioni di tonnellate


di emissioni di CO2e

870 TWh

 
in consumo di energia elettrica

€120 miliardi


in costi di energia elettrica
it_IT

Calcola quanto puoi risparmiare con Green Switch

Seleziona il settore che ti interessa.

In base al settore scelto possiamo fornirti suggerimenti più accurati.

Città
Azienda
Residenziale
1 2 3 4

Seleziona l’attività che ti interessa.

In base all’attivtà scelta possiamo fornirti suggerimenti più accurati.

Fornisci informazioni sull’impianto di illuminazione convenzionale da rinnovare

Abbiamo inserito valori pre-impostati basati su valori medi nazionali, ma sei libero di cambiarli per adattarli al tuo impianto di illuminazione.

unità

Il valore inserito è ragionevolmente troppo basso o troppo alto per lo scopo dell'indicazione del risparmio.

Si prega di compilare le informazioni richieste

Ore

Il valore inserito è ragionevolmente troppo basso o troppo alto per lo scopo dell'indicazione del risparmio.

Si prega di compilare le informazioni richieste

Watt

Il valore inserito è ragionevolmente troppo basso o troppo alto per lo scopo dell'indicazione del risparmio.

Si prega di compilare le informazioni richieste

/kWh

Il valore inserito è ragionevolmente troppo basso o troppo alto per lo scopo dell'indicazione del risparmio.

Si prega di compilare le informazioni richieste

kgCO2/kWh

Il valore inserito è ragionevolmente troppo basso o troppo alto per lo scopo dell'indicazione del risparmio.

Si prega di compilare le informazioni richieste

Ecco quanto puoi risparmiare installando un sistema di illuminazione più efficiente

Leggi qui per saperne di più su come abbiamo calcolato il risparmio.

Elettricità consumata invece di

Costo dell’energia invece di

Anidride carbonica emessa invece di

Luce connessa

Quando viene selezionato "Sì", la stima considera il risparmio generato da una soluzione di illuminazione connessa, che è un sistema che utilizza la tecnologia Internet delle Cose (IoT) per collegare dispositivi di illuminazione LED a una rete: le luci possono essere controllate, monitorate e ottimizzate a distanza tramite un sistema di gestione. Le soluzioni di illuminazione connessa sono progettate per offrire una gamma di vantaggi, come il risparmio energetico, un'esperienza utente migliorata e una maggiore sicurezza.

Altrimenti, quando viene selezionato "No", la stima considera il risparmio generato dalla soluzione di illuminazione LED standard.

Contatta uno dei nostri esperti per maggiori informazioni.

Green_Switch_Savings_Estimate_Report_31102023.pdf

Ulteriori informazioni
www.signify.com
QR code

Calcolo del risparmio | Sep 27 2026

Ecco quanto puoi risparmiare installando un sistema di illuminazione più efficiente

Passare a soluzioni di illuminazione a LED innovative e a sistemi di illuminazione connessi ti offre uno degli strumenti più semplici per risparmiare elettricità, costi energetici e ridurre le emissioni di anidride carbonica. Per aiutarti Signify ha un programma specifico chiamato Green Switch.

Dichiarazione di non responsabilità

Le informazioni contenute in questa proposta di stima sono solo a scopo illustrativo e i valori risultanti dal lavoro del programma di calcolo sono solo un'approssimazione. La stima si basa sugli input forniti e su alcune ipotesi indicate. Signify compie ogni sforzo per fornire dati aggiornati e accurati, tuttavia, a causa della natura informativa dei calcoli, Signify, nella misura consentita dalla legge applicabile, esclude la propria responsabilità per i risultati presentati in questo rapporto in termini di accuratezza e adeguatezza. Signify si riserva che i valori che costituiscono la base dei calcoli possano essere imprecisi a causa delle modifiche apportate ai prodotti e che possano anche dipendere dalle condizioni in cui questi prodotti vengono utilizzati o da altri fattori esterni che possono influire sulle loro prestazioni.

Stima dei risparmi annuali

Elettricità consumata invece di

Costo dell’energia invece di

Anidride carbonica emessa invece di

Equivalente a

Questa stima si basa sui dati forniti:

Area di interesse

Attività

Ore lavorative (Ore)

Potenza media (Watt)

Sistema di illuminazione connesso

Selezione Paese

Numero di luci convenzionali (unità)

Costi dell'elettricità ( /kWh)

Intensità di carbonio (kgCO2/kWh)

Ecco come ti aiutiamo a realizzare il Green Switch

Consigliamo

1. Consigliamo


Ti aiutiamo a capire come l'illuminazione LED e connessa possono aiutare a raggiungere i tuoi obiettivi di sostenibilità
Pianifichiamo

2. Pianifichiamo


Collaboriamo con voi per studiare i giusti prodotti, sistemi e servizi di illuminazione
Attiviamo

3. Attiviamo


 Ti guidiamo e ti supportiamo per ottenere un finanziamento per il tuo progetto di illuminazione
Installiamo

4. Installiamo


Ti assistiamo nella configurazione della tua soluzione di illuminazione e nella misurazione dell'impatto sulla sostenibilità

In breve


Il passaggio all'illuminazione LED e LED connessa è uno dei modi più rapidi, efficaci e spesso sottovalutati per progredire verso gli obiettivi di sostenibilità. Scopri di più sul programma Green Switch e su come Signify può aiutarti.

 

Scarica l'infografica

Ecco come il Green Switch aiuta la tua città a diventare un esempio di sostenibilità

 

In una città media, l’illuminazione rappresenta fino al 40% del consumo totale di elettricità.


Negli spazi pubblici all'aperto e negli uffici, l’illuminazione LED, connessa e solare offrono uno dei modi più rapidi per ridurre il consumo di elettricità, i costi e le emissioni di carbonio, aiutando la città a diventare un esempio di sostenibilità.

 

Green Switch per le città

Il Green Switch può aiutare la tua azienda a diventare un modello di efficienza

 
Il 30% delle società quotate nel mondo prevede nei propri piani misure di performance legate alla sostenibilità.

In qualità di leader mondiale nel settore dell'illuminazione, Signify dispone di una profonda esperienza e di un'alta qualità di prodotti, sistemi e servizi professionali per aiutarti raggiungere i tuoi obiettivi di sostenibilità.
 

Scopri cosa possiamo fare per te

  • 2023: Top 5 IoT sustainability trends

    2023: Top 5 IoT sustainability trends

    With the banning of conventional fluorescent lighting and funding opportunities for infrastructure projects, 2023 is the year of LEDification and smart cities.

  • Closing the implementation gap

    Closing the implementation gap

    Despite the financial and ecological burden, outdated technology that pollutes our planet is still prominent. Energy efficient lighting is the best solution.

  • The time to act on energy efficiency is now

    The time to act on energy efficiency is now

    Connected LED lighting can help confront the energy, climate, and economic crises

Attiva ora il Green Switch

Le stime di Signify si basano su numerose fonti, riferimenti e dati
* Scopri di più sul nostro modello di calcolo  e sulle fonti
Per maggiori dettagli sugli impegni e sui risultati di Signify, leggi la nostra relazione annuale e i documenti integrativi sulla sostenibilità