France - Français

Les produits connectés Philips Hue bientôt compatibles avec Matter

12 mai, 2021

Le système d’éclairage connecté Philips Hue sera bientôt enrichi automatiquement de Matter, permettant l’utilisation conjointe de tous les objets connectés de la maison

 

  • Le système d’éclairage connecté Philips Hue sera bientôt enrichi automatiquement de « Matter », nouvelle norme commune à l’ensemble de l’industrie, permettant l’utilisation conjointe des objets connectés au sein de la maison
  • En prenant en charge Matter, Philips Hue prépare l'avenir de ses produits en garantissant une expérience de connexion simplifiée entre son éclairage intelligent les autres objets connectés de la maison
  • Matter sera lancé par the Connectivity Standards Alliance au cours du dernier trimestre de 2021.

 

Suresnes, France – Signify (Euronext: LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, annonce que tous les luminaires et accessoires connectés Philips Hue, existants ou à venir, seront compatibles avec Matter grâce à une mise à jour logicielle du pont Philips Hue. Matter (précédemment connu sous le nom de Projet CHIP - Connected Home over IP), présenté par the Connectivity Standards Alliance (anciennement Zigbee Alliance) le 11 mai, est une nouvelle norme industrielle permettant l’utilisation conjointe des objets connectés au sein de la maison. Les utilisateurs de Philips Hue bénéficieront d'une plus grande interactivité, facilitant plus que jamais leur transition vers la maison intelligente.

 

Le protocole Matter peut être activé sur tous les produits Philips Hue en une seule opération

 

Philips Hue propose l'éclairage intelligent le plus complet et le plus simple à personnaliser sur le marché. Dès le lancement de Matter, le logiciel du pont Philips Hue, cœur du système d’éclairage contrôlant tous les produits intérieurs et extérieurs Philips Hue, sera simplement mis à jour automatiquement avec Matter. Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs de Philips Hue bénéficieront d'une expérience de connexion simplifiée au moment d’intégrer d’autres objets connectés. Tous les paramètres et la personnalisation des produits Philips Hue seront conservés lors de la mise à jour du pont. Les utilisateurs pourront ainsi continuer à profiter en toute transparence de la large gamme de fonctionnalités de personnalisation de leur écosystème Philips Hue, que cela soit les scénarios lumineux, les programmations automatiques, les possibilités de divertissement et bien plus encore.

 

Philips Hue est l'un des principaux acteurs du développement de Matter

 

En tant que membre du conseil d'administration de the Connectivity Standards Alliance, membre du comité directeur de Matter et de Zigbee et membre actif du développement des spécifications et de la certification, Signify s'est imposé comme un acteur de premier ordre dans le développement de Matter. Signify a ainsi contribué, dès la genèse du projet, au développement de cette nouvelle norme industrielle pour permettre une intégration transparente de l'éclairage intelligent Philips Hue et ainsi améliorer l'expérience des utilisateurs. Signify a activement participé aux démonstrations et a testé régulièrement l'interopérabilité Matter des produits Philips Hue avec les autres acteurs de la maison intelligente, garantissant ainsi aux utilisateurs actuels et futurs de Philips Hue une meilleure expérience connectée.

Chez Philips Hue, nous cherchons toujours à offrir à nos utilisateurs les expériences connectées les plus innovantes et enrichies avec les autres systèmes de la maison intelligente. En participant activement aux démonstrations et en testant l'interopérabilité de Philips Hue avec d'autres appareils de maison intelligente via Matter, nous avons pu relever d'un cran l'expérience des utilisateurs de la maison intelligente. Je pense que cette norme de connectabilité, unique et uniformisée, fera progresser la domotique du stade de technologie émergente à une adoption massive par les ménages."

 

George Yianni
Responsable de la technologie Philips Hue chez Signify

Le lancement de Matter est actuellement prévu par the Connectivity Standards Alliance au cours du dernier trimestre de 2021. La mise à jour logicielle du pont Hue sera disponible dans le monde entier peu après le lancement de Matter.

Pour de plus amples informations, contacter :

 

Omnicom PR Group

Alexandre Menard : 06 20 69 32 65

Carla Potier : 06 77 84 02 60

A propos de Signify

 

Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels, les particuliers et l'Internet des objets. Nos produits Philips, nos systèmes Interact et les services basés sur les données apportent une valeur commerciale et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. En 2024, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 milliards d'euros, avec environ 29 000 employés et une présence dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus lumineuses et un monde meilleur. Depuis notre introduction en bourse, nous avons fait partie de l'indice mondial de durabilité Dow Jones Sustainability World Index pendant huit années consécutives et nous avons obtenu la note EcoVadis Platinum pour la cinquième année consécutive, ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify sont disponibles dans notre Newsroom, sur X, LinkedIn and Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Relation avec les investisseurs.

Meydan Bridge

Plus de communiqués de presse

  • IA, Divertissement immersif et Design

    septembre 03, 2026

    IA, Divertissement immersif et Design

  • Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2026

    juillet 24, 2026

    Résultats de Signify pour le 2e trimestre de 2026

  • Capital Markets Day 2026

    juin 23, 2026

    Capital Markets Day 2026