WiZ parmi les premiers acteurs de l'éclairage connecté à adopter Matter

12 mai 2021

L'avenir de la connectivité des maisons intelligentes : WiZ est l'un des premiers acteurs de l'éclairage intelligent à adopter la technologie uniformisée Matter

 
  • Les produits WiZ compatibles avec le Matter seront disponibles à partir de septembre 2021.
  • En rendant ses produits compatibles avec Matter, WiZ franchit une étape supplémentaire dans son engagement à rendre l'éclairage intelligent connecté accessible à tous.

 

Suresnes, France –  Signify (Euronext: LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, annonce que WiZ sera l'un des premiers acteurs de l'éclairage intelligent 100% compatible avec Matter. Le 11 mai dernier, Matter a annoncé la création de the Connectivity Standards Alliance, une nouvelle technologie de source ouverte permettant à tous les objets intelligents d'interagir de manière transparente au sein de la maison. Les nouveaux produits WiZ compatibles avec Matter seront commercialisés à partir de septembre 2021.

Simplifier encore plus le passage à la maison intelligente

WiZ a été le premier fournisseur d'éclairage intelligent à adopter à la fois le WiFi et le Bluetooth, pour un couplage plus aisé et une meilleure connectivité. La marque d'éclairage intelligent et intuitif anticipe quotidiennement les évolutions nécessaires de ses nouveaux produits afin qu'ils soient opérationnels dès que Matter sera lancé par the Connectivity Standards Alliance. Figurant parmi les premières marques de produits pour la maison intelligente à anticiper cette nouvelle norme unificatrice de l'industrie dans ses nouveaux produits, la marque démontre son engagement à offrir à tous les consommateurs une installation plug-and-play à portée de main et une interactivité transparente entre tous les luminaires connectés WiZ et les autres dispositifs intelligents de la maison.

 

Avec les produits évolutifs de WiZ, les consommateurs pourront connecter chaque produit au reste des appareils intelligents compatibles.

 

Une adoption rapide des toutes dernières innovations en matière de maison intelligente

Septembre 2021 marque une étape importante pour Wiz : tous les nouveaux produits lancés par la marque d'éclairage connecté seront compatibles avec Matter.  Au cours du premier semestre 2022, WiZ prévoit que tous les produits de sa gamme, y compris les ampoules, les rubans lumineux, les plafonniers, les lampes et autres dispositifs existants, porteront le label Matter sur leur emballage et seront compatibles immédiatement.

Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer que nos produits seront compatibles sans délais avec Matter. Cette technologie destinée à fédérer l'industrie va propulser la technologie de la maison intelligente et permettre aux consommateurs de connecter tous leurs objets connectés de manière transparente. En intégrant Matter à notre portefeuille de produits WiZ, nous continuons à fournir des produits bien pensés et des technologies simples d'utilisation qui améliorent la vie quotidienne de nos utilisateurs et rendons l'éclairage intelligent accessible à tous.”

 

Maikel Klomp
Directeur commercial de WiZ Connected.

Matter : l'avenir de l’Internet des objets

 

Piloté par les plus grandes marques, et précédemment connu sous le nom de projet CHIP (Connected Home over IP), Matter simplifie l'expérience au sein de la maison intelligente grâce à une norme commune à l'ensemble de l'industrie qui promet une interconnexion sécurisée et fiable entre les différents dispositifs de la maison intelligente. Cette fonctionnalité, repose sur des technologies qui ont fait leurs preuves et est encadrée par the Connectivity Standards Alliance (anciennement Zigbee Alliance). Elle simplifie le développement pour les fabricants et augmente la compatibilité pour les consommateurs.

 

Matter devrait être lancé par the Connectivity Standards Alliance au cours du dernier trimestre de 2021. À compter de cette période, les nouveaux produits d'éclairage intelligent WiZ compatibles avec Matter bénéficieront d'une mise à jour logicielle qui leur permettra d'interagir avec un large éventail d'assistants virtuels, d'enceintes intelligentes, de téléviseurs et de thermostats intelligents, de manière plus transparente et plus sûre.

A propos de Signify

 

Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels, les particuliers et l'Internet des objets. Nos produits Philips, nos systèmes Interact et les services basés sur les données apportent une valeur commerciale et transforment la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. En 2024, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 milliards d'euros, avec environ 29 000 employés et une présence dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus lumineuses et un monde meilleur. Depuis notre introduction en bourse, nous avons fait partie de l'indice mondial de durabilité Dow Jones Sustainability World Index pendant huit années consécutives et nous avons obtenu la note EcoVadis Platinum pour la cinquième année consécutive, ce qui place Signify dans le premier pour cent des entreprises évaluées. Les actualités de Signify sont disponibles dans notre Newsroom, sur X, LinkedIn and Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Relation avec les investisseurs.

Meydan Bridge

Plus de communiqués de presse

  • Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2026

    octobre 23, 2026

    Résultats de Signify pour le 3e trimestre de 2026

  • Philips Smart Lighting : les couleurs au-delà de l’écran

    septembre 10, 2026

    Philips Smart Lighting : les couleurs au-delà de l’écran

  • IA, Divertissement immersif et Design

    septembre 03, 2026

    IA, Divertissement immersif et Design